Soluções de válvulas de controle para reduzir emissões por perdas de óleo e gás a montante.

Reduza as emissões por perdas de óleo e gás a montante.

Reduza as emissões fugitivas com os instrumentos e atuadores da válvula da Fisher. 

Minimiza emissões fugitivas

Muitos locais do setor upstream de petróleo e gás estão localizados em áreas muito remotas. Os requisitos de controle na cabeça do poço e locais de separação precoce são relativamente simples, mas eles exigem uma fonte de energia pneumática ou elétrica para operar válvulas e outros instrumentos. Como o ar comprimido ou a energia muitas vezes não estão disponíveis, muitas empresas utilizam gás natural pressurizado para operar seus instrumentos pneumáticos e válvulas de controle. Essa solução funciona bem, mas cria um problema.


Os instrumentos pneumáticos são projetados para purgar o ar constantemente e ventilam ainda mais ar à medida que operam as válvulas. Quando o gás natural é usado, ele é continuamente emitido em quantidades consideráveis. Quando combinado com as emissões fugitivas de metano associadas a vazamentos de válvulas e de vedação da bomba, a quantidade total de metano liberado em um local remoto de poço pode ser significativa.


Escolher produtos Fisher pode ajudá-lo a mitigar as emissões fugitivas.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Minimiza emissões fugitivas

Soluções da Emerson para mitigar emissões fugitivas.

Por que isso importa?

A redução das emissões de gases de efeito estufa é um dos principais objetivos de cada empresa energética e química. A redução do metano é de particular interesse global porque é 25-30 vezes mais prejudicial para o meio ambiente do que o dióxido de carbono. Há uma maneira de satisfazer as leis ambientais, reduzir as emissões de gases de efeito estufa e economizar dinheiro no processo.

Instrumentos pneumáticos de baixa purga

Um método para eliminar a perda de gás natural é atualizar os componentes pneumáticos para componentes pneumáticos de baixa purga. Todos os controladores, pilotos de pressão e controladores de nível da Fisher mostrados oferecem taxas de purga abaixo de 6 pés cúbicos padrão por hora (SCFH). 

Transmissor e controlador pneumático C1 da Fisher™

Controlador elétrico de nível L2e da Fisher™

Controlador indicador da pressão manométrica 4195K da Fisher™

Controladores de nível de líquido L2 e L2sj da Fisher™

Em muitos casos, a atualização desses componentes reduzirá o metano ventilado em um fator de oito a dez.Se um controlador de pressão pneumático típico fosse substituído por um controlador de baixa purga, como o C1 da Fisher, o local economizaria anualmente em gás recuperado. Observe que os kits de adaptação de baixo custo estão disponíveis para alguns modelos para convertê-los em baixa purga.


Instrumentos elétricos e eletropneumáticos de baixa purga

Recupera o gás natural substituindo os componentes pneumáticos existentes por todos os componentes elétricos e/ou eletropneumáticos de baixa purga. Melhorias em painéis de energia solar e sistemas de armazenamento de baterias permitiram que dispositivos eletropneumáticos de baixa potência operassem em áreas remotas, o que antes era possível em muitos casos.

Esses dispositivos combinam um componente eletrônico de purga zero com pneumáticos de baixa purga para reduzir ainda mais a ventilação de metano e economizar gás combustível. Todos os transdutores, posicionadores e controladores de nível mostrados oferecem taxas de purga abaixo de 6 SCFH, e kits de aperfeiçoamento baratos de baixa purga são oferecidos para alguns instrumentos.

Transdutor eletropneumático i2P-100 da Fisher™

Válvulas de controle C006-FISH-DVC6200 da Fisher

Válvulas de controle C006-FISH-DVC2000 da Fisher

Controlador elétrico de nível L2e da Fisher™

Controlador de nível digital FIELDVUE™ DLC3100 da Fisher™

Atuadores de válvula de controle elétrico de ventilação zero

Se houver energia suficiente, os atuadores da válvula de controle pneumático podem ser substituídos por todos os atuadores elétricos, como o atuador elétrico easy-Drive da Fisher mostrado. O atuador easy-drive pode ser adaptado para uma série de diferentes válvulas instaladas, e oferece um meio de alcançar uma purga de metano zero para todo o local.

Atuador elétrico easy-Drive™ da Fisher™

Recursos

RESULTADOS COMPROVADOS

RESULTADOS COMPROVADOS

Um importante produtor canadense alcança a conformidade com a emissão de gases de efeito estufa com os transdutores i2P-100 da Fisher.

DOWNLOAD THE CASE STUDY
Ative o JavaScript para usar este site.