Donna seduta al computer che utilizza la piattaforma Ovation

Energia

Dinamiche dell'energia = Opportunità senza confini

Di Bob Yeager

L'industria globale dell'energia sta attraversando una trasformazione senza precedenti. Nel contesto della transizione dai combustibili fossili alle fonti di energia rinnovabile, i servizi di pubblica utilità stanno operando per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità, espandendo e ammodernando le infrastrutture al fine di supportare "l'elettrificazione completa" e garantendo al contempo l'erogazione di energia affidabile e conveniente.

L'automazione si propone come un'evidente soluzione per vincere queste sfide, ma sta attraversando una propria transizione. Gli esperti stanno reimmaginando un'architettura di automazione progettata per gestire l'immensa quantità di dati generati e offrire una visione olistica delle operazioni.

Emerson propone la sua visione di un'infrastruttura di automazione più dinamica e senza soluzione di continuità: la Boundless Automation™. L'architettura di automazione di nuova generazione è progettata proprio per abbattere i silo e liberare i dati.Grazie a un moderno ambiente informatico industriale a prova di futuro, la Boundless Automation sprigionerà la potenza del software per garantire ai settori più essenziali al mondo, come l'energia, la possibilità di utilizzare i dati alla massima capacità.

Alcuni degli strumenti chiave che aiuteranno a realizzare la visione Boundless Automation di Emerson sono già disponibili. Molti sono inclusi nella prossima piattaforma di automazione Ovation versione 4.0 che ha un'architettura definita dal software che integrerà e fornirà preziosi dati su affidabilità, sicurezza, produzione e sostenibilità utilizzando la rete elettrica, dal campo all'azienda, consentendo ai servizi di ottimizzare le operazioni e tenere il passo con mercati che si evolvono in modo casuale.

Le tecnologie sia esistenti che future della piattaforma di automazione Ovation 4.0 sono progettate con la visione Boundless Automation in mente e consentiranno di soddisfare le mutevoli esigenze di un mercato sempre più complesso per la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione dell'energia.

Un passo verso l'edge

Il passaggio verso più risorse energetiche distribuite (DER, Distributed Energy Resource) sta imponendo alcuni cambiamenti rivoluzionari nel settore dell'energia. Queste risorse comprendono impianti a ciclo combinato, parchi eolici, impianti idraulici, pannelli solari, stoccaggio in batterie, microgrid e stazioni di ricarica per veicoli elettrici. I servizi di pubblica utilità con questo complesso portafoglio per l'energia possono contare sull'ecosistema grid edge di Ovation 4.0 per gestire il flusso bidirezionale di energia in tempo reale ed erogare dati distribuiti su tutta la rete.  

Inoltre, i controllori grid edge offrono una visione più granulare della rete mediante ambienti di elaborazione localizzati ad alta velocità in tutte le DER, avvicinando in modo sicuro i dati più significativi agli operatori, per migliorare la gestione del carico e della domanda. 

Funzionalità da remoto potenziate 

A fronte dei pensionamenti in massa e della carenza di personale disponibile, le aziende dipendono sempre più dalle stazioni operative remote per centralizzare le conoscenze e sfruttare le economie di scala. Le operazioni centralizzate consentono ai servizi di pubblica utilità e alle aziende che producono energia di fare di più con meno risorse, aumentando la flessibilità operativa e tagliando i costi. Ad esempio, gli esperti possono analizzare i dati e determinare gli effetti a lungo termine del funzionamento e del degrado delle apparecchiature, per un singolo asset o per una flotta di asset, al fine di prevedere e mitigare i guasti molto prima che si trasformino in problemi costosi.  

Il monitoraggio remoto è ancora più importante per chi produce energia da fonti rinnovabili e per i siti di stoccaggio in batterie odierni, che di solito richiedono interventi degli operatori molto limitati e tendono a essere distribuiti su aree molto vaste. I team possono monitorare le operazioni da un sito centrale, quindi inviare il personale solo in caso di necessità. 

Emerson può contare su decenni di esperienza nel campo della produzione di energia per sviluppare una suite completa di tecnologie avanzate di rilevamento dei pattern e di machine learning per il monitoraggio e il controllo remoti. Il nuovo software di analisi Ovation e la nostra struttura di intelligenza poggiano sul software Mtell® di AspenTech e sui motori di machine learning per apprendere in modo autonomo le operazioni normali e anomale degli asset e migliorare in modo costante la manutenzione predittiva. 

L'ascesa dell'intelligenza artificiale 

Il difficile scenario attuale dell'energia richiede più strategie predittive che reattive, ed è in questo contesto che l'analisi avanzata assume un ruolo fondamentale. Il moderno ambiente di elaborazione a prova di futuro della piattaforma di automazione Ovation 4.0 consentirà a Emerson di fornire un'intelligenza artificiale generativa (GenAI) con un enorme potenziale di trasformazione, in grado di estrarre con sicurezza set di dati grandi e complessi e sfruttare la potenza dell'analisi avanzata per prendere decisioni, offrire strumenti più potenti alla forza lavoro e ottimizzare le operazioni. 

Emerson è entusiasta delle potenzialità della GenAI e della sua capacità di responsabilizzare la forza lavoro del futuro, fondamentali per prendere decisioni più rapide, sicure ed efficaci durante le operazioni. L'intelligenza artificiale è pronta a gettare le basi per molte innovazioni all'orizzonte nel software industriale, ad esempio: 

  • Operazioni remote: il sistema di intelligenza artificiale collaborerà con gli operatori presso le sale di controllo centralizzate che monitorano più asset, agendo come tutori autonomi che forniscono una guida prescrittiva per supportare l'elaborazione delle informazioni e il supporto decisionale.
  • Operazioni affidabili e continue: gli assistenti GenAI prediranno i requisiti di manutenzione, aiutando i team operativi a mitigare l'impatto di comuni problemi di affidabilità come sensori difettosi, usura meccanica, fluttuazioni di temperatura e deviazioni di pressione. Inoltre, la simulazione con digital twin in tempo reale, associata a modelli di intelligenza artificiale addestrati su operazioni e manutenzione storiche specifiche dell'impianto, renderà possibile riconoscere condizioni anomale per identificare come e perché i processi divergono dall'operatività di base.  
  • Ottimizzazione della rete: facilitata dalla manutenzione predittiva assistita dall'intelligenza artificiale, le piattaforme di controllo offriranno una consapevolezza situazionale avanzata in grado di migliorare i processi decisionali degli operatori, dalla produzione all'erogazione dell'energia, con conseguente maggiore stabilità della rete.  
  • Sicurezza: solidi modelli di intelligenza artificiale saranno utilizzati come strumento per potenziare la sicurezza informatica migliorando il rilevamento delle minacce, l'automazione della risposta, la gestione delle vulnerabilità e i protocolli di sicurezza generali. 

Nell'ambiente di oggi, liberazione e democratizzazione efficaci dei dati in tutte le funzioni sono essenziali per promuovere l'efficienza operativa, migliorare l'affidabilità e la resilienza della rete, raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione e utilizzare al meglio le nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale. Le opportunità per una migliore gestione dei dati, e gli impatti che promettono di avere, sono illimitati.  

Ora che il settore si sta orientando verso un futuro digitale, siamo orgogliosi di essere all'avanguardia, incontrando i clienti dove si trovano e creando programmi di modernizzazione che non richiedono eliminazioni e sostituzioni. Ovunque i clienti lo desiderino, siamo qui pronti a contribuire a semplificare la modernizzazione con un percorso ad architettura aperta verso sistemi di controllo più efficienti che consentano di rendere produttivi i dati.  


Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.