LNG - We See

Superare gli ostacoli verso una fonte di energia pulita e abbondante

All'avanguardia

Stiamo aiutando il settore GNL a superare le difficoltà, applicando i nostri servizi, le competenze e le tecnologie di automazione, in modo che tutti possano sfruttare al meglio questa fonte energetica pulita ed economica.


 

Gli aspetti positivi del gas naturale liquefatto (GNL) utilizzato come fonte energetica per un crescente numero di applicazioni sono molti: è estremamente efficiente, affidabile, pulito rispetto a tanti altri combustibili fossili e le riserve disponibili in tutto il mondo sono ancora abbondanti. È inoltre molto più economico da produrre.

Tuttavia il GNL porta con sé alcune sfide. Ad esempio, per il trasporto allo stato liquido, il gas naturale deve essere portato a una temperatura costante di -162° C e molte delle riserve si trovano in aree in cui il super-congelamento non è né facile da raggiungere né agevole da mantenere. La domanda globale di GNL è in rapida crescita: il New Energy Finance Global LNG Outlook di Bloomberg proietta l'aumento della domanda a lungo termine al 4-7% l'anno. Con la crescita della domanda globale, aumentano anche i rischi e le complessità.

In Emerson vediamo questi problemi come uno sprone verso l'innovazione. Stiamo aiutando il settore del GNL a vincere queste sfide, applicando i nostri servizi, tecnologie ed esperienza di automazione, per sfruttare al meglio questa fonte di energia pulita ed economica. I nostri esperti e soluzioni riducono al minimo i rischi dei progetti e la complessità, ottimizzando nel contempo le operazioni in tutto il mondo.

Il settore energetico è molto complesso e richiede nuove idee e soluzioni creative. Quando si affrontano temperatura e pressioni del GNL, la complessità diventa estremamente evidente. Le tecnologie e gli esperti di Emerson collaborano quotidianamente con le aziende per l'implementazione e il monitoraggio delle soluzioni che rendono possibile una lavorazione e un trasporto sicuri del GNL da luoghi remoti e difficili da raggiungere agli hub di produzione centralizzati e fino a dove è più richiesto, aiutando a supplire alla domanda mondiale di energia pulita e affidabile.

L'affidabilità di questi sistemi di raccolta e stoccaggio, e l'efficienza degli esperti che gestiscono il processo, sono fondamentali per un'ottimizzazione sicura della produzione. I sensori e le funzionalità di monitoraggio remoto di Emerson offrono agli esperti l'accesso in tempo reale 24 ore al giorno e 7 giorni la settimana alla diagnostica che aiuta a garantire un funzionamento ottimale degli asset. Queste applicazioni tecnologiche leader del mercato consentono agli esperti di accedere in modo sicuro a questi dati vitali provenienti da siti a 500 km dalla costa o da qualsiasi altra parte del mondo.

Le tecnologie all'avanguardia di Emerson per il GNL consentono di proporre soluzioni mai viste prima ad alcune delle principali aziende mondiali nel settore dell'energia. Ad esempio, quando ha deciso di sfruttare una delle maggiori riserve di gas naturale offshore del mondo, dislocato in un'area remota al largo dell'Australia occidentale, un gigante internazionale dell'energia ha avviato la costruzione di alcuni degli impianti di estrazione e produzione galleggianti più grandi e avanzati mai costruiti, delle dimensioni di circa sei portaerei affiancate. Quando si è trattato di scegliere le soluzioni di automazione leader del settore per questo ambizioso progetto, l'azienda si è rivolta alla Emerson, che ha quindi collaborato in qualità di principale fornitore di sistemi di automazione al progetto, assumendosi la responsabilità per le tecnologie di controllo e monitoraggio dei processi in grado di aiutare l'impianto a operare in modo sicuro e affidabile.

Questo progetto per il GNL, come moltissimi altri, offre a Emerson la possibilità di aiutare un'azienda a ottimizzare le capacità e a cogliere le nuove opportunità per utilizzare al meglio le nostre risorse. Si stanno in effetti aprendo nuove opportunità per rendere ancora più disponibile globalmente questa fonte energetica pulita e soddisfare il fabbisogno mondiale di energia.  

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.