La rimozione dell'inchiostro dalla carta riciclata e la trasformazione in pasta grezza per la produzione di nuova carta è un processo complesso. Il pH è un parametro fondamentale che influisce sull'efficienza della rimozione dell'inchiostro. Le misurazioni del pH negli stabilimenti di disinchiostratura possono risultare difficili, a causa della natura diversificata della materia prima e della consistenza spessa della pasta. I sensori utilizzati in questo ambiente devono essere robusti e resistenti alle sostanze chimiche. Molti sensori di pH necessitano di una pulizia giornaliera o settimanale. Il sensore di pH retraibile Rosemount™ 396R è adatto per questo tipo di applicazioni. La giunzione di riferimento ad area estesa garantisce la resistenza al rivestimento, mentre il percorso elicoidale brevettato impedisce l'intrusione del processo nella camera di riferimento interna.
Il trasmettitore a prova di esplosione Rosemount 5081 è un dispositivo a singolo canale alimentato da circuito in grado di accettare ingressi da sensori di pH/ORP, sensori di conduttività (a contatto e toroidali) e sensori amperometrici (ossigeno disciolto, cloro ed ozono). Il trasmettitore è dotato di una custodia robusta, a prova di intemperie e resistente alla corrosione, per funzionare negli ambienti più difficili.
Il trasmettitore a doppio canale Rosemount 1058 consente di misurare con sicurezza l'analisi dei liquidi in un'ampia gamma di applicazioni industriali, commerciali e per gli enti pubblici. Si tratta di un dispositivo alimentato da un circuito a 4 fili che fornisce un'analisi multiparametrica dei liquidi per sensori digitali e analogici, compresi gli ingressi da sensori di pH/ORP, ISE, flusso, corrente, sensori di conducibilità (contattivi e toroidali), sensori di torbidità e sensori amperometrici (ossigeno disciolto, cloro e ozono).