Emerson Ventures tätigt strategische Investition in Spearix

ST. LOUIS (31. Aug. 2022) – Emerson (NYSE: EMR) gab heute bekannt, dass sein Venture-Capital-Arm Emerson Ventures eine strategische Investition in Spearix Technologies, Inc. getätigt hat, dessen adaptiver Multi-Core-Funkprozessor eine Lösung für die Wireless-Kommunikation des industriellen Internets der Dinge (IIoT) auf Systemebene bietet.

Mit der Investition und der wertschöpfenden anlagenstrategischen Vorgehensweise von Emerson Ventures unterstützt Emerson die Technologie und das Wachstum von Spearix im Frühstadium und erweitert gleichzeitig seine eigenen IIoT-Fähigkeiten. Emerson Ventures ist der erste unternehmensinterne oder institutionelle Investor, der eine Investition in Spearix getätigt hat. Im Zusammenhang mit der Investition hat Emerson auch eine Engineering-Kooperationsvereinbarung mit Spearix abgeschlossen.

„Mit dem Wachstum des IIoT werden bald Milliarden von Sensoren und Hochfrequenz-Sendern (HF-Sendern) in unmittelbarer Nähe zueinander in kostengünstigen, nicht lizenzierten HF-Bändern betrieben. Wireless-Netzwerke werden zunehmend durch eine Vielzahl von HF-Aggressoren vor Herausforderungen gestellt, die sich sowohl auf die Zuverlässigkeit als auch auf die Reichweite auswirken können“, so Thurston Cromwell, Vice President of Development and Innovation und Head of Emerson Ventures. „Wir sind überzeugt, dass Technologien wie die von Spearix eine Lösung für die Bewältigung der durch Interferenzen und Überlastung verursachten Hindernisse verheißen. Emerson wird durch die Implementierung von Spearix-Technologie in unser solides Portfolio an industriellen drahtlosen Mesh-Netzwerken und die zugehörigen Softwareprodukte noch höhere Zuverlässigkeit und Reichweite realisieren. Die Spearix-Technologie bietet auch eine enorme Chance, die Leistung zahlreicher anderer drahtloser Kommunikationsprotokolle deutlich zu verbessern.“

„Die Investition von Emerson Ventures wird es Spearix ermöglichen, seine fortschrittlichen Architekturen für HF und digitale Signalprozessoren (DSP) voranzutreiben und weiterhin Lösungen bereitzustellen, die Konnektivitätsprobleme in anspruchsvollen und überlasteten HF-Umgebungen beheben“, weiß Laura Schafer, Vice President und General Manager für allgegenwärtige Sensorik und Konnektivitätslösungen bei Emerson. „Diese Technologie bietet einen neuartigen Hardware- und Softwareansatz, der potenziell die Leistung erheblich verbessern und gleichzeitig die Investitionen in bestehende Kommunikationsprotokolle sichern kann.“

Der Produktschwerpunkt des in Cedar Park im US-Bundesstaat Texas ansässigen Unternehmens Spearix ist ein Multi-Core-Funkprozessor und eine zugehörige Software, die sich zur Optimierung von Leistung und Stärke an die gemessenen Umgebungsbedingungen anpasst. Die Technologie verbessert nachweislich die Verbindungszuverlässigkeit von Industrieprotokollen beim Betrieb unter starken Interferenzen erheblich. Solche Interferenzen werden durch den durchgängigen WLAN-Betrieb mit hoher Leistung und hoher Bandbreite induziert.

„Spearix hat ehrgeizige Pläne und Ziele und wir freuen uns darauf, mit Emerson zusammen zu arbeiten, denn wir teilen das gleiche innovative Denken, auf das wir uns tagtäglich verlassen“, erklärt Manas Behera, Gründer und Chief Executive Officer von Spearix. „Emerson ist die ideale Lösung für uns, da das Unternehmen über die passenden Mitarbeiter, Technologien, Prozesse und Marktkenntnisse verfügt. Gemeinsam können wir sicherlich die enormen Herausforderung meistern, vor denen das IIoT derzeit steht.“

Juan Conchas, Vice President für Vertrieb und Marketing bei Spearix, fügt hinzu: „Die Partnerschaft mit Emerson ist ein wichtiger Schritt bei der Vermarktung der Spearix-Technologie und erschließt zahlreiche neue Anwendungsgebiete in hochwertigen Anwendungen außerhalb der industriellen Branche. Der Markt fordert Zuverlässigkeit auf industriellem Niveau für viele neue Anwendungen, insbesondere in offenen Frequenzbändern wie 2,4 GHz, in denen Koexistenz eine Herausforderung darstellt.“

Diese Investition unterstützt die Vision von Emerson für WirelessHART und die Weiterentwicklung seines IIoT-Produktportfolios. Emerson leitete die Entwicklung von WirelessHART als offener Standard in den 2000er Jahren und etablierte das Wireless-Protokoll als bestes Produkt für industrielle Anwendungen. Die Integration der Spearix-Technologie ermöglicht einen entscheidenden Wandel in Bezug auf Zuverlässigkeit und Reichweite, in vollständiger Übereinstimmung mit bestehenden WirelessHART-Systemen. Dies wird die Koexistenz und spektrale Effizienz verbessern, eine größere Netzwerkunterstützung zur Senkung der Gesamtbetriebskosten bieten, höhere Datenraten für datenreiche Geräte liefern und Redundanz für kritische Anwendungen ermöglichen.

Informationen zu Emerson

Emerson (NYSE: EMR) mit Hauptsitz in St. Louis im US-Bundesstaat Missouri ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das seinen Kunden innovative Lösungen für den industriellen, kommerziellen und Verbrauchersektor bietet. Als führendes Unternehmen im Bereich der industriellen Automatisierung unterstützt Emerson Prozess-, Hybrid- und Einzelhersteller bei der Optimierung von Betriebsabläufen, dem Schutz des Personals, der Reduzierung von Emissionen und dem Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele durch seine Geschäftsbereiche Automation Solutions und AspenTech. Der Geschäftsbereich Emerson Commercial and Residential Solutions trägt dazu bei, die Lebensqualität und Gesundheit der Menschen sicherzustellen, die Qualität und Sicherheit von Lebensmitteln zu sichern, die Energieeffizienz zu steigern und eine nachhaltige Infrastruktur zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter Emerson.com

Vorbehalt hinsichtlich zukunftsgerichteter Aussagen 

Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht historisch belegt sind, können „zukunftsgerichtete“ Aussagen sein, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Emerson übernimmt keine Verpflichtung, solche Aussagen zu aktualisieren, um späteren Entwicklungen Rechnung zu tragen. Zu solchen Risiken und Unwägbarkeiten gehören u. a. der erfolgreiche Abschluss gemäß den beabsichtigen Bedingungen und die finanziellen Auswirkungen der vorgeschlagenen Veräußerung des Geschäftsbereichs InSinkErator für die Entsorgung von Essensresten, die finanziellen Auswirkungen der Übernahme von AspenTech, Umfang, Dauer und letztendliche Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine sowie Wirtschafts- und Währungsbedingungen, Marktnachfrage, einschließlich im Zusammenhang mit der Pandemie und dem Verfall und der Volatilität der Öl- und Gaspreise, Preisgestaltung, Schutz des geistigen Eigentums, Cybersicherheit, Tarife, Wettbewerbs- und Technologiefaktoren, Inflation, wie im jüngsten Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 10-K und in nachfolgenden Berichten, die bei der SEC eingereicht wurden, dargelegt.

Aktuelle Informationen

Emerson stellt Gas-Chromatograph für die Messung von Erdgas, Biogas, erneuerbaren Gasen und...

Rosemount 470XA bietet eine kompakte und kostengünstige Lösung für den eichamtlichen Verkehr in vielen europäischen Ländern sowie für die...

Emersons Vision der industriellen Automatisierung zur Erfüllung künftiger Anforderungen an...

Die architektonische Vision Boundless AutomationSM, präsentiert im Magazin „Innovationen in der Automatisierung“ vom seit mehr als 130 Jahren...

Neue Lösung von Emerson senkt Energiekosten und Kohlenstoffemissionen für Hersteller

Energy Manager vereinfacht die Stromüberwachung durch Erfassung des Stromverbrauchs in Echtzeit und erkennt dadurch Möglichkeiten, die...
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.