Emerson treibt die digitale Transformation mit dem branchenweit umfassendsten Portfolio an operativen Analysen voran.

Analyse-Folie 1

Das Framework für operative Analyselösungen von Emerson ermöglicht es Unternehmen, die effektivsten Analyselösungen für verschiedene Problemtypen, von einfach bis hochkomplex, einzusetzen, um die größtmöglichen geschäftlichen Auswirkungen zu erzielen. Der Prozess erfordert die Priorisierung der Geschäftsmöglichkeit, die durch die Analysen unterstützt werden könnte, die Auswahl der richtigen Analyse-Tools und die anschließende Verbindung zu den richtigen Personen, um Maßnahmen voranzutreiben. – High-Resolution Download


Analyse-Folie 1

Mit prinzipienbasierten Lösungen kann die Emerson-Technologie über 80 % der bekannten Anlagenausfallmodi vorhersagen oder verhindern. Darüber hinaus ermöglicht die Nutzung von Informationen näher an der Quelle eine schnellere und qualitativ hochwertigere Entscheidungsfindung. – High-Resolution Download


Analyse-Folie 1

Laut einer aktuellen Emerson-Branchenstudie würden drei von vier führenden Unternehmen der digitalen Transformation Analytics-Lösungen kaufen, wobei die Hälfte der Befragten angab, dass der beste Ansatz der Kauf von Best-in-Class-Paketlösungen auf der Basis von Anwendungsfällen sei. – High-Resolution Download


Analyse-Folie 1

Emersons umfassende operative Analysefähigkeit basiert auf jahrzehntelanger Erfahrung, die sich auf Innovationen in den Bereichen Gerätediagnose, vorausschauende Feldanalyse, Geräte- und Maschinenzustandsanwendungen, moderne Prozessregelung, Simulationen, digitale Zwillinge, KI und maschinelle Lerntechnologien stützt. Emersons digitales Ökosystem Plantweb™ hilft bei der Umsetzung der digitalen Transformation, indem es mithilfe von Plantweb Optics Erkenntnisse in die Praxis umsetzt, während das aus der Operational Certainty Consulting Praxis gewonnene betriebswirtschaftliche Know-how neben solidem Datenmanagement dazu beiträgt, die Grundlage für eine erfolgreiche Analyse zu schaffen. – High-Resolution Download


Photo - Analytics Slide 5

In Zusammenarbeit mit zahlreichen Kunden hat Emerson konstatiert, dass die Zusammenführung von Unternehmensleitung und Standorten eine bewährte Vorgehensweise für eine erfolgreiche digitale Transformation ist. Die Ausrichtung von Unternehmensstrategie und -standards an den Möglichkeiten der Geschäftsbereiche gestattet es, Projekte der digitalen Transformation mit Menschen und Prozessen zusammen zu bringen, eine Wertsteigerung nachzuweisen und eine effiziente Umsetzung zu vollziehen, um die größtmögliche Wirkung zu erzielen. – High-Resolution Download

Das erweiterte digitale Ökosystem Plantweb™ vereinfacht die Entscheidungsfindung in der Analyse

ST. LOUIS (24. Sept. 2019) – Nach Jahren strategischer Investitionen und Innovationen hat Emerson das umfassendste Portfolio an operativen Analysen der Branche entwickelt, indem es verwertbare Daten zur Bewältigung der dringendsten operativen Herausforderungen von Industrieunternehmen liefert.

„Die Datenmenge, die heute in einer Fertigungsstätte erzeugt wird, ist beispiellos, und auf dem Markt gibt es viel Wirbel darum, wie diese Daten mithilfe von Analysen in Leistungssteigerungen verwandelt werden können“, sagte Peter Zornio, Chief Technology Officer bei Emersons Geschäftsbereich für Automatisierungslösungen. 

Aktuell gibt es mehr als 900 Anbieter von Analysesoftware auf dem Markt, was dazu führt, dass die Anwender mit Optionen überschüttet werden. Viele Unternehmen nutzen einen sogenannten Datensee („data lake“) und Analyseprogramme, mit dem Ziel, jede Art von Anwendung zu ermöglichen. Die meisten dieser Angebote sind jedoch Geschäftsanalyse-Tools für Funktionen wie Finanzen und Management der Lieferkette.

Emersons Portfolio der operativen Analyse konzentriert sich auf die größte Wertquelle für industrielle Hersteller – die Produktion selbst. Operative Analysen mit integriertem Domain-Know-how können die Leistung einfacher Geräte, komplexer Anlagen und Prozesseinheiten sowie ganzer Produktionsanlagen beeinflussen und verbessern.

„Wir empfehlen, zuerst bekannte Probleme mit hohen Auswirkungen anzugehen“, sagte Zornio. „Durch den Einsatz bewährter Modelle, die Analysen für das Personal zugänglich machen, das für die Anlagen-Performance verantwortlich zeichnet, können unsere Kunden unverzüglich handeln, um Probleme schneller zu lösen. So können Emerson-Lösungen beispielsweise 80 % der Störfallmodi, die zu Produktionsausfällen in einer Anlage führen, in Echtzeit erkennen und beheben.“

Darüber hinaus umfasst Emersons erweitertes Portfolio maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz, was genutzt werden kann, um neue Erkenntnisse zu gewinnen sowie vorhandene Erkenntnisse zu vertiefen und somit die Unternehmensleistung zu beeinflussen. Diese Tools bieten eine Perspektive, die bei der traditionellen Analyse bisher unerreichbar war.

„Mit der Übernahme von KNet und der Integration in unsere Plattform für die Leistungsfähigkeit der Anlage Plantweb™ Optics kann Emerson nicht nur einige der modernsten maschinellen Lern- und KI-Tools der Branche anbieten, sondern darüber hinaus die Verbindung zu Menschen und Arbeitsabläufen, die für den Erfolg der digitalen Transformation entscheidend sind“, sagte Zornio.

Das Portfolio von Emerson umfasst nun sowohl vorkonfigurierte Analyselösungen als auch eine komplette Reihe von Analyse-Tools, mit denen Anwender ihre eigenen Anwendungen entwickeln können. Dieses Portfolio wird durch Emersons Operational Certainty Consulting Praxis und durch solides Datenmanagement unterstützt, was die Grundlage für eine erfolgreiche Analyse bildet.

Weitere Informationen finden Sie auf Plantweb Analytics.

###

Informationen zu Emerson

Emerson (NYSE: EMR) mit Hauptsitz in St. Louis im US-Bundesstaat Missouri ist ein globales Technologie- und Engineering-Unternehmen, das seinen Kunden innovative Lösungen für den industriellen, kommerziellen und Verbrauchersektor bietet.Unser Geschäftsbereich Automation Solutions unterstützt Unternehmen in der Prozess-, Hybrid- und Diskretfertigung dabei, die Produktion zu maximieren, Personal und Umwelt zu schützen und gleichzeitig Energie- und Betriebskosten zu optimieren.Unser Geschäftsbereich Commercial & Residential Solutions hilft, die Lebensqualität und Gesundheit der Menschen sicherzustellen, Nahrungsmittelqualität und -sicherheit zu gewährleisten, die Energieeffizienz zu steigern und eine nachhaltige Infrastruktur zu schaffen.Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.

Zusätzliche Ressourcen:

Nehmen Sie über Twitter Facebook LinkedIn YouTube Kontakt mit Emerson auf.

Aktuelle Informationen

Emerson stellt Gas-Chromatograph für die Messung von Erdgas, Biogas, erneuerbaren Gasen und...

Rosemount 470XA bietet eine kompakte und kostengünstige Lösung für den eichamtlichen Verkehr in vielen europäischen Ländern sowie für die...

Emersons Vision der industriellen Automatisierung zur Erfüllung künftiger Anforderungen an...

Die architektonische Vision Boundless AutomationSM, präsentiert im Magazin „Innovationen in der Automatisierung“ vom seit mehr als 130 Jahren...

Neue Lösung von Emerson senkt Energiekosten und Kohlenstoffemissionen für Hersteller

Energy Manager vereinfacht die Stromüberwachung durch Erfassung des Stromverbrauchs in Echtzeit und erkennt dadurch Möglichkeiten, die...
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.