Erfahren Sie mehr

Emerson und Arrowhead Systems arbeiten gemeinsam an einer Edge-basierten Lösung für die nächste Generation der Maschinenzustandsüberwachung

Busse SJI Viper Hochgeschwindigkeitspalettierer für Massengut

​Die Kombination des Busse SJI Viper™ Hochgeschwindigkeitspalettierers für Massengut mit der Zustandsüberwachung von Emerson bietet Kunden eine Edge-basierte Lösung für die nächste Generation der Maschinenzustandsüberwachung, die eine höhere Effektivität der gesamten Anlage ermöglicht. Der Hochgeschwindigkeitspalettierer. High resolution image

Der Hochgeschwindigkeitspalettierer von Busse SJI erhöht die Anlagenverfügbarkeit durch vorausschauende Wartung, um die Effektivität der gesamten Anlage zu verbessern

LAS VEGAS (23. September 2019) -- Emerson und Arrowhead Systems, Inc. gaben heute ihre Partnerschaft zur Entwicklung einer Lösung für die nächste Generation der Maschinenzustandsüberwachung bekannt. Diese Lösung wird die Verfügbarkeit von Hochgeschwindigkeitspalettierern, die beim Stapeln von Behältern zur Anwendung kommen, erhöhen. Die Maschinenzustandsüberwachung kann aber auch für den Einsatz mit anderen Primärprodukten angepasst werden.

Der Busse SJI Viper™ Hochgeschwindigkeitspalettierer für Massengut und der Alpha Turbo™ Hochgeschwindigkeitsentpalettierer werden mit der Zustandsüberwachung von Emerson ausgestattet, die kritische Parameter von Bewegungs- und Pneumatiksystemen wie Luftstrom, Druck, Unterdruck, mechanische Betätigungsgeschwindigkeiten und Motorvibrationen in Echtzeit überwacht. Somit erhalten Kunden eine Lösung, die eine höhere Effektivität der gesamten Anlage (OEE) ermöglicht. Die Systemanalyse- und Zustandsinformationen werden über einen lokalen Data Historian an der Anlagenperipherie verarbeitet und können sowohl auf dem lokalen Bedieninterface als auch auf einem Tablet oder Smartphone angezeigt werden. Somit erhalten Betreiber ein leicht zugängliches Hilfsmittel zur Überwachung des Anlagenzustands.

„Diese Lösung bietet den schnellsten und anpassungsfähigsten Weg zur Steigerung der OEE und letztlich zur Erhöhung der Produktionseffizienz Ihres gesamten Anlagenbetriebs“, sagte Dana Greenly, Direktor für Geschäftsentwicklung von Lebensmittel- und Getränkeverpackungen des Geschäftsbereichs Emerson Automation Solutions.

Das Herzstück des neuen Edge-basierten Systems ist das PACSystem CPL410, das alle Sensordaten für einfachen Zugriff, bildliche Darstellung und schnelle Analyse zusammenführt. Die Lösung kann für alle Palettiersysteme von Primärprodukten oder auch für komplette Verpackungsanlagen angepasst und skaliert werden. Durch die Maschinenzustandsüberwachung in Echtzeit und einen schnellen Zugriff auf Diagnosefunktionen können durch Maschinenausfälle bedingte reaktive Wartungsmaßnahmen praktisch eliminiert werden. Stattdessen ermöglicht eine vorausschauende Wartung die Planung von Instandsetzungsmaßnahmen bei potenziellen Problemen, die andernfalls die OEE der Verpackungsanlage beeinträchtigen würden.

„Da unsere Anlagen mit Geschwindigkeiten betrieben werden, die mit 4 000 Dosen oder mehr pro Minute zu den schnellsten der Branche gehören, ist die Maschinenzustandsüberwachung als Teil der vorausschauenden Instandhaltung für den Erfolg unserer Kunden entscheidend“, sagte Scott Chehak, Geschäftsführer von Busse-SJI.

Emersons Automatisierungstechnologien unterstützen Betreiber von Verpackungsanlagen bei der Erhöhung der Flexibilität durch die Fähigkeit zur Anpassung an zahlreiche Verpackungsgrößen und -komplexitäten, die Reduzierung von Verlusten durch Verbesserung der Produktivität, der Produktqualität und des Abfallaufkommens sowie die Erhöhung der Bediener- und Produktsicherheit ohne Einschränkung des Durchsatzes. Emersons Know-how ermöglicht die Ausschöpfung des vollen Potenzials von Verpackungsanlagen durch Bewältigung der aktuellen Herausforderungen in der Verpackungsindustrie: Flexibilität, Zuverlässigkeit, Verunreinigungen und Abfälle sowie Sicherheit.  Lösungen, die diese Anforderungen erfüllen, sind auf dem Emerson-Stand LS-6107 in der Lower South Hall der Fachmesse PackExpo zu finden.

Informationen zu Arrowhead Systems, Inc.
Arrowhead Systems ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für Förderanlagen, Verpackungsmaschinen und Anlagenproduktivität in zahlreichen Branchen: Lebensmittel, Getränke, Haushaltswaren, Körperpflegeprodukte, Behälterherstellung und mehr.

Unsere marktführende Position ist das Ergebnis von mehr als 70 Jahren Engagement und einer langen Erfolgsgeschichte bei Innovationen. Wir verpflichten uns, unsere Arbeit gleich von Anfang an richtig zu machen und unsere extrem hohen Qualitätsstandards kompromisslos einzuhalten. Letzten Endes kümmern wir uns um alle Details, damit Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können. Durch Zusammenführung gleichgesinnter Unternehmen wie Arrowhead Conveyor, Busse/SJI, A&B Engineering Services und Priority One unter einem Dach sind wir in der Lage, unseren geschätzten Kunden ein umfassendes Spektrum an erstklassigen Automatisierungslösungen zu bieten. Wir sind zuversichtlich, dass wir auch für Ihre Herausforderung die passende Lösung finden werden.  Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.arrowheadsystems.com oder auf der PackExpo, Stand C-5233.

Medien:
• Kontakte: Emerson − Weltweite Medienkontakte

Zusätzliche Ressourcen:
• Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
• Kontaktieren Sie Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube

Informationen zu Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die weltweit wichtigsten Branchen bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei der Optimierung von Betriebsabläufen, dem Schutz des Personals, der Reduzierung von Emissionen und dem Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.