Automatisierungsexperten-Blog
Lesen Sie weitere Einträge im Blog der Automatisierungsexperten − Ventile, Stellantriebe und Regler
Emerson ist ein globaler Ansprechpartner für Prozesssteuerungs-, Absperr- und Sicherheitsventillösungen für die Energie-, Strom-, Chemie-, Life-Science- und Bergbauindustrie. Unsere Automatisierungstechnologien führen seit Jahren zu optimierten Betriebsabläufen. Sichern Sie Ihre Emissionsstrategien mit unserer bewährten Expertise.
Gewährleistung der nuklearen Sicherheit mit vorgeprüften Ventillösungen, um dichte Absperr- und Funktionskontinuität zu gewährleisten
Halten Sie den Druck von Flüssiggas auf einem sicheren Niveau mit sicheren Ein- und Ausschaltmechanismen von hochwertigen Ventilen und Reglern für Propansysteme
Emerson bietet elektrische Fluidsteuerungslösungen nach Industriestandard für Medizin-, Industrie-, Tieftemperatur-, Marine- und Schiffsanwendungen
With Clarkson KS1 knife gate valves from Emerson, the improvement was dramatic and immediate. After 8 months, the new valves remain in service, never having required a repair or change out. The installed cost of each valve was less than $27,000, so the project paid for itself in just over two weeks, and it has been generating nearly $10,000 per week in savings since.
Hier erfahren Sie mehrRenewable or `green’ hydrogen, produced by the electrolysis of water, using renewable electricity, has been described as the `fuel of the future’. However, companies such as Plug Power are building cost-effective green hydrogen ecosystems that are already rapidly advancing its role in decarbonizing industry and transport. Plug Power is the world’s largest user of liquid …
Hier erfahren Sie mehrThis article discusses a recently introduced PRV design that replaces bellows with a balanced diaphragm. This new balancing technology can be installed as an upgrade to standard bellows PRVs, and it extends backpressure limits while providing greater flow capacity than a similarly sized balanced bellows PRV.
Hier erfahren Sie mehr