Flexim
Führende Ultraschall-Durchflussmessgeräte mit Clamp-on-Technik ohne Prozesseingriff für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
Führende Ultraschall-Durchflussmessgeräte mit Clamp-on-Technik ohne Prozesseingriff für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
Die Flexim-Technologien von Emerson für Ultraschall-Durchflussmessung und Refraktometer ermöglichen die Messung praktisch aller fließenden Medien – sowohl Flüssigkeiten als auch Gase. Innovative Technologien und Präzision machen uns in der Branche zu einem der führenden Unternehmen für Durchflussmessung. FLUXUS® Clamp-on-Durchflussmessgeräte messen zuverlässig den Durchfluss von fast allen Fluiden, seien es Flüssigkeiten oder Gase, und eignen sich besonders gut für die Messung von Dampf ohne Betriebsunterbrechungen. Die Halterung für den WaveInjector® kann auch bei extremen Temperaturen eingesetzt werden, sodass der Anwendungsbereich der Ultraschalltechnologie ohne Prozesseingriff auf Temperaturen von -200 bis +630 °C erweitert wird. Zudem gewährleisten unsere für den Einsatz in explosionsgefährdeten Umgebungen konzipierten Messgeräte unter allen Bedingungen die Genauigkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit.
Was müssen Sie messen?
Ultraschall-Messung ohne Prozesseingriff
Ultraschall-Durchflussmessgerät mit Clamp-on-Technik ermöglicht präzise Messung ohne Prozesseingriff
Prozessrefraktometer
Prozessrefraktometer: Überwachung der Zusammensetzung von Prozessmedien für kritische Qualitätskontrollprozesse in Branchen wie der Lebensmittel- und Pharmaindustrie.
EASTMAN CHEMICAL
Ich denke, wir können mit Sicherheit sagen, dass Ultraschall-Durchflussmessgeräte endlich ihr Potenzial ausschöpfen. Ich habe mit dem tragbaren FLEXIM-Messgerät mehr als 600 Messwerte an Rohren aufgezeichnet, die Säuren, Wasser, Gase und Schlämme mit mehreren hundert Grad transportieren. Meine Erfolgsquote liegt bei 99,8 Prozent, Am Ende des Tages sammle ich alle Datenauszüge aus dem integrierten Datenprotokoll und exportiere sie in meine Tabellenkalkulation.
Greg H.
Chemiker für Prozessanalysen
NOVA Southeastern University
Jetzt kann ich unsere Einstellungen genau so anpassen, wie der Hersteller es für optimale Leistung empfiehlt. Aber da ist noch mehr drin. Da unsere Pumpen über Frequenzantriebe verfügen, können wir sie bei voller Geschwindigkeit anhalten. Ehe die FLEXIM-Messgeräte kamen, haben wir Drosselklappen und Schieberventile verwendet, um den Durchfluss zu unterbrechen. Jetzt kann ich jedes Ventil maxmal aufdrehen und den Frequenzantrieb so programmieren, dass er mit optimaler Drehzahl läuft, um Kühlwasser zu liefern.
Jim M.
HLK-Techniker
Mosaic
Heute verfügen wir über 20 FLEXIM PIOX-Ultraschallmesssysteme, die sich durch hohe Leistung auszeichnen und Daten in Echtzeit senden. Sie haben die Sicherheit, Genauigkeit und Produktion verbessert. Ich freue mich, dass diese Messung meine Arbeit auch ohne Prozesseingriff erleichtert und die Anlage effizienter wird, da Ausfallzeiten abnehmen. Zuvor konnten wir Säurelecks nicht im laufenden Betrieb beseitigen, weil wir ohne Konzentrationsmessgerät nicht arbeiten konnten.
Chris H.
Superintendent Schwefelsäure
Eastern Reservoir Services
Es zeigte sich schnell, dass Ultraschall-Pipettierung mit Clamp-On-Technik unsere künftige Lösung war. Ich habe alle verfügbaren Messgeräte untersucht und bin schließlich beim FLEXIM gelandet. Wir hatten bei Vorführungen so einige Messgeräte gesehen, aber das Flexim gewann, weil es alle Funktionen besitzt, die wir brauchen und sogar eine Batterie für 16 Stunden. Zudem zeichnete es sich durch die intuitivste und schnelle Installation aus.
Bram A.
ERS-Feldtechniker
Empire State Building
Im Zuge der weiteren Effizienzsteigerungen im Gebäude nutzen wir FLEXIM-Energiezähler, um alte oder nicht vorhandene Teilmessgeräte im gesamten Gebäude aufzurüsten. Diese Messgeräte haben sich als zuverlässig erwiesen und eignen sich perfekt für Nachrüstungsinstallationen, da sie ohne Prozesseingriff auskommen und deshalb die Notwendigkeit entfällt, bei der Installation Scheidarbeiten an Rohrleitungen vorzunehmen.
Dennis P.
Programmmanager
Coastal Monitoring Associates
Mit dem neuen FLEXIM-System haben wir ein stabileres System als bisher. Und die Genauigkeit ist ausgezeichnet.
Ron P.
Hydrologe (CMA)
Manager Jacksonville Water District
Wir hatten ein ernstes Problem mit dem Wasserbilanz. Unsere Messungen haben gezeigt, dass wir deutlich mehr Wasser lieferten, als wir aus unseren Quellen entnommen hatten. Das Problem waren die magnetischen Durchflussmessgeräte, denn aufgrund des hohen Mineraliengehalts verschmutzten laufend die Sonden. Das verschlechterte das Signal, sodass niedrigere Durchflüsse gemeldet wurden als tatsächlich anlagen. Wir fanden das FLEXIM und nachdem wir durch Tests bewiesen haben, dass es zu 1 % genau war, installierten wir für die Messungen an unsere problematischsten Quellen 35 Messgeräte.
Shawn A.
Manager
United Riverhead Terminal
Zur Verbesserung unserer Betriebsabläufe haben wir ein FLEXIM HPI-Messgerät zur Erkennung von Durchfluss und Trennschicht installiert. Wir verloren Geld, weil wir nicht exakt den Moment erkannten, an dem das Produkt aus der Barge kam, damit wir es zum richtigen Tank weiterleiten konnten. Das HPI-Messgerät hat beide Trennschichten präzise identifiziert. Anhand dieser Informationen konnten wir die Menge an Nummer 2 minimieren, die herabgestuft werden musste. Das Messgerät konnnte außerdem in Echtzeit die exakte Geschwindigkeit, das Gesamtvolumen des Produkts und die Bewegungen der Schneidvorrichtung erkennen. Das hat uns 1.500 bis 2.000 Fässer eingespart, was einen Wert von 30.000 US-Dollar bedeutet. Daraus sollten sich jährliche Einsparungen von 750.000 Dollar ergeben.
Scott K.
Operations Manager
Aegis Energy Services
Als wir hörten, dass FLEXIM auch mit geringen Durchflüssen arbeiten kann, haben wir es gleich versucht. Die Ergebnisse waren so präzise, dass wir jetzt in jeder Anwendung eines dieser Geräte verwenden.
Dale D.
Vertrieb und Marketing
Aquarion Water Company
Es hat sich erwiesen, dass FLEXIM-Messgeräte besser sind als die, an die wir gewöhnt waren. Dieses Messgerät misst Durchflüsse bis hinab zu 0,03 ft./s, was 10 mal weniger ist als bei den von uns bisher verwendeten induktiven Messgeräten.
John S.
Senior Operations Specialist
University of Akron
Wir suchten nach einem Messgerät mit Clamp-on-Technik, das unser 400 °F heißes Wasser messen kann. Wir fanden das FLEXIM, das auf Temperaturen von bis zu 750 °F ausgelegt ist, und installierten das erste Messgerät an unserer Hauptleitung. Wir stellten fest, dass die Abrechnungen unseres Dampfversorgers nicht stimmten, und es erwies sich, dass das FLEXIM ein viel besseres Messspannverhältnis hatte als das andere Messgerät und bei geringem Durchfluss genauer war. Jetzt statten wir für unseren Leistungsvertrag die meisten Gebäude mit FLEXIM-Messgeräten aus.
Dave M.
Maschinenbauingenieur/Projektleiter
Jacobs Engineering Group (World Trade Center)
Es war zwar ein großes Projekt, aber es hätte viel schlimmer kommen können. Wir erlebten keine Schäden an Pumpen und Generatoren und die Ausfallzeiten wurden signifikant reduziert.
Remon J.
Inbetriebnahme-Manager
Terminal von Buckeye Petroleum
Wir benötigten Durchflussmessungen, um Rohrleitungslecks zu erkennen. Ich wusste, dass ich ein Durchflussmessgerät wollte, das ohne Prozesseingriff auskommt, höchste Präzision bietet und sich in der Vergangenheit bewährt hat, damit es mit unseren Steuerungssystem kommunizieren kann. Für diese hochempfindliche Durchflussmessung haben wir das 4-Wege-Messgerät von FLEXIM gewählt. Dessen Präzision erfüllt nicht nur die Anforderungen von Buckeye, sondern auch die aufsichtsrechtlichen Erfordernisse der Küstenwache im Hinblick auf Verklappungsaktivitäten auf See. Sie sind jetzt seit mehr als einem Jahr im Einsatz, und es gab keine Probleme. Eine schöne Sache an Ultraschall-Geräten ist, dass sie für Eingriffe leicht zugänglich sind, wenn es mal ein Problem gibt. Und da sie ohne bewegliche Teile auskommen, sehe ich auch in der Zukunft keine Probleme.
David M.
Leitender Projektmanager
Cardinal Gas Storage
Wir investierten in 3 verschiedene Arten von GE Ultraschall-Messgeräten: Einsatz und Clamp-On. Wir hatten Probleme und bezahlten für GE-Techniker, damit sie ihre eigenen Messgeräte zum Funktionieren bringen. Meine Firma hat entschieden, kein Geld mehr für GE-Messgeräte auszugeben, und wir haben sie einfach alle zusammen außer Dienst gestellt. Wir hatten 8 davon in einer Anlage und 5 in der anderen. Nachdem wir auf das FLEXIM-Durchflussmessgerät gestoßen waren, brachten wir sie direkt neben den GE-Messgeräte an und testeten sie über ein Jahr. Ich kann Ihnen ehrlich sagen, dass ich nie mehr wegen Durchflussfehlern zurückkommen musste. Wir setzen sie jetzt an allen drei Standorten ein. Ich verwende diese FLEXIM-Messgeräte für alles ein.
Justin P.
I/E Manager
Ameren Gas Storage
Wir haben in zahlreichen Gaslagerfeldern etwa 100 FLEXIM-Messgeräte installiert. Wir sind mit ihrer Präzision und Zuverlässigkeit sehr zufrieden. Auch die Leistungsfähigkeit und das Wissen der Vertreter haben uns überzeugt.
Max. F.
Supervisor
Laufende Energieüberwachung mit Utilivisor
Wir fordern immer FLEXIM-Messgeräte, da ihr Messfehler, gesichert durch ein Kalibrierzertifikat, nur 1 % des Messwerts beträgt. Noch wichtiger ist aber, dass die Genauigkeit auch bei niedrigen Durchsätzen erhalten bleibt. FLEXIM-Messgeräte erfassen niedrige Durchsätze besser als jedes andere Messgerät, das ich je erlebt habe. Wenn der Durchsatz nicht richtig gemessen wird, verschenkt man Energie.
Tim A.
Manager
Crestwood Midstream
Durch die Verwendung von [FLEXIM]-Ultraschall-Messgeräten mit Clamp-on-Technik hat sich unsere Wirtschaftlichkeit erheblich verbessert. Ich war überrascht, dass die Messgeräte so ziemlich alles messen konnten, was wir ihnen vorwarfen. Sie waren wesentlich robuster und genauer, als ich dachte. So etwas wünscht sich jeder Operations Manager bei Midstream.
Mike H.
Director of Operations
NASA
Das FLEXIM wird als bevorzugtes Messgerät ausgewählt. Diese Entscheidung basiert auf verschiedenen Untersuchungen, darunter Technologierecherchen, Marktstudien, die Gewöhnung an die Technologie und das Gerät sowe Analysen der erwarteten Genauigkeit und tatsächliche Feldtests. Unabhängige Tests durch KSC- und CEESI-Labore bestätigen die Angabe von 1 % Genauigkeit für das Flexim.
Michael K.
URS Corporation für die NASA
Großer Stromerzeuger an der Ostküste
Heute, da mit FLEXIM die Schlauch- und Durchflussprobleme der Anlage gelöst sind, planen wir, eine ähnliche Lösung für eine Schwesteranlage einzuführen. Wir sind uns sicher, dass wir mit dem Gelernten in der Lage sein werden, sofort exakte Durchflussmessungen durchzuführen.
Tim
Chefingenieur
Mid-Atlantic Chipmaker
Das von uns ausgewälte FLEXIM-Messgerät war tragbar und funktionierte bei allen Rohrdurchmessern. Auch geringe Durchflüsse wurden sehr präzise gemessen. Wir haben an jeder Querleitung gemessen und den Gesamtdurchsatz über einen bestimmten Zeitraum ermittelt. Anschließend haben wir dies mit den Massendurchflussmessgeräten des Werkzeugs verglichen. Im Vergleich zu unseren eigenen Durchflussmessgeräten im Gebäude lieferte das FLEXIM-Messgerät ziemlich genaue Resultate.
Anne
Professional Engineer
Große staatliche Universität im Nordosten
Wir haben entschieden, ein [FLEXIM]-Messgerät in unserem Chemiegebäude anzubringen, was für uns schon vorher ein Problem gewesen war. Wir stimmten einer Probephase mit kaltem und heißem Wasser mit bis zu 350 °F zu. Die Messabweichung betrug weniger als ein Prozent – ohne Drift. Endlich erhielten wir präzise Daten für das Gebäude, die uns bis dahin gefehlt hatten. Angesichts dieses überzeugenden Ergebnisses haben wir begonnen, unsere Differenzdruck-Durchflussmessgeräte durch Ultraschall-Technologie zu ersetzen. Wir verfügen nun über insgesamt 100 Ultraschall-Messgeräte, die unseren HLK-Durchfluss und die Temperatur überwachen und die Daten an unser Dashboard/BAS-System melden. Wir haben vor kurzem 70 neue Messgeräte für Abwasser hinzugefügt, und wir fahren damit Gebäude für Gebäude fort.
Tim
Manager Energie und Nachhaltigkeit
Midwestern Aluminum Plant
Ich habe vorgeschlagen, ein weiteres FLEXIM-Messgerät für die Heißwasserleitung anzuschaffen. Nach unserer Erfahrung mit dem portablen FLEXIM hatte ich kein Problem damit, die Genehmigung für den Kauf eines fest installierten Flexim-Flüssigkeitsmessgeräts mit Clamp-on-Technik für die Messung des Durchflusses und der Temperaturen vor und hinter der Anlage zu erhalten.
Mark
Versorgungsingenieur
Silicon Valley Technical Center
Die FLEXIM-Messgeäte haben sich bei SVTC gut bewährt. SVTC war nicht so gut ausgelastet wie gedacht. Der Austausch alternder Geräte sowie die Auf- und Nachrüstungen war teuer, aber es bestand Bedarf. Dieses Projekt hat sich mehr als bezahlt gemacht.
Jason D.
VP Engineering
Abwasseraufbereitungsanlage im Osten
Die Installation der Messgeräte verlief reibungslos. Sie lieferten unsere Daten konsistent und zuverlässig. Die Daten werden in Zukunft von der Prozessleit- und Automatisierungsanlage verwendet, um den Prozess nicht nur zu überwachen, sondern ihn möglicherweise auch zu steuern und zu optimieren.
Paul M.
Leitender Projektingenieur
Phenolanlage
Das Differenzdruckmessgerät war viel lauter und ermittelte einen höheren Durchfluss als das FLEXIM. Außerdem war zu erwarten, dass die Messwerte im Laufe der Zeit aufgrund von Verstopfung zurückgehen würden. Die Ultraschalltechnologie sorgte für gute, flache Messwerte mit minimalem Rauschen. Drei Monate lang haben wir das System getestet und dann dauerhaft installiert. Es dient heute als eine der Sicherheitsverriegelungen der Anlage und liefert noch immer präzise, rauschfreie Messungen. Und zum Reinigen müssen wir es nicht nicht einmal ausbauen!
Mike
Zuverlässigkeitsingenieur
Kein Kontakt mit dem Medium und keine Gefahr von Leckagen
Kein Bohren und keine Betriebsunterbrechung
Unabhängig von Fluid, Rohrwerkstoff und Durchmesser
Durch Auswahl eines neuen Landes/einer neuen Region ändert sich möglicherweise die Verfügbarkeit von Produkten, wodurch in Ihrem Warenkorb enthaltene Artikel entfernt werden können. Bitte kontaktieren Sie uns in diesem Fall bzgl. Unterstützung.