Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät für Schlammanwendungen

Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät für Schlammanwendungen

Der MS Sensor und der 8782 Messumformer schaffen durch Signalverarbeitung und Diagnose Vertrauen in die Messgenauigkeit.

Micro Motion magnetisch-induktive Messgeräte für Schlämme 6 vollständig geöffnet

Übertrifft alle anderen magnetisch-induktiven Durchflussmesser in Schlammanwendungen.

Der magnetisch-induktive Durchflussmesser für Schlämme baut auf 20 Jahre Erfahrung bei der Bereitstellung von Hochsignalprodukten auf und definiert die Möglichkeiten Ihrer Messgeräte neu.  Prozessrauschen wird oft in Flüssigkeiten verursacht, die feste Partikel wie Sand bis hin zu langen Fasern, die an den Elektroden und allem, was sich dazwischen befindet, reiben, enthalten. Echtzeitdiagnosen schaffen Messsicherheit und die Möglichkeit, den Regelkreis automatisch zu steuern, wodurch die Produktqualität verbessert wird, die Rohstoffkosten gesenkt und Abfall und Nacharbeit minimiert werden.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Übertrifft alle anderen magnetisch-induktiven Durchflussmesser in Schlammanwendungen.

Funktionsweise

Branchen, in denen Schlammanwendungen als Teil der Prozesse eingesetzt werden, in denen eine Flüssigkeit gepumpt, aufgelöst oder abgebaut wird, haben erhöhte Anforderungen an die Überwachung bestimmter Rohrleitungen, um eine optimale Funktionalität zu gewährleisten und mehr Verständnis über die Prozesse zu erlangen. Partikel im Durchflussstrom können zu einem instabilen Messwert durch die von den Elektroden gemessene induzierte Spannung führen, wenn standardmäßige magnetisch-induktive Durchflussmesser verwendet werden. Eine Messung ist ohne die richtige Messtechnik hier nicht möglich.

Die analoge Dämpfung ist eine Möglichkeit, das Rauschen im Strömungssignal zu reduzieren. Dazu wird ein fortlaufender Mittelwert aus dem Durchfluss berechnet. Die Dämpfung funktioniert zwar gut, um eine stabile Durchflussmessung zu erstellen, fügt aber der Messung eine Verzögerung hinzu, die aufgrund von Echtzeitänderungen in Ihrem Prozessablauf zu Verzögerungen in der Reaktion führt. Mögliche Auswirkungen der Dämpfung können Schwankungen im Chemikalieneinsatz, in der Produktqualität und im Produktabfall sein. Die moderne Signalverarbeitung ist die bessere Lösung, wenn sowohl Durchflussstabilität als auch Reaktionsfähigkeit gefragt sind.

Der 8782 Messumformer ist standardmäßig mit unserer modernen Signalverarbeitung ausgestattet, die es möglich macht, sich an die sich ändernden Prozesseigenschaften anzupassen, um sicherzustellen, dass übermäßiges Rauschen vermieden wird und die richtigen Durchflussdatenpunkte verwendet werden.  Der Messumformer stabilisiert durch moderne Funktionen unregelmäßige Durchflussmesswerte, die durch Prozessgeräusche verursacht werden. Die Weiterentwicklung sorgt in erster Linie dafür, dass Geräusche herausgefiltert werden und gleichzeitig auf plötzliche Änderungen der Strömung reagiert wird.

Erweiterte Diagnosefunktionen geben Ihnen mittels Prozessdiagnosen einen besseren Einblick in Ihren Prozessablauf und den Zustand Ihres Durchflussmessers mit Smart Meter Verification™️. Prozessdiagnosen erfassen hohes Prozessrauschen, was eine maximale Signalstabilität ermöglicht, wenn diese mit unserer wählbaren Spulenfrequenz und Elektrodenbeschichtungserkennung gekoppelt ist, um vorherzusagen, wann sich Beläge bilden. Smart Meter Verification überprüft den Zustand des Messgeräts und verschafft Sicherheit darüber, dass die Messwerte innerhalb der Spezifikationen liegen.

Der 8782 Messumformer ist für den Betrieb mit dem MS Sensor ausgelegt und mit vorhandenen 8707 Installationen kompatibel. Vorhandene 8712H Messumformer können mit dem gleichen Montagemuster und den gleichen Kabeln problemlos auf den 8782 aufgerüstet werden. Der 8782 ist mit Optionen für Wechsel- oder Gleichspannungsversorgung erhältlich, so dass bestehende Gleichspannungsinstallationen ohne Stromrichter aufgerüstet werden können. Der MS Sensor ist mit dem 8782 Messumformer und den 8732EM oder 8712EM Messumformern kompatibel, wenn die duale Kalibrierungsoption ausgewählt ist.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.