Novo Movicon.NExT™ 4.1.333 disponível com driver para SIMOTION para controle de movimentos complexos

Movicon - PACSystems - PLC - PAC - Edge - SCADA - IIoT - Software industrial - Fabricação - Transformação digital

Novo driver SIMOTION disponível com a nova versão do Movicon.NExT. Imagem em alta resolução

O novo Movicon.NExT™ 4.1.333 está disponível com um driver novo para o controle de movimentos Siemens SIMOTION

CHARLOTTESVILLE, Va. (24 fev. 2022) - O novo Movicon.NExT™ 4.1.333 está disponível com um novo driver para o controle de movimentos Siemens SIMOTION para que os usuários aproveitem plenamente da flexibilidade, escalabilidade, segurança e facilidade de utilização da plataforma de automação avançada Movicon.NExT. O novo driver Movicon.NExT para SIMOTION é muito fácil de usar, além de flexível e eficiente na sua capacidade de comunicação, de modo que os usuários do Siemens™ SIMOTION estejam prontos com o Movicon.NExT de forma rápida e com integração mínima.

Assim que o usuário tiver configurado os parâmetros do dispositivo a ser comunicado na interface do usuário do driver, a única exigência é usar um arquivo ".sti", gerado facilmente com o programa da Siemens SIMOTION SCOUT. Esse arquivo define as variáveis do projeto no software SCADA da Emerson correspondendo às variáveis do dispositivo a ser lido e/ou escrito. Assim que as variáveis tiverem sido importadas, nenhuma outra configuração é necessária para ler/escrever os dados do dispositivo. Aprimorando a simplicidade, as variáveis do dispositivo são identificadas no driver por seus nomes em vez de identificações enigmáticas. O driver também pode ser configurado para se comunicar com diversos dispositivos, tornando o processo total de integração rápido e direto.

Assim que o projeto começa, o driver solicita ao dispositivo a identificação das suas variáveis para reduzir o comprimento das mensagens de solicitação enviadas ao dispositivo.

O novo driver Movicon.NExT já foi testado com um dispositivo SIMOTION D455-2 DP/PN, uma unidade de controle baseada em drive para aplicações em multieixos.

Usuários que desejam utilizar o novo driver podem fazer download do Movicon.NExT 4.1.333 aqui.

Para usuários internacionais, a nova plataforma de automação avançada Movicon.NExT versão 4.1.333 está disponível em alemão, chinês, inglês e italiano.

Mídia:
• Contatos: Contatos de mídia global da Emerson

Outros recursos:
• Participe da comunidade Emerson Exchange 365
• Siga a Emerson no X Facebook LinkedIn YouTube

Sobre a Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos mercados industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação, que é líder de mercado, além de sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes híbridos, de processo e discretos na otimização de suas operações, na proteção de seus funcionários, na redução de emissões e na realização de metas de sustentabilidade. Para mais informações, acesse Emerson.com.

Ative o JavaScript para usar este site.