A Emerson migrou o seu software de exploração e produção (E&P) juntamente com os dados da Repsol para a nuvem, disponibilizando visualização avançada e análise de reservatórios para colaboração entre equipes globais. Imagem em alta resolução
A migração dos dados de exploração da Repsol para a nuvem proporciona melhorias significativas de desempenho e colaboração
HOUSTON, TEXAS (14 de abril de 2021) – Emerson (NYSE: EMR), líder em soluções de transformação digital, anunciou hoje que migrou com sucesso os dados de exploração da Repsol, uma empresa global de energia, para a nuvem. Os recursos de nuvem permitem que as empresas armazenem com segurança os dados que fornecem funções de análise vitais, ajudando-as a otimizar as operações e alcançar níveis mais elevados de desempenho.
A migração para a nuvem provou ser uma alternativa rentável para a Repsol, eliminando a necessidade de investir em novos hardwares e aumentando a colaboração, as capacidades de visualização e o desempenho nas suas atividades de exploração. Durante os três meses de projeto, a equipe migrou para a nuvem o pacote de software de E&P da Emerson e cerca de 90 terabytes de dados das instalações da Repsol em Houston e Madrid.
Após apenas uma hora de integração, os usuários estavam em funcionamento e se beneficiando de trabalhar em um ambiente na nuvem. Desde a conclusão do projeto, a Repsol tem visto um desempenho melhorado. As equipes de ativos distribuídas globalmente da Repsol estão tomando decisões e alcançando resultados mais rapidamente usando os dados, além de estar colaborando de forma mais eficaz em todos os projetos.
O movimento para a nuvem faz parte do ambicioso programa de digitalização que a Repsol está realizando. Usando a abordagem otimizada da Emerson para migrar seu software e dados, o projeto foi realizado sem interrupção do trabalho. Os geocientistas da Repsol puderam deixar o trabalho na sexta-feira e regressar na segunda-feira a um novo ambiente, sem tempo de inatividade ou perda de dados.
"Como um dos nossos parceiros colaborativos mais próximos, trabalhamos lado a lado com a Repsol para realizar uma migração perfeita de um ambiente para outro", disse Steve Santy, presidente de software de E&P da Emerson. "Nossa equipe desenvolveu uma abordagem personalizada especificamente destinada a otimizar a migração de nossas soluções e dados de nossos clientes para a nuvem de uma forma transparente para os usuários. Simplificando, nossas ferramentas e serviços tornam a migração rápida e fácil para a nuvem, com o mínimo impacto para os usuários".
A estreita parceria entre a Repsol e a Emerson foi um fator fundamental para o sucesso do projeto.
Para obter mais informações sobre o software de E&P da Emerson, acesse Emerson.com/Paradigm
Sobre a Repsol
A Repsol é uma empresa multienergética global, com sede em Madrid, na Espanha. Ela emprega 25.000 pessoas, tem ativos em 30 países e possui 10 milhões de clientes. Em dezembro de 2019, a Repsol se comprometeu a tornar-se uma empresa de emissão zero até 2050. Tecnologia, digitalização e economia circular são os pilares que sustentam a empresa na melhoria de sua eficiência, redução de emissões em todos os seus negócios e desenvolvimento de novas soluções para atender às necessidades energéticas da sociedade no futuro. Conforme estabelecido no Plano estratégico 2021-2025 da empresa, a digitalização desempenha um papel fundamental na organização graças a aspectos como inteligência artificial, automação de operações ou o compromisso com soluções na nuvem. Para obter mais informações, acesse Repsol.com