Novas visualizações de avarias e tempos de pontuação no Gerenciador de treinamento de operador do Mimic fornecem representações visuais de fácil acesso dos cenários de treinamento. Ver imagem em alta resolução
Os aprimoramentos no software de simulação Mimic possibilitam a simulação de novas reações de processos e melhoram as verificações de segurança para o treinamento do pessoal da planta
AUSTIN, TEXAS (22 de abril de 2019) – A nova versão do software de simulação Mimic™ da Emerson facilita às plantas o desenvolvimento de um gêmeo digital mais preciso. As novas capacidades de modelagem, os aprimoramentos na usabilidade e as opções de ajustes ajudarão os engenheiros a criar, modificar e integrar com mais facilidade as simulações dinâmicas para melhorias dos processos ao longo da vida útil da planta.
O desenvolvimento de simulações digitais de grandes projetos pode se tornar complexo com muita rapidez. Percorrer manualmente os fluxos individuais para ajustar fatores como temperatura, pressão e vazão em cada elemento do processo de um ativo de planta simulado faz com que os modelos de mudanças sejam demorados. Além disso, alterar o formato no qual os dados são coletados significava tornar os processos simulados off-line. As novas visualizações da vazão on-line da última versão do Mimic aceleram significativamente as alterações de engenharia. Os usuários podem ver de maneira rápida todos os elementos do processo em uma tabela única, com parâmetros modificáveis, tornando possível visualizar e ajustar processos inteiros de frente para trás, tudo isso enquanto mantêm os processos de simulação on-line.
A Emerson atualizou os objetos de modelagem avançada do Mimic com novos blocos e objetos para melhorar a simulação, facilitando o design de simulação para uma vasta gama de indústrias, como as de óleo e gás, gás natural liquefeitos, refino e petroquímica. Os objetos de modelagem avançada oferecem princípios básicos rigorosos: modelos dinâmicos de operações da unidade da planta, tais como as executadas por separadores, compressores, trocadores de calor, válvulas, turbinas, evaporadores e outros. Agora estão disponíveis os objetos de separação líquido-vapor com flash de três estágios e o trocador de calor de placas, assim como os objetos do reator de vazão de plug, que reduzem o tempo de engenharia e a complexidade no desenvolvimento do modelo para processos contínuos nas indústrias química e de hidrocarbonetos.
As organizações também podem usar a nova e mais simples modelagem de reação para simular de maneira mais fácil as reações em um recipiente. Estes novos modelos oferecem flexibilidade aumentada na utilização de reatores em design para engenheiros de automação e organizações, tais como aquelas nos setores especializados em química e ciências biológicas que normalmente usam simulações de média fidelidade. Os usuários podem criar reações simplificadas no design de engenharia, sem a necessidade de dados de reação complexos ou privados ou um histórico em cinética e termodinâmica, para alcançar os resultados desejados, tal como o impacto de uma reação no pH. Os modelos também permitem uma implementação mais rápida da simulação, já que a reprodução de reações químicas complexas não é necessária.
O Mimic oferece características aprimoradas de pontuação para simulações de treinamento às plantas que dependem de procedimentos operacionais padrão (POP), garantindo a segurança e o sucesso em procedimentos críticos como a partida e a parada. Os instrutores podem modificar as pontuações para priorizar as ações críticas em qualquer POP, garantindo, assim, que todas as etapas sejam sempre concluídas adequadamente e na ordem correta.
O Mimic agora está integrado de maneira nativa com o software de simulação HYSYS® da AspenTech, oferecendo integração da plataforma de controle e funcionalidade de treinamento à simulação do HYSYS, tornando mais fácil a construção e a manutenção de um gêmeo digital de operações a milhares de organizações que já usam o software HYSYS da AspenTech.
Para obter mais informações sobre o software de simulação Mimic da Emerson, visite: Emerson.com/mimic