Os novos filtros reguladores de alumínio da Emerson aprimoram a eficiência do processo e simplificam as cadeias de suprimentos

Reguladores de filtros de alumínio ASCO série 641/2/3

Os reguladores de filtros de alumínio ASCO Série 641/2/3 maximizam a eficiência do processo fornecendo altas taxas de vazão e uma regulagem precisa da pressão em instrumentos a jusante. Imagem em alta resolução

Capaz de lidar com as taxas de fluxo mais altas, os filtros reguladores de alumínio série 641/642/643 da ASCO permitem que os fabricantes obtenham soluções completas de pilotagem de válvula de fonte única

FLORHAM PARK, N.J.
(29 de março de 2023) – A Emerson lançou seus novos Filtros reguladores de alumínio ASCO™ Series 641, 642 e 643, que maximizam a eficiência do processo e reduzem o tempo de inatividade não planejado em uma ampla gama de aplicações de processo. Essa linha de filtros reguladores de alumínio duráveis pode lidar com as taxas de fluxo mais altas de qualquer regulador de sua classe e fornece regulação de pressão precisa para instrumentos a jusante. 

Uma alternativa aos filtros, reguladores de aço inoxidável, os filtros reguladores de alumínio série 641, 642 e 643 da ASCO completam o conjunto completo de tecnologias de pilotagem de válvula da Emerson. Isso permite que os fabricantes de processos obtenham suas soluções completas de pilotagem de válvulas, incluindo válvulas solenoides, caixas de distribuição, filtros, reguladores e acessórios, de um parceiro de tecnologia global.

Ao usar um fornecedor, os fabricantes podem simplificar suas cadeias de suprimentos, melhorar a precisão do projeto e acessar suporte de engenharia abrangente. Projetar uma solução de pilotagem de válvula que inclua tecnologias de diferentes fornecedores divide a responsabilidade do fornecedor e pode apresentar uma oportunidade de erro. 

“O fornecimento de tecnologia de pilotagem de válvula de vários fornecedores é demorado e complica as cadeias de suprimentos, enquanto as opções limitadas para filtros reguladores convencionais deixam alguns clientes com necessidades não atendidas”, disse Mike Howells, gerente de marketing, aplicações de processo para Europa, Oriente Médio e África da Emerson . “Nossos novosfiltros reguladores de alumínio série 641, 642 e 643 da ASCO simplificam o fornecimento para nossos clientes e garantem que eles tenham tecnologia líder do setor que aprimora a eficiência, segurança e confiabilidade do processo.” 

Com as capacidades de vazão mais altas do mercado de até 370,8 pés cúbicos padrão por minuto (10.500 litros por minuto), os filtros reguladores de alumínio melhoram a eficiência do processo e garantem que os requisitos rigorosos de abertura/fechamento da válvula de processo, como os das válvulas de desligamento de emergência, sejam atendidos. Taxas de fluxo mais altas fornecem mais ar ao atuador da válvula, o que aumenta a velocidade de abertura e fechamento das válvulas de processo. Dependendo da aplicação, o fechamento lento da válvula pode aumentar os riscos de segurança. 

Esses filtros reguladores eficientes apresentam construção robusta e engenharia avançada que aumentam ainda mais a segurança e mantêm o tempo de atividade da planta, enquanto o revestimento em pó especializado garante uma operação confiável em ambientes de processo corrosivos e hostis. A remoção eficaz da umidade mantém a mídia seca para proteger os dispositivos a jusante, e a filtragem sofisticada do fluido evita a contaminação do processo a jusante. 

Esta linha de reguladores de três camadas fornece uma cobertura de 0,25 a 1 polegada e é altamente personalizável. Os fabricantes de processo podem escolher recursos avançados, como o Quick Relief, que aumenta a segurança e a certeza operacional esgotando a pressão a jusante se a pressão do ar de suprimento for perdida, bem como variantes de baixa temperatura e baixo teor de cobre, drenagem manual e automática, certificações globais e muitos outras opções que atendem a aplicações específicas, nas indústrias química, de petróleo e gás, energia e utilidades, alimentos e bebidas, água e efluentes.

Para obter mais informações, consulte as especificações, características e recursos do filtro regulador de alumínio ASCO séries 641, 642 e 643.

Mídia:
• Contatos: Contatos de mídia global da Emerson

Outros recursos:
• Participe da comunidade Emerson Exchange 365
• Siga a Emerson no X Facebook LinkedIn YouTube

Sobre a Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos mercados industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação, que é líder de mercado, além de sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes híbridos, de processo e discretos na otimização de suas operações, na proteção de seus funcionários, na redução de emissões e na realização de metas de sustentabilidade. Para mais informações, acesse Emerson.com.

Ative o JavaScript para usar este site.