Energia
Dinâmica de energia = Oportunidades sem limites
Por Bob Yeager
Por Bob Yeager
O setor global de energia vem passando por uma transformação sem precedentes. Em meio à transição de combustíveis fósseis para fontes de energia renovável, as concessionárias se esforçam para cumprir metas de sustentabilidade, expandindo e modernizando a infraestrutura para apoiar a “eletrificação de tudo”, ao mesmo tempo em que asseguram a entrega de energia confiável e acessível.
A automação é uma solução clara para ajudar a enfrentar esses desafios, mas está passando por sua própria transição à medida que os especialistas reimaginam uma arquitetura de automação projetada para gerenciar a imensa quantidade de dados gerados e fornecer uma visão holística das operações.
A Emerson está avançando sua visão para uma infraestrutura de automação mais dinâmica e fluida: Boundless Automation™. A arquitetura de automação de última geração foi projetada com o intuito de eliminar silos de dados e liberá-los. Graças a um moderno ambiente de computação industrial resiliente ao tempo, a Boundless Automation liberará o poder do software para garantir que as indústrias mais essenciais do mundo, como a de energia, possam aproveitar dados em máxima capacidade.
Algumas das principais ferramentas que ajudarão a concretizar a visão Boundless Automation da Emerson já estão implementadas. Muitas podem ser encontradas na próxima plataforma de automação Ovation 4.0, dotada de arquitetura comandada por software que integrará e fornecerá dados valiosos de confiabilidade, segurança, produção e sustentabilidade em toda a rede elétrica, do campo para a empresa, permitindo que as concessionárias otimizem as operações e acompanhem as mudanças constantes dos mercados.
Tanto as tecnologias existentes quanto as futuras na plataforma de automação Ovation 4.0 foram projetadas com a visão Boundless Automation em mente, posicionadas para atender às necessidades dinâmicas de um mercado de geração, armazenamento e distribuição de energia cada vez mais complexo.
Um passo em direção ao edge
A adoção de mais recursos de energia distribuída (DERs) segue impulsionando algumas das maiores mudanças do setor elétrico. Esses recursos incluem plantas de ciclo combinado, parques eólicos, instalações hidráulicas, painéis solares, armazenamento de baterias, microrredes e estações de carregamento de veículos elétricos. As concessionárias com esse complexo portfólio de energia podem contar com o ecossistema edge de rede do Ovation 4.0 para gerenciar a vazão energética bidirecional em tempo real e fornecer dados distribuídos em toda a sua rede.
Além disso, os controladores de borda de rede fornecem uma visão mais detalhada da rede por meio de ambientes de computação localizados e de alta velocidade em DERs, colocando com segurança dados ricos mais próximos dos operadores para melhorar a gestão de carga e demanda.
Mais recursos remotos
Diante das aposentadorias em massa e da escassez de trabalhadores, as empresas dependem cada vez mais de núcleos de operação remota para centralizar o conhecimento e aproveitar as economias de escala. As operações centralizadas capacitam as concessionárias e as companhias geradoras a fazerem mais com menos, aumentando a flexibilidade operacional e reduzindo os custos. Por exemplo, especialistas podem analisar dados para determinar os efeitos a longo prazo da operação e da degradação de equipamentos, seja para um único ativo ou para toda uma frota, prevendo e mitigando falhas muito antes de se tornarem problemas custosos.
O monitoramento remoto é ainda mais crítico para os atuais geradores de energia renovável e unidades de armazenamento de baterias, que normalmente exigem intervenção muito limitada da operadora e tendem a se espalhar por amplas áreas. As equipes podem monitorar essas operações a partir de uma central e, em seguida, despachar pessoal conforme necessário.
A Emerson contou com décadas de experiência no setor de geração de energia para desenvolver um conjunto completo de tecnologias avançadas de reconhecimento de padrões e aprendizado de máquina para monitoramento e controle remoto. Ovation, nossa nova estrutura de inteligência e software analítico usa o software Mtell® da AspenTech e motores de aprendizado de máquina para entender por conta própria as operações normais e anormais de ativos e melhorar continuamente a manutenção preditiva.
O advento da inteligência artificial
O atual cenário desafiador do setor energético requer mais predição do que estratégias reativas. E é aí que as análises avançadas desempenham um papel crítico. O moderno ambiente computacional resiliente ao tempo da plataforma de automação Ovation 4.0 permitirá à Emerson fornecer IA generativa (GenAI) transformadora capaz de minerar com confiança conjuntos de dados grandes e complexos, bem como aproveitar o poder da análise avançada para apoiar decisões, capacitar a força de trabalho e otimizar operações.
A Emerson está animada com as capacidades emergentes da GenAI e sua capacidade de capacitar a força de trabalho do futuro para tomar decisões mais rápidas, seguras e eficazes em suas operações. A IA está pronta para servir de base para muitas inovações em um futuro próximo na área de software industrial, incluindo:
Hoje em dia, liberar e democratizar dados efetivamente em todas as funções é fundamental para impulsionar a eficiência operacional, melhorar a confiabilidade e a resiliência da rede, cumprir as metas de descarbonização e alavancar novas tecnologias como a IA. As oportunidades são ilimitadas para um melhor gerenciamento de dados e os impactos que isso pode oferecer.
À medida que o setor avança para um futuro digital, nós nos orgulhamos de nossa liderança, entendendo o que o cliente busca e criando programas de modernização que não exigem o descarte de todo o equipamento atual. Vamos aonde quer que o cliente precise de ajuda para simplificar a modernização com uma via de arquitetura aberta para sistemas de controle mais eficientes que colocam os dados em funcionamento.