Há sempre pressões constantes para se ter mais eficiência, ao passo em que se mantém e melhora a qualidade da medição. Pode ser um desafio saber em que tecnologia investir. O medidor de vazão multifásica Roxar 2600 é um instrumento de medição multifásico robusto, sensível e de alta qualidade, projetado para ser eficiente em condições de vazão desafiadoras e em rápida mudança. Com um instrumento de medição de alta qualidade, comprovado em campo em aplicações de xisto; produção de flowback, inicial, média e tardia. Você pode confiar que selecionou um instrumento adequado para suas necessidades.
Os medidores de vazão multifásica (MVM) 2600 da Roxar caracterizam com precisão regimes de vazão e fornecem informações essenciais sobre as capacidades de produção de um poço. Construído em uma plataforma tecnológica escalonável, o processamento de sinal avançado e a eletrônica de campo do medidor fornecem medições sensíveis e um mapeamento abrangente de vazão. Use este medidor modular para melhorar a otimização da produção, a garantia na vazão e o teste de poços, enquanto atende a todas as condições de campo e a todos os requisitos de custos.
As oil and gas operators worldwide adjust their production methodologies and target more challenging reservoirs, the flow profiles from the wells are becoming significantly more varied and dynamic, and the demands on the instrumentation increase. To address these demands in multiphase measurement, Emerson restructured how the Roxar 2600 Multiphase Flow Meter now processes sensor signals, self-verifies calculation modules and automatically selects the best-suited measurement modes at any given moment. This ensures that operators receive reliable oil, water and gas measurement, without the need for frequent reconfiguration, even in the most challenging field conditions.
Layer detection and compensation features are built into the embedded software of the Roxar 2600 Multiphase Flow Meter to protect the integrity, reliability and robustness of the measurement results provided by the Roxar 2600 Multiphase Flow Meter.
The Roxar 2600 Multiphase Flow Meter has proven to be robust and is performing well with all the various assisted recovery methods. With naturally flowing wells with erratic behaviors due to continuous changes in water, oil and gas, the Roxar 2600 Multiphase Flow Meter can adapt to the different flow regimes using advanced sensor capabilities to determine not only the rapid changes of the total flow but also address complex combinations of phase distribution.
In today’s changing market conditions, operators in the unconventional shale are looking to increase the ROI for their assets. Watch how the Roxar 2600 (Multiphase Flow Meter) MPFM is a tool that can help provide real-time insight for well-performance.