Ulteriori informazioni sulla Trasformazione digitale
Le nuove tecnologie promettono un miglioramento senza precedenti delle operazioni commerciali. Emerson sta aiutando i clienti a seguire il complesso percorso per raggiungere questo obiettivo.
Di Bob Yeager
Negli ultimi quattro decenni, l'industria dell'energia si è trasformata al di là di quanto avremmo potuto immaginare - e ora ci troviamo sull'orlo del precipizio della prossima grande ondata di cambiamento.
L'evoluzione non è una novità per il nostro settore: dall'inizio degli anni '80 abbiamo assistito a cambiamenti monumentali - dal lancio di Internet e dalla crescita della tecnologia wireless alla costruzione di reti neurali e allo sviluppo del riconoscimento avanzato dei modelli.
Ora il settore dell'energia elettrica sta subendo più interruzioni che mai. Ma con questa interruzione arriva il progresso.
Nei prossimi 20 anni, vedremo l'industria dell'energia evolvere verso un approccio basato sul software che rende le operazioni ancora più efficienti e sicure. Sfruttando la tecnologia emergente basata su software, siamo in grado di fare maggiore affidamento sull'accuratezza dei nostri calcoli per aumentare i tempi di attività e ridurre l'errore umano.
La tecnologia sta affrontando anche una questione più ampia: aiutare le aziende a catturare la conoscenza tribale critica appresa in decenni di tentativi ed errori. La rivoluzione in corso, alimentata dall'Internet delle cose, permetterà ai leader di formare i team in modo più efficiente utilizzando queste conoscenze, e la centrale elettrica trasformata digitalmente - con la sua nuova competenza integrata nel settore - può aiutare le aziende a garantire che i loro impianti siano ottimizzati per le massime prestazioni.
La posta in gioco è alta: è essenziale continuare a cambiare per garantire il futuro dell'energia. Ma non c'è nemmeno una tabella di marcia per il viaggio che ci attende; ogni organizzazione ha una definizione diversa di cosa significhi trasformazione digitale. L'installazione di nuovi impianti software o hardware può essere una sfida per qualsiasi industria, ma particolarmente scoraggiante per quanto riguarda l'energia.
Tuttavia, non deve essere così spaventoso come sembra: ecco il digital twin.
In Emerson, scopriamo che i clienti vogliono testare nuovi protocolli e processi per ottimizzare le loro operazioni e abbracciare la trasformazione digitale in atto; ma lo vogliono fare con estrema cura. Dopotutto, non c'è spazio per errori nel settore dell'energia.
In risposta, molte aziende hanno iniziato a implementare i digital twin: una simulazione di un impianto in funzione che permette loro di testare le modifiche proposte senza compromettere il sistema di controllo reale. Ma il test in questi digital twin, che esistono in ambienti completamente separati dal sistema dell'impianto, è un processo imperfetto... e potenzialmente dannoso. Dato che servono solo come istantanea in un dato momento, diventano rapidamente imprecisi e obsoleti dal momento in cui vengono creati. Questo crea la possibilità che emergano problemi man mano che il sistema reale continua a funzionare senza essere riflesso nell'ambiente del digital twin.
Ecco perché ci concentriamo sulla tecnologia "embedded digital twin". Utilizzando la prima piattaforma integrata di controllo e simulazione del settore, Emerson può collaborare con le aziende per creare un'esatta replica digitale dell'impianto in funzione che funziona in parallelo con il sistema di controllo reale. Il digital twin e l'impianto operano più come veri gemelli: crescendo insieme, vivendo lo stesso ambiente. In questo modo si eliminano i limiti di tempo e si evitano problemi nelle operazioni dal vivo.
Utilizzando questa tecnologia all'avanguardia, Emerson e l'impianto lavorano poi in collaborazione per identificare le efficienze operative, migliorare la sicurezza e ridurre la manutenzione non programmata durante tutto il loro percorso di trasformazione digitale in modo sicuro.
Ogni tecnologia emergente porta con sé una nuova promessa di maggiore efficienza. Il digital twin integrato permette di testare in sicurezza queste possibilità mantenendo l'integrità di un'industria critica che alimenta letteralmente la vita di miliardi di persone. Tecnologie come il digital twin sono pronte ad aiutare il settore energetico ad abbracciare la trasformazione digitale e a trarne ogni vantaggio.