Emerson lancia la soluzione per le reti wireless industriali più avanzata sul mercato

Foto - AP di nuova generazione installati

Gli access point wireless di nuova generazione, che si integrano con i gateway wireless 1410S di Emerson e la serie Catalyst IW6300 Heavy Duty di Cisco, offrono l'evoluzione della connettività IIoT con una singola soluzione. Download alta risoluzione

La soluzione per le connessioni in rete industriali combina l'esperienza di Emerson in materia di automazione e applicazioni industriali con le innovazioni di Cisco nei campi di rete, sicurezza informatica e infrastrutture IT

ST. LOUIS (24 settembre 2019) - Emerson (NYSE: EMR) collabora con Cisco alla progettazione e al lancio della soluzione di nuova generazione per le reti wireless industriali destinata a trasformare completamente la gestione dei dati e a migliorare la produttività, l'affidabilità e la sicurezza degli impianti. Il nuovo gateway wireless 1410S di Emerson associato agli access point della serie Catalyst® IW6300 Heavy Duty di Cisco combina i progressi più recenti della tecnologia wireless con la tecnologia dei sensori WirelessHART®, per offrire dati affidabili e assolutamente protetti, anche negli ambienti industriali più difficili.

Per rendere possibili nuove strategie di trasformazione digitale, la soluzione per le connessioni in rete industriali combina l'esperienza di Emerson in materia di automazione e applicazioni industriali con le innovazioni di Cisco nei campi di rete, sicurezza informatica e infrastrutture IT Sotto la spinta della continua domanda di aumento della produttività, riduzione dei costi della manutenzione e maggiore sicurezza degli operatori, i produttori industriali stanno accelerando gli investimenti in reti di sensori IoT robusti combinati con strumenti per le analisi operative scalabili che consentano di migliorare la collaborazione e i processi decisionali. In questi ambienti, prestazioni della rete e sicurezza sono fondamentali per il successo dei progetti.

"Una connessione sicura in grado di scalare facilmente costituisce la base solida per qualsiasi implementazione dell'IoT", ha affermato Liz Centoni, Senior Vice President e General Manager del settore IoT di Cisco. "Grazie alle potenzialità della rete intent-based, Cisco può offrire un'infrastruttura sicura, automatizzata ed estremamente solida che aiuta i team IT e operativi a collaborare e ridurre la complessità, migliorando di conseguenza la sicurezza".

Questo access point wireless di nuova generazione offre la maggiore larghezza di banda wi-fi necessaria per il monitoraggio della sicurezza in tempo reale, insieme alla Location Awareness di Emerson e ai video wireless. Queste applicazioni aumentano la di sicurezza del personale, migliorano la sicurezza dell'impianto e aiutano a garantire la conformità in materia ambientale. Una connessione affidabile e veloce tra i dispositivi e le persone semplifica il processo decisionale grazie alle analisi in tempo reale. Consente inoltre la collaborazione tra i membri di una forza lavoro mobile per risolvere problemi critici in modo tempestivo.

"I prodotti installati negli impianti industriali devono durare anni, se non decenni", ricorda Bob Karschnia, Vice President ireless di Emerson. "Questo tipo di longevità è stata posta come requisito fondamentale per la progettazione e l' ingegnerizzazione, al fine di garantire che questi nuovi access point wireless siano a prova di futuro e si adattino ad un panorama tecnologico in rapida evoluzione".

Gli ambienti industriali restano tra i più complessi e spesso pericolosi del mondo e richiedono soluzioni wi-fi scalabili, robuste e flessibili in grado si resistere in condizioni estreme in luoghi remoti, aiutando nel contempo a garantire la sicurezza degli operatori del sito. I nuovi access point wireless supportano le applicazioni mobili che offrono un accesso immediato ai dati di controllo dei processi, alle informazioni relative alla manutenzione e alle procedure operative, consentendo di ottenere maggiore produttività dell'impianto e sicurezza per gli operatori.

Per ulteriori informazioni sulla soluzione, visitate questa pagina.

###

Informazioni su Emerson

Emerson (NYSE: EMR), con base a St. Louis, Missouri (USA), è leader mondiale nell'integrazione di tecnologia ed ingegneria finalizzata alla realizzazione di soluzioni innovative per i clienti operanti nel settore industriale, commerciale e dei consumi di tutto il mondo.Emerson Automation Solutions supporta le industrie di processo, ibride e manifatturiere nel massimizzare la produzione, proteggendo le persone e l'ambiente ed ottimizzando i costi operativi ed energetici. Emerson Commercial and Residential Solutions contribuisce a garantire il comfort e la salute umana, proteggendo la qualità e la sicurezza degli alimenti, facilitando l’efficienza energetica con la creazione di infrastrutture sostenibili. 

Risorse aggiuntive:

Ultime notizie

La nuova valvola di sicurezza di Emerson ottimizza la sicurezza e le prestazioni in applicazioni...

Le valvole Anderson Greenwood tipo 84 garantiscono una tenuta stagna a pressioni molto elevate per le stazioni di stoccaggio, trasporto e...

Sono aperte le registrazioni per la conferenza Emerson Exchange 2025

Esplora, entra in contatto con altri utenti e scopri all'evento Emerson Exchange 2025, dal 19 al 22 maggio a San Antonio. Fino al 14 aprile...

Emerson aiuta un'azienda del settore dell'estrazione di petrolio e gas a soddisfare gli standard...

Laramie Energy ha implementato le valvole di scarico elettriche a emissioni zero di ASCO per garantire la conformità alle normative statali...
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.