Emerson aiuta un'azienda del settore dell'estrazione di petrolio e gas a soddisfare gli standard di emissione con le nuove valvole di scarico elettriche

Elettrovalvola pilotata ASCO™ Serie 223

La Serie 223 di ASCO™ comprende elettrovalvole servoassistite progettate per applicazioni ad alta pressione. La robusta valvola in acciaio inossidabile ha un'esclusiva struttura a pistone costruita per resistere a pressioni elevate fino a 100 bar. Immagine ad alta risoluzione



Valvola di scarico elettrica a emissioni zero ASCO™

Le valvole di scarico elettriche a emissioni zero ASCO™ sono dotate di un azionamento elettrico a bassissima potenza, che elimina la necessità di sfiatare il gas del pozzo nelle applicazioni a monte. Inoltre, a differenza delle valvole di scarico tradizionali, sono progettate per evitare del tutto le emissioni fuggitive poiché non è prevista una baderna della valvola. Immagine ad alta risoluzione

Laramie Energy ha implementato le valvole di scarico elettriche a emissioni zero di ASCO per garantire la conformità alle normative statali, ridurre la manutenzione e aumentare la produttività

FLORHAM PARK, N.J.
(21 gennaio 2025) - Emerson ha di recente collaborato con Laramie Energy per aiutare il produttore di petrolio e gas con sede in Colorado a conformarsi alle normative sulle emissioni sia statali che federali. Utilizzando le valvole di scarico elettriche ASCOTM, l'unica soluzione di questo tipo completamente elettrica per separatori, scrubber e unità di compressione, Emerson ha aiutato Laramie Energy a raggiungere la conformità, eliminando sia le emissioni per sfiato che quelle fuggitive dalla fase di scarico dei liquidi del processo di separazione.

Le valvole di scarico convenzionali sono spesso pilotate dal gas del pozzo, che può scaricarsi in atmosfera a causa di emissioni fuggitive e sfiati Alcuni Stati degli USA, tra cui il Colorado, hanno regolamenti sulle emissioni che prevedono sanzioni per la mancata conformità, mentre l'Environmental Protection Agency (EPA) ha stabilito un costo per le emissioni di metano che superano le soglie specificate.

Se vengono rilevate emissioni fuggitive, l'EPA richiede ai produttori di petrolio e gas di fornire i propri dati sui gas a effetto serra e di condurre test, sondaggi e riparazioni. Le aziende che non rispettano il regolamento incorrono in multe salate e devono sopportare tempi di inattività per il ristabilimento della conformità.

Le valvole di scarico elettriche a emissioni zero di ASCO utilizzano un'attuazione elettrica a bassissima potenza, che elimina la necessità di sfiatare il gas del pozzo nelle applicazioni a monte. Inoltre, a differenza delle tradizionali valvole di scarico, sono progettate per evitare del tutto le emissioni da fuggitive poiché non sono dotate di baderna della valvola.

Grazie alla precisione del controllo, le valvole di scarico elettriche ASCO si attivano in 50-75 millisecondi, laddove le valvole convenzionali impiegano alcuni secondi, eliminando così qualsiasi possibilità di dispersione da blowby dei gas. Queste caratteristiche hanno aiutato Laramie Energy a gestire meglio la pressione statica dei serbatoi, garantendo un aumento della produzione di gas naturale. Le valvole utilizzano 1,2 watt (W) di energia, rispetto ai convenzionali kit di aggiornamento elettrici che utilizzano 96 W, riducendo l'utilizzo di energia da parte della valvola del 98,75%.

"Anche se progettate inizialmente per i pozzi di estrazione legacy, queste valvole di scarico completamente elettriche possono aiutare le aziende di produzione di petrolio e gas a raggiungere la conformità, evitare oneri burocratici e soddisfare i nuovi standard sia presso i siti di produzione di recente perforazione che presso quelli già esistenti", ha dichiarato Michael Land, responsabile dello sviluppo delle vendite per il business Discrete Automation di Emerson. "La nostra soluzione offre un'alternativa conveniente e priva di manutenzione per garantire la conformità rispetto ad altre soluzioni come i kit di aggiornamento per aria, azoto ed elettricità".

Laramie Energy si dedica allo sviluppo di riserve di petrolio e gas non convenzionali nella  regione delle Montagne Rocciose, gestendo circa 1.500 pozzi. L'azienda ha installato le valvole di scarico elettriche ASCO sui pozzi di recente trivellazione durante l'aggiornamento dei pozzi già esistenti con la soluzione. Oltre a garantire la conformità, queste valvole hanno offerto altri vantaggi, come una minore manutenzione e una maggiore efficienza..

Per leggere il caso di studio completo, visitare Caso di studio Laramie Energy. Per saperne di più sulle elettrovalvole di scarico completamente elettriche di ASCO, visitare il sito https://www.emerson.com/en-us/automation/industrial-factory-automation/zero-emissions-electric-dump-valve-technology.

Media:
• Contatti: Contatti Media di Emerson

Altre risorse:
• Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
• Entra in contatto con Emerson mediante  X Facebook LinkedIn YouTube

Informazioni su Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) è leader mondiale nell'integrazione di tecnologia e software finalizzata alla realizzazione di soluzioni innovative per i settori essenziali nel mondo. Grazie al suo portfolio di prodotti leader per l'automazione, tra cui la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson supporta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere le persone, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Emerson.com.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.