Il sistema di controllo ASCO DPT offre un monitoraggio di alto livello, ottimizzando le prestazioni del sistema di depolverazione e aumentando i tempi di attività
LAATZEN, Germania (4 ottobre 2022) - Il nuovo sistema di controllo ASCOTM DPT di Emerson ottimizza le prestazioni e migliora l'efficienza dei sistemi di filtrazione e depolverazione garantendo un monitoraggio accurato e affidabile del particolato a basso livello, il rilevamento di perdite con preavviso, un controllo migliorato della pulizia e la diagnostica in tempo reale. Il sistema connesso rappresenta un passo decisivo scalabile, mirato e con un ottimo rapporto prezzo/prestazioni verso la trasformazione digitale di una struttura. È ora disponibile nelle regioni Asia-Pacifico, Europa, Medio Oriente e Africa, e sarà disponibile nelle Americhe entro la metà del 2023.
Con la tecnologia di rilevamento tradizionale è difficile individuare le perdite a basso livello in ambienti con pressione di esercizio elevata, umidità elevata o con presenza di olii e vapore. L'elaborazione avanzata del segnale del sistema di controllo DPT contribuisce a garantire misurazioni accurate e a basso livello e il rilevamento di particelle di meno di 1 milligrammo per metro cubo in applicazioni complesse, ad alta pressione (massimo 7 bar) e a umidità elevata, come quelle tipiche dei settori di produzione di cemento ed energia elettrica, dell'incenerimento, della finitura dell'alluminio e chimico.
"La trasformazione digitale del settore dei processi è in pieno svolgimento e le strutture collegate in tutto il mondo stanno comprendendo quanto siano preziose la sostenibilità e la riduzione dei costi operativi che il monitoraggio e la diagnostica in tempo reale possono offrire", ha dichiarato Stephan Cocciardi, direttore del marketing e degli account strategici globali del Business “Discrete & Industrial” di Emerson. "Le sofisticate funzionalità di monitoraggio del sistema di controllo ASCO DPT possono aiutare le strutture a rilevare e prevenire problemi che altrimenti potrebbero comportare uno spreco di energia e l'accumulo di tempi di inattività non pianificati. Il risultato è un sistema di depolverazione più efficiente e affidabile".
Monitorando accuratamente i sistemi di depolverazione in tempo reale, il sistema di controllo DPT può aiutare gli utenti a individuare e risolvere i problemi di perdite prima ancora che diventino un problema, migliorando l'efficienza energetica e il risparmio sui consumi di aria compressa. Il sensore alimentato da circuito consente il monitoraggio intrinsecamente sicuro dei punti di difficile accesso del sistema di filtrazione, come bobina, membrana e sacchetto filtrante. Le funzionalità di monitoraggio delle condizioni e manutenzione predittiva possono migliorare l'affidabilità e l'efficienza del sistema, riducendo al contempo i costi di manutenzione e i tempi di inattività non pianificati. La sua eccellente uscita lineare può aiutare gli utenti a monitorare i livelli di emissioni di particelle in tempo reale e a garantire la conformità con le normative sulle emissioni.
Oltre al monitoraggio, il sistema di controllo DPT ottimizza le prestazioni e i tempi di attività dei sistemi di depolverazione di ogni dimensione, grazie a un controllo efficiente e affidabile della pulizia del filtro con getto a impulsi. Per le strutture che utilizzano grandi baghouse, gli algoritmi di controllo specifici dell'applicazione consentono di ridurre la frequenza degli impulsi, prolungando la durata del filtro e riducendo la quantità di aria compressa consumata. La logica di controllo consente di mantenere una pressione differenziale piuttosto bassa e stabile durante il funzionamento, tenuta automaticamente entro i ±25 Pa (±0,1 pollici) della colonna d'acqua rispetto al set point per ridurre al minimo gli impulsi. Questo garantisce prestazioni di pulizia costanti, una filtrazione appropriata e una riduzione del consumo di aria compressa dal 15% al 40% rispetto alla pulizia standard a richiesta e fino al 90% rispetto alla pulizia a ciclo continuo. Contribuisce inoltre a garantire un flusso d'aria costante per una produzione, una ventilazione e una depolverazione continue.
Il sistema offre diverse modalità di controllo generale della pulizia con getto a impulsi del filtro, come schemi di impulsi facilmente selezionabili e una gamma completa di modalità di temporizzazione di base. Alcune delle modalità sono continua, alto/basso, ciclo singolo e ridotto.
La soluzione completa del sistema di controllo DPT comprende il monitor di particelle DPT P150, il controller DPT P151 e il sensore di particelle DPT P152. Ulteriori informazioni sul sistema di controllo ASCO DPT.
Media:
• Contatti: Contatti Media di Emerson
Altre risorse:
• Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
• Entra in contatto con Emerson mediante X Facebook LinkedIn YouTube
Informazioni su Emerson
Emerson (NYSE: EMR) è leader mondiale nell'integrazione di tecnologia e software finalizzata alla realizzazione di soluzioni innovative per i settori essenziali nel mondo. Grazie al suo portfolio di prodotti leader per l'automazione, tra cui la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson supporta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere le persone, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Emerson.com.