Emerson fornisce tecnologie per l'automazione all'avanguardia per l'innovativo impianto dedicato al riciclaggio delle materie plastiche

Tecnologia per l'automazione e software di Emerson garantiscono efficienza nell'impianto per il riciclo di plastiche ReNew ELP

La tecnologia per l'automazione e il software all'avanguardia di Emerson aiuteranno a garantire il funzionamento sicuro ed efficiente dell'impianto di riciclaggio delle materie plastiche ReNew ELP di Teesside, nel nord-est del Regno Unito. Immagine ad alta risoluzione

ReNew ELP opererà in tutta sicurezza grazie alle soluzioni digitali alla base di questo processo di riciclaggio delle materie plastiche primo nel suo genere

LEICESTER, Regno Unito (1° novembre 2021)ReNew ELP, una compagnia di riciclaggio all'avanguardia con base nel Regno Unito, ha scelto Emerson (NYSE:EMR) come partner per l'automazione digitale del suo nuovo impianto per il riciclaggio di materie plastiche di Teesside, nel nord-est dell'Inghilterra. La tecnologia per l'automazione e il software di Emerson aiutano a garantire il funzionamento sicuro ed efficiente di un processo idrotermale innovativo per convertire materie plastiche alla fine del loro ciclo d'utilizzo alla loro forma originaria, così da produrre nuovi prodotti in plastica, riducendo rifiuti e inquinamento.

Attualmente, molte plastiche post-consumo, compresi oggetti con imballaggi in plastica flessibile e multistrato, come pellicole, vasetti, vaschette e vassoi, sono considerate "non riciclabili" mediante i tradizionali metodi di riciclaggio meccanico e, pertanto, vengono mandate in discarica o incenerite. Secondo il World Economic Forum, dopo un primo breve ciclo di utilizzo, il 95% del valore del materiale degli imballaggi di plastica, equivalente a 80-120 miliardi di dollari annui, va perso, in termini economici.

"Convertendo la plastica alla fine del ciclo d'utilizzo in materie prime per la sostituzione delle risorse fossili, ReNew ELP ha il potenziale per eliminare la plastica monouso superflua e produrre gli elementi grezzi per un'economia circolare della plastica, creando valore anziché rifiuti", ha detto Richard Daley, amministratore delegato di ReNew ELP. "Di fondamentale importanza per il raggiungimento di questi obiettivi è la costruzione di questo primo impianto su scala commerciale che utilizza una piattaforma idrotermale unica e in Emerson abbiamo trovato un partner prezioso e a lungo termine per creare un modello di automazione avanzato per ulteriori impianti, in tutta Europa".

L'impianto ReNew ELP utilizzerà un innovativo processo di riciclaggio avanzato chiamato HydroPRS™ (Hydrothermal Plastic Recycling System), che utilizza il vapore supercritico (alta pressione e temperatura) per convertire i rifiuti plastici nei preziosi prodotti chimici e oli di cui erano originariamente composti. Questi prodotti possono poi essere usati per fabbricare nuove plastiche e altri materiali.  

"Il processo HydroPRS è attualmente sottoposto a un Life Cycle Assessment (analisi del ciclo di vita) da parte del Warwick Manufacturing Group per capire sia il suo impatto ambientale che il potenziale di riscaldamento globale (Global Warming Potential, GWP), insieme al risparmio di CO2 derivante dal dirottamento dei rifiuti plastici dall'incenerimento al riciclaggio avanzato" ha detto Daley. "I risultati iniziali indicano un GWP significativamente ridotto rispetto all'energia derivante dai rifiuti (per incenerimento) e un confronto favorevole con la nafta fossile, a supporto di un percorso ambizioso e attuabile verso il net zero".

Come principale fornitore di sistemi di automazione, Emerson sarà responsabile dello sviluppo di una soluzione completa di automazione e controllo per garantire un funzionamento sicuro ed efficiente dell'imponente processo di produzione con il minimo intervento da parte dell'operatore. La metodologia Project Certainty di Emerson, che digitalizza l'esecuzione del progetto, garantirà l'avvio dell'impianto nei tempi e nel budget previsti, mentre le sue metodologie Operational Certainty aiuteranno ReNew ELP a lavorare secondo le massime prestazioni operative e di redditività durante l'intero ciclo di vita della struttura.

"Emerson ha la capacità di supportare gli obiettivi di sostenibilità ambientale delle aziende industriali attraverso una maggiore efficienza, l'uso esteso di fonti di energia più pulite, la cattura delle emissioni e una migliore gestione dei materiali di scarto", ha dichiarato Roel Van Doren, presidente del gruppo vendite globali di Emerson. "Attraverso la progettazione collaborativa, le soluzioni digitali all'avanguardia e i servizi lifecycle, Emerson aiuterà ReNew ELP a creare una soluzione che supporti le pratiche sostenibili e faccia progredire i nostri obiettivi di conservazione delle risorse".

Come parte delle soluzioni per l'automazione, Emerson fornirà un sistema di controllo e sicurezza integrato, incorporando il sistema di controllo distribuito DeltaV™ e il sistema strumentato di sicurezza DeltaV per il processo e l'arresto di emergenza, oltre al rilevamento di gas e incendi. L'ecosistema digitale Plantweb™ di Emerson, che incorpora reti cablate e wireless in grado di supportare raggruppamenti di strumentazioni di misura avanzata, fornirà trasparenza per elaborare le prestazioni e i dati applicabili sullo stato delle apparecchiature. Il sistema per l'automazione sarà caratterizzato da un'ampia gamma di valvole di controllo per servizi gravosi e di uso generico, valvole on/off e tecnologia di controllo della pressione. Una gamma di soluzioni di gestione degli asset sarà impiegata per migliorare l'affidabilità delle apparecchiature e aumentare la disponibilità e il rendimento del processo, riducendo al minimo il tempo che gli operatori passano sul campo per eseguire ispezioni manuali.

L'impianto dovrebbe entrare in funzione verso la fine del 2022, con una prima fase operativa che include una delle quattro linee di riciclaggio, ciascuna in grado di trattare 20.000 tonnellate di rifiuti plastici all'anno.


Informazioni su Emerson
Emerson (NYSE: EMR), con base a St. Louis, Missouri (USA), è leader mondiale nell'integrazione di tecnologia ed ingegneria finalizzata alla realizzazione di soluzioni innovative per i clienti operanti nel settore industriale, commerciale e dei consumi di tutto il mondo. Emerson Automation Solutions supporta le industrie di processo, ibride e manifatturiere nel massimizzare la produzione, proteggendo le persone e l’ambiente e ottimizzando i costi energetici ed operativi. Il nostro business Commercial and Residential Solutions contribuisce a garantire il comfort e la salute, proteggendo la qualità e la sicurezza degli alimenti, facilitando l’efficienza energetica con la creazione di infrastrutture sostenibili. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Emerson.com.

Informazioni su ReNew ELP
ReNew ELP, con sede al Wilton Centre, Teesside, è un'azienda di riciclaggio avanzata che utilizza il potenziamento idrotermale per riciclare tutte le forme di rifiuti plastici, compresi quelli attualmente considerati non riciclabili, come pellicole flessibili, vasetti, vaschette e vassoi. Per ulteriori informazioni, visitare
www.renewelp.co.uk

Risorse aggiuntive:
• Unisciti alla community di Emerson Automation Solutions
Connettiti con Emerson Automation Solutions su
   Twitter Facebook LinkedIn YouTube

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.