Il nuovo aggiornamento di AMS Asset Monitor rafforza la misurazione, l'analisi e la configurazione nell'applicazione nativa, aggiungendo nuovi modelli di macchinari
AUSTIN, Texas (2 maggio 2024) - Emerson, leader mondiale nel settore del software e dell'ingegneria, ha migliorato il software nativo e le funzioni di misurazione integrate nella sua pluripremiata soluzione di analisi dei processi edge basata su AMS Asset Monitor CHARM per il monitoraggio dei macchinari industriali.
L'aggiornamento del firmware si traduce in dashboard di reportistica ampliati nel software nativo, in capacità di raccolta dati potenziate e in maggiori gradi di configurabilità e personalizzazione per migliorare l'esperienza dell'utente finale e aggiungere versatilità. La sicurezza informatica è rafforzata, così come la tecnologia PeakVue Plus incorporata in AMS Asset Monitor, che ora consente di personalizzare ulteriormente i livelli di allarme per la gravità dell'impatto complessivo.
Questo aggiornamento introduce nuovi modelli di asset di macchinari selezionabili all'interno del software nativo, ampliando la gamma di settori e di tipi di macchinari specializzati e applicazioni che possono essere serviti da AMS Asset Monitor. Oltre a molte applicazioni ad alta velocità di uso comune, come pompe, ventilatori, motori e riduttori, AMS Asset Monitor può essere utilizzato sempre più spesso per il monitoraggio di attività a bassa velocità o uniche, come laminatoi, forni rotativi, frantoi, rulli di macinazione ad alta pressione, essiccatori, turbine eoliche, estrusori, impianti di bioraffinazione, gru di grandi dimensioni, vagli e altro ancora.
Non solo è migliorato il software nativo di AMS Asset Monitor, ma anche l'integrazione con il software AMS Machine Works per l'analisi avanzata. Quando viene utilizzato insieme, un AMS Asset Monitor può ora ospitare 12 raccolte di dati separate per un'analisi avanzata.
AMS Asset Monitor include ora anche Fleet Manager, una semplice utility utilizzata per aggiornare rapidamente il firmware di un massimo di 500 dispositivi alla volta, senza dover intervenire sul campo, risparmiando tempo prezioso.
Media:
• Contatti: Contatti Media di Emerson
Altre risorse:
• Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
• Entra in contatto con Emerson mediante X Facebook LinkedIn YouTube
Informazioni su Emerson
Emerson (NYSE: EMR) è leader mondiale nell'integrazione di tecnologia e software finalizzata alla realizzazione di soluzioni innovative per i settori essenziali nel mondo. Grazie al suo portfolio di prodotti leader per l'automazione, tra cui la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson supporta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere le persone, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Emerson.com.