Storie sull'innovazione correlate
Innovazioni e soluzioni intelligenti progettate per settori fondamentali per l'approvvigionamento alimentare, l'energia e la produttività a livello mondiale.
Una componente fondamentale dell'innovazione è il fatto di provare qualcosa di nuovo per determinare se un approccio diverso sia la soluzione che fornirà dei risultati in grado di cambiare le carte in tavola. Tuttavia, per le aziende nel settore dell'energia che forniscono elettricità alla rete non c'è spazio per gli errori: questo rende l'innovazione una questione più complicata.
Una nuova tecnologia Emerson sta fornendo una piattaforma virtuale che permette alle aziende di testare ogni proposta di regolazione delle operazioni, senza rischi ed in tempo reale, prima che queste vengano applicate al vero impianto. Utilizzando la prima piattaforma integrata di controllo e simulazione del settore, Emerson è in grado di creare un'esatta riproduzione digitale del vero impianto. Questo simulatore ad alta fedeltà, conosciuto come "digital twin", funziona in parallelo con il sistema di controllo reale, permettendo dei test avanzati per assicurare che qualsiasi modifica non abbia un impatto sulla fornitura elettrica.
Il gruppo di ricerca tecnologico leader nel mondo Gartner ha definito i digital twin tra le "10 migliori tendenze nel campo della tecnologia strategica del 2018", ha pronosticato che nel prossimo futuro questi saranno utilizzati in miliardi di applicazioni e ha stimato che entro il 2020 ci saranno 21 miliardi di sensori e punti finali collegati ed in funzione.
La tecnologia del digital twin non serve solo a testare un prodotto od un componente. Utilizzando i dati di ricerca su come le parti di un sistema funzionano e reagiscono all'ambiente, supportato dai dati forniti dai sensori nel mondo fisico, un digital twin può sia analizzare e simulare le condizioni del mondo reale, che reagire alle modifiche operative. Il digital twin agisce sostanzialmente come un proxy per la combinazione nel mondo reale tra esperti e dispositivi di monitoraggio e di controllo, come ad esempio i sensori.
Per ottenere il meglio da questa simulazione avanzata su una scala larga e complessa, bisogna lavorare in tempo reale per affrontare i potenziali impatti sulle operazioni industriali e produttive su vasta scala. Questa tecnologia all'avanguardia sta già avendo un impatto sull'industria dell'energia.
La necessità di test virtuali in tempo reale è più grande che mai. Secondo un resoconto del 2016 della Energy Information Administration statunitense, la domanda di elettricità globale aumenterà del 69% entro il 2040. Questo aumento della domanda, che mette ulteriore pressione sulla generazione affidabile, accompagnerà un crescente spostamento verso le fonti di energia rinnovabile, che vengono processate in modo diverso rispetto alle fonti tradizionali.
Mentre la tendenza verso il rinnovabile offre una diversità di risorse energetiche a lungo termine, i "cicli" degli impianti tradizionali (che operano continuamente su fonti di alimentazione da combustibili fossili, accendendole e spegnendole in modo ripetitivo) aumentano la sollecitazione delle apparecchiature, accrescendo i costi di manutenzione ed il rischio di interruzioni di corrente non pianificate.
La tecnologia del digital twin consente alle aziende di testare i metodi per combinare in modo più efficace queste fonti di energia, evitando allo stesso tempo di mettere a rischio le operazioni. Inoltre, grazie ad altre tecnologie Emerson come il riconoscimento del modello, il rilevamento pervasivo Pervasive Sensing™ e gli strumenti analitici, i clienti avranno a disposizione il più recente set di risorse per raggiungere veramente il livello prestazionale più alto.
Attraverso la nostra tecnologia del digital twin, i clienti possono superare le operazioni attuali, lavorando nel presente e nel futuro per massimizzare l'efficienza e la sicurezza.