È sempre più urgente raggiungere la massima efficienza mantenendo e migliorando la qualità delle misure. Comprendere in quale tecnologia investire può essere difficile. Il misuratore multifase Roxar 2600 è uno strumento di misura multifase robusto, sensibile e di alta qualità, progettato per resistere anche in condizioni di portata che variano rapidamente e difficili da gestire. Uno strumento di misura di alta qualità, comprovato in campo in applicazioni su scisto (flowback, produzione iniziale, intermedia e finale) è chiaramente lo strumento più adatto alle tue esigenze.
I misuratori di portata multifase (MPFM) Roxar 2600 caratterizzano con precisione i regimi di portata e forniscono informazioni critiche sulle capacità di produzione di un pozzo. Realizzato su una piattaforma a tecnologia scalabile, l'elaborazione del segnale avanzata del misuratore e l'elettronica da campo forniscono misure sensibili e una mappatura completa del flusso. Utilizza questo misuratore modulare per migliorare l'ottimizzazione, la garanzia della portata e i test dei pozzi nella produzione, soddisfacendo al contempo tutte le condizioni del campo e i requisiti relativi ai costi.
As oil and gas operators worldwide adjust their production methodologies and target more challenging reservoirs, the flow profiles from the wells are becoming significantly more varied and dynamic, and the demands on the instrumentation increase. To address these demands in multiphase measurement, Emerson restructured how the Roxar 2600 Multiphase Flow Meter now processes sensor signals, self-verifies calculation modules and automatically selects the best-suited measurement modes at any given moment. This ensures that operators receive reliable oil, water and gas measurement, without the need for frequent reconfiguration, even in the most challenging field conditions.
Layer detection and compensation features are built into the embedded software of the Roxar 2600 Multiphase Flow Meter to protect the integrity, reliability and robustness of the measurement results provided by the Roxar 2600 Multiphase Flow Meter.
The Roxar 2600 Multiphase Flow Meter has proven to be robust and is performing well with all the various assisted recovery methods. With naturally flowing wells with erratic behaviors due to continuous changes in water, oil and gas, the Roxar 2600 Multiphase Flow Meter can adapt to the different flow regimes using advanced sensor capabilities to determine not only the rapid changes of the total flow but also address complex combinations of phase distribution.
In today’s changing market conditions, operators in the unconventional shale are looking to increase the ROI for their assets. Watch how the Roxar 2600 (Multiphase Flow Meter) MPFM is a tool that can help provide real-time insight for well-performance.