Neuer Druckminderer von Emerson verbessert die Leistungsfähigkeit von Wasserstoff-Brennstoffzellensystemen in Nutzfahrzeugen

Der TESCOM HV-3500 Onboard-Regler liefert konsistenten Druck und hält eine kontinuierliche Wasserstoffversorgung aufrecht.

Der Druckminderer von Emerson verbessert die Leistungsfähigkeit von Wasserstoff-Brennstoffzellensystemen in Nutzfahrzeugen. Hochauflösendes Bild

Der TESCOM HV-3500 Onboard-Regler liefert konsistenten Druck und hält kontinuierliche Wasserstoffversorgung aufrecht, um die Brennstoffeffizienz zu maximieren

FLORHAM PARK, New Jersey, USA (29. November 2022) – Emerson hat einen Druckminderer auf den Markt gebracht, der speziell für den Einsatz auf Nutzfahrzeugen mit Wasserstoff-Brennstoffzellenantrieb entwickelt wurde. Die Ausführung des TESCOM™ HV-3500 Onboard-Wasserstoffreglers mit zwei Stufen und patentierter aktiver Abdichtung stellt den Brennstoffzellen unter allen Betriebsbedingungen des Fahrzeugs, einschließlich Beschleunigung, Verlangsamung, Anhalten und Leerlauf, einen konstanten Druck und eine stabile Wasserstoffversorgung bereit. Der konstante Druck trägt zudem zur Verlängerung der Lebensdauer der Brennstoffzellen und zur Optimierung des Brennstoffverbrauchs bei. Die Bereitstellung eines zuverlässigen Brennstoffdrucks durch den HV-3500 bietet den Fahrzeugführern eine größere Reichweite bis zur nächsten Betankung und reduziert das Risiko von übermäßigen Hinterdrücken, die zu Undichtigkeiten, verschwendetem Brennstoff und möglichen ungewünschten Emissionen führen können. Der HV-3500 Druckminderer wurde konzipiert, entwickelt und unabhängig geprüft, um die Einhaltung der Anforderungen der EG-Verordnung Nr. 79 für den Einsatz von Druckreglern an Bord von Wasserstofffahrzeugen zu sichern.

Mit gesteigerter Effizienz der Brennstoffzellen und Optimierung der Gesamtenergieeffizienz sorgt der stabile Druck des HV-3500 für eine geringere Wartungshäufigkeit. Der Druckminderer ermöglicht das zuverlässige Abstellen der Hochdruck-Wasserstoffversorgung in Fahrzeugen bei allen Straßenverhältnissen und unter allen Betriebsbedingungen, wodurch die Haltbarkeit der Brennstoffzellen erhöht wird. 

„Die Verbesserung der ökologischen Nachhaltigkeit in der kommerziellen Transportindustrie erfordert, dass Wasserstoff-Brennstoffzellensysteme für die präzise Bereitstellung von Kraftstoff entsprechend eines schwankenden Brennstoffbedarfs und -drucks ausgelegt werden. Gleichzeitig müssen Sie die Sicherheit der Systeme unabhängig von der zurückgelegten Strecke gewährleisten“, sagte Robert Lindquist, Director of Global Marketing des Emerson Geschäftsbereiches Precision and Fluid Control. „Mit dem patentierten gebundenen Ventil und der aktiven Dichtungsausführung erreicht der HV-3500 ein neues Niveau an Zuverlässigkeit und konsistenter Druckversorgung. Dies trägt dazu bei, dass Nutzfahrzeuge mit Wasserstoffantrieb ihren Lieferanforderungen gerecht werden können.“ 

Der HV-3500 unterstützt außerdem OEM-Hersteller bei der Steigerung ihrer Rentabilität, da der Druckminderer die Herstellungszeit und -kosten reduziert. Die zweistufige Ausführung eliminiert den Bedarf an zusätzlichen Anschlüssen und vereinfacht den Einbau, während die Vierkantform den OEM-Herstellern ermöglicht, Druckminderer an vorhandenen Platten und Rahmen im Brennstoffzellensystem zu befestigen. Aufgrund der speziellen Form und der Befestigungsbohrungen lässt sich der HV-3500 schneller und einfacher als andere Druckregeltechniken einbauen. Die reduzierte Montagezeit senkt die Installationskosten. 

„Der HV-3500 unterstreicht das Engagement von Emerson zur Entwicklung von Technologien für erneuerbare Energien, die sowohl Hersteller als auch Anwender dabei unterstützen, ihre Herausforderungen bei der Schaffung einer nachhaltigeren Welt zu bewältigen“, sagte Zhang Yingchun, Engineering Manager des Emerson Geschäftsbereiches Precision and Fluid Control. „Aus diesem Grund hat unser Team für technische Projekte bei der Entwicklung dieses Produkts die volle Lebensdauer des Brennstoffzellensystems sorgfältig in Erwägung gezogen. Das besondere Design des Druckminderer senkt die Herstellungs- und Installationskosten für OEM-Hersteller. Die fortschrittlichen Leistungsmerkmale reduzieren die Brennstoff- und Wartungskosten für Anwender.“

Der HV-3500 ist nach EG-Verordnung Nr. 79 konform und wird vom lokalen Emerson Support unterstützt. Während einige OEMs Schwierigkeiten haben, die Produktion hochzufahren und eine verkürzte Zeit bis zur Markteinführung zu erreichen, unterstützt Emersons persönliche Kundenbetreuung die OEMs ihre Fahrzeuge schnell auf die Straße zu bringen und innerhalb des gesamten Lebenszyklus zuverlässig zu betreiben.

Weitere Informationen: https://www.emerson.com/en-us/catalog/automation-solutions/tescom-hv-3500.

Medien:
• Kontakte: Emerson − Weltweite Medienkontakte

Zusätzliche Ressourcen:
• Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
• Kontaktieren Sie Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube

Informationen zu Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die essentiellsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei der Optimierung von Betriebsabläufen, dem Schutz des Personals, der Reduzierung von Emissionen und dem Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.