Emerson bringt Geräuschdämpfer zum Schutz von Mitarbeitern vor Gasprozessgeräuschen auf den Markt

Fisher WhisperTube Dämpfungseinsatz

Der WhisperTube Dämpfungseinsatz besteht aus schalldämpfenden Hohlräumen verschiedener Größen, die um ein perforiertes Rohr angeordnet sind. Dabei erzeugt jeder Hohlraum eine auslöschende Interferenz über einen weiten Frequenzbereich, um in einer Vielzahl von Einsatzbereichen eine signifikante Geräuschminderung zu erzielen. High resolution image

Fisher WhisperTube Dämpfungseinsatz reduziert durch kompressible Medien verursachte Geräusche, um die Arbeitssicherheit zu verbessern, ohne den Prozessfluss zu beeinträchtigen

MARSHALLTOWN, Iowa, USA (25. Jan. 2022) – Emerson hat den Fisher™ WhisperTube Dämpfungseinsatz auf den Markt gebracht, um den Geräuschpegel von Gas- und Dampfanwendungen in zahlreichen industriellen Branchen zu reduzieren. Der Dämpfungseinsatz ist eine Vorrichtung mit vollem Durchgang, die 15 Dezibel Geräuschdämpfung bietet, um durch eingangsseitige Einbauten wie Stell- oder Regelventile und andere Armaturen in Rohrleitungen verursachte Prozessgeräusche zu mindern. Der Dämpfungseinsatz wird ausgangsseitig von diesen Armaturen anstelle eines Rohrleitungsstücks installiert, erzeugt keinen zusätzlichen Druckabfall und hat keine Auswirkungen auf den Prozessfluss.

Betreiber industrieller Anlagen suchen bereits seit langem nach einer Lösung zur Reduzierung des Geräuschpegels von Prozessleitungen. Alle bisherigen Lösungen haben jedoch einen signifikanten Druckabfall verursacht, den Durchfluss reduziert und/oder zu Hindernissen geführt. Dies hat manche Anwender sogar dazu veranlasst, an bestimmten Rohrabschnitten eine Schalldämmung zu installieren, um den Geräuschpegel zu senken. Das kann jedoch sehr kostenintensiv und aufwändig sein und führt zu keiner Reduzierung der Geräusche im Inneren der Rohrleitung. Der Dämpfungseinsatz bewältigt diese und andere Herausforderungen mit einer Einbaulösung, die die Arbeitssicherheit und Einhaltung gesetzlicher Auflagen verbessert und gleichzeitig das Risiko von Schäden an ausgangsseitigen Armaturen aufgrund von hohen Geräuschpegeln im Rohrleitungsinneren mindert.

Zu den optimalen Anwendungen des Dämpfungseinsatzes gehören Installationen, bei denen der eingangsseitige Prozessfluss durch Stell- oder Regelventile, Überdruckventile, Pumpen, Kompressoren und andere geräuscherzeugende Vorrichtungen modifiziert wird. Zahlreiche dieser Vorrichtungen müssen in Rohrleitungsabschnitten ohne ausgangsseitige Durchflusseinschränkungen installiert werden. Der Dämpfungseinsatz ist für diese Anwendungen besonders gut geeignet, da er keinerlei Drosseln dieser Art in den Prozessfluss einführt.

Im Gegensatz zu anderen Lösungen zur Geräuschdämpfung stellt der Dämpfungseinsatz kein Hindernis in der Rohrleitung dar. Daher kann dieser Einsatz in Anwendungen verwendet werden, in denen Schwebstoffe im Prozessfluss mitgeführt werden und/oder in denen Molche zu Reinigungs- und Wartungszwecken erforderlich sind.

WhisperTube Dämpfungseinsätze sind in Nennweiten von 2 bis 12 Zoll mit American Society of Mechanical Engineer (ASME) Druckstufen Class 150, 300 und 600 erhältlich. Die Druckstufen entsprechen den Flanschdruckstufen. Die maximale Temperatur beträgt 700 Grad Fahrenheit.

Weitere Informationen finden Sie unter: Emerson.com/FisherWhisperTube.

Medien:
• Kontakte: Emerson − Weltweite Medienkontakte

Zusätzliche Ressourcen:
• Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
• Kontaktieren Sie Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube

Informationen zu Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die essentiellsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei der Optimierung von Betriebsabläufen, dem Schutz des Personals, der Reduzierung von Emissionen und dem Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.