Erfahren Sie mehr

Emersons neue virtuelle Simulation erhöht die Sicherheit am Arbeitsplatz und unterstützt Mitarbeiterschulungen

Digitaler Zwilling, virtuelle Realität, Augmented Reality, Mixed Reality

Mit der immersiven Anlagenbegehung von Mimic™ Field 3D kann Ihr Personal mehr über Geräte und Anlagenkomponenten erfahren und mit diesen in der virtuellen Realität interagieren, ohne unmittelbar vor Ort sein zu müssen. High resolution image


Digitaler Zwilling, virtuelle Realität, Augmented Reality, Mixed Reality

Basierend auf vorhandenen CAD-Zeichnungen erstellt Mimic™ Field 3D ein detailgetreues Abbild der Anlage in der virtuellen Realität. High Resolution Image


Immersive Training Experience with Mimic Field 3D

Mimic Field 3D provides a realistic & immersive way to develop operations skills without the need for actual unit operation exposure or even before the plant is built. Learn more by visiting: http://www.emerson.com/MimicField3D

Erweitertes Portfolio für digitale Zwillinge beschleunigt die Qualifizierung von Arbeitskräften, um die Reaktionszeit des Personals zu senken und Risiken zu minimieren

AUSTIN, Texas (6. Februar 2020) – Emerson (NYSE: EMR) stellte heute Mimic™ Field 3D vor - eine immersive Schulungserfahrung, die entwickelt wurde, um Mitarbeiterneuzugängen ein profundes Verständnis darüber zu vermitteln, wie sich Veränderungen im Feld auf Prozesse in industriellen Anlagen auswirken. Diese auf virtueller Realität (VR) basierende Lösung bietet dem Personal simulierte, praxisnahe Erfahrungen, um es auf potentielle Vorkommnisse in Anlagen vorzubereiten. So sollen Mitarbeiter befähigt werden, bessere Entscheidungen in Bezug auf Änderungen der betrieblichen Abläufe zu treffen und die Einleitung entsprechender Maßnahmen zu trainieren, bevor sie in potenziell gefährlichen Anlagenbereichen eingesetzt werden.

Für das kommende Jahrzehnt gehen Experten davon aus, dass allein in den USA mehr als 2,5 Millionen Arbeitsplätze aufgrund fehlender qualifizierter Arbeitskräfte nicht besetzt werden können. In den Unternehmen besteht ein deutlicher Bedarf an innovativen technologischen Lösungen, um diesen Personalmangel rasch auszugleichen. Dafür bieten sich innovative VR- und Augmented Reality Technologien wie Mimic Field 3D an. Eine kürzlich durchgeführte Studie ergab, dass 66 % aller Unternehmen planen, bis 2022 solche Technologien einzuführen.

Vorortpersonal wird üblicherweise an echten Geräten geschult, wodurch Risiken und Kosten entstehen, insbesondere während der kritischsten Zustandsphasen einer Anlage, wie Inbetriebnahme, Abschaltungen, Revisionen und Betriebsunterbrechungen. Viele Unternehmen suchen nach Technologien, um neue Mitarbeiter schnellstmöglich an Spitzenleistungen heranzuführen.

„Emersons Portfolio an Lösungen im Bereich Digitaler Zwilling verändert die Qualifizierung künftiger Arbeitskräfte. Unsere Industrie wird zunehmend auf VR-Tools wie diese zugreifen, um der stetig wachsenden Qualifizierungslücke zu begegnen und Schulungen effektiver zu machen“, erklärte Jim Nyquist, Group President des Geschäftsbereichs für Systeme und Lösungen von Emerson. „Diese moderne Technologie optimiert Schulungen durch Vermittlung praxisnaher Erfahrungen, was schließlich die Sicherheit des Personals erhöht.“

Dies untermauert Emersons umfassende digitale Transformationsinitiative, mit der das Unternehmen Software, Datenanalysen, Automatisierungs- und intelligente Sensortechnologien sowie Beratungsservices anbietet, was Kunden zu Spitzenleistungen gemäß der Top-Quartile-Definition verhilft, also zu Leistungen im Bereich der führenden 25 Prozent gleichrangiger Unternehmen. Im Rahmen von Emersons digitalem Ökosystem Plantweb™ ermöglicht Mimic Field 3D neuen Mitarbeitern, schneller Wissen und Erfahrung zu erlangen, da der Lernprozess in einer immersiven Lernumgebung stattfindet, was die Sicherheit und operative Performance erhöht.

Weitere Informationen zu Mimic Field 3D finden Sie auf emerson.com/MimicField3D.

Medien:
• Kontakte: Emerson − Weltweite Medienkontakte

Zusätzliche Ressourcen:
• Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
• Kontaktieren Sie Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube

Informationen zu Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die essentiellsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei der Optimierung von Betriebsabläufen, dem Schutz des Personals, der Reduzierung von Emissionen und dem Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.