Hier erfahren Sie mehr

Total E&P Denmark erteilt Emerson den Auftrag für die Überwachungstechnologie im Tyra-Feld

Emersons Überwachungstechnologie für den Bohrlochdruck wird im Tyra-Feld von Total eingesetzt

Emersons Überwachungstechnologie für den Bohrlochdruck wird zur Verbesserung der Sicherheit während des mehrjährigen Sanierungsprojektes im Tyra-Feld eingesetzt. Aufnahme mit freundlicher Genehmigung von Total E&P Denmark.
High resolution image

Die Überwachung des Bohrlochdrucks wird als Sicherheitsmaßnahme bei der Installation von Ersatzplattformen und Topsides während der zweijährigen Sanierung eingesetzt

ESBJERG, DÄNEMARK (25. November 2019) – Total E&P Denmark A/S erteilte Emerson den Auftrag, eine Überwachungstechnologie für den Bohrlochdruck bereitzustellen, um die Sicherheit während eines mehrjährigen Sanierungsprojekts zu optimieren und die Betriebsdauer des größten dänischen Gasfeldes zu erhöhen.

Das Tyra-Feld im dänischen Teil der Nordsee produziert seit über 30 Jahren, jedoch leidet es aktuell unter der Absenkung des Meeresbodens. Seit dem Produktionsstart 1980 sank der Meeresgrund um mehr als fünf Meter ab und reduzierte somit den Luftspalt zwischen Wasseroberfläche und Unterseite der Plattformen. Um die Produktion des Tyra-Feldes fortzuführen, ersetzt Total E&P Denmark die bestehenden Bohrplattformen mit neuen, erhöhten Topsides. Die 13 Meter hohen Jacket-Erweiterungen und die neuen Topsides werden oben auf den bestehenden Jacketstrukturen installiert.

Das Tyra-Sanierungsprojekt wird die kontinuierliche Produktion des größten Gasfeldes Dänemarks sicherstellen, während die Infrastruktur in der dänischen Nordsee erhalten wird. Die Sanierungsinvestition von 3,3 Milliarden US-Dollar stellt das bisher größte Projekt in der dänischen Nordsee dar. Nach Fertigstellung wird erwartet, dass Tyra mehr als 200 Millionen Barrel an Öläquivalent produziert. Das gegenwärtige Tyra-Feld verfügt über zwei Produktionskomplexe, Tyra East und Tyra West, die mit den Satellitenfeldern Harald, Roar, Svend, Tyra Southeast und Valdemar gekoppelt sind.

Während der zweijährigen Schließung überwacht die Emerson-Technologie als Sicherheitsmaßnahme den Gehäusedruck des Bohrlochs. Da keine Stromversorgung über Kabel verfügbar ist, wird eine kabellose und Batterie betriebene Lösung benötigt. Emerson wird mehr als 200 Rosemount™ Wireless-Druckmessumformer bereitstellen, um diese auf den Plattformen mit vier Stützen zu installieren. Die Geräte werden die Daten zu zwei autonomen Emerson DeltaV™ PK Controllern übertragen, die auf den Offshore-Quartier-Plattformen installiert sind. Dort werden die Daten den Bauarbeitern vor Ort auf Mensch-Maschine-Schnittstellen (HMI) präsentiert sowie an einen Onshore-Überwachungspunkt zur Datenarchivierung weitergeleitet.

„Emersons Wireless-Technologie kam weltweit erfolgreich in Offshore-Anwendungen zum Einsatz und half, die Sicherheit von Personen und Betriebsabläufen zu optimieren“, sagte Roel van Doren, Präsident von Emerson Automation Solutions in Europa. „Die Fähigkeit, eine Komplettlösung anbieten zu können, die Echtzeit-Messungen bereitstellt, sowie Total bei der Überwachung und zuverlässigen Reaktion auf Druckänderungen zu helfen, spielte beim Einsatz der Emerson Technologie eine wichtige Rolle.“

Weitere Informationen über die Emerson Wireless-Lösung für Bohrlochanwendungen finden Sie auf https://www.emerson.com/en-us/industries/automation/oil-gas/well-monitoring-integrity.

Medien:
• Kontakte: Emerson − Weltweite Medienkontakte

Zusätzliche Ressourcen:
• Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
• Kontaktieren Sie Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube

Informationen zu Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die essentiellsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei der Optimierung von Betriebsabläufen, dem Schutz des Personals, der Reduzierung von Emissionen und dem Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.