Die Stadt Fremont beauftragt Emerson, bestehende Regelungen durch Automatisierungstechnologie zu ersetzen, die für großflächige Anlagen entwickelt wurde

Ovation Regelungstechnologie von Emerson

Emerson wird die vorhandenen Regelungen der Energie- und Wasserversorgungsbetriebe der Stadt Fremont durch seine Ovation™ Kompaktregelung und SCADA-Technologie ersetzen, die speziell für kleinere bzw. weit verteilte Anlagen entwickelt wurde. High resolution image



Ovation Regelungstechnologie von Emerson

Emerson wird die vorhandenen Regelungen der Energie- und Wasserversorgungsbetriebe der Stadt Fremont durch seine Ovation™ Kompaktregelung und SCADA-Technologie ersetzen, die speziell für kleinere bzw. weit verteilte Anlagen entwickelt wurde. High resolution image

Ovation™ Kompaktregelung und SCADA-Technologie sollen die Effizienz der städtischen Energie- und Wasserversorgungsbetriebe erhöhen und zur besseren Nutzung begrenzter Ressourcen beitragen

PITTSBURGH (21. Mai 2019) − Emerson wurde beauftragt, SPS-basierte Regelungen für Kraft- und Wasserwerke und abgelegene Standorte zu modernisieren, die vom Department of Utilities der Stadt Fremont betrieben werden. Als eines der ältesten Stadtwerke Nebraskas betreibt und verwaltet das Unternehmen die Wassergewinnung, -aufbereitung und -verteilung sowie die Energieerzeugung aus Kohle und Erdgas, deren Übertragung und Verteilung für Kunden in einem 155 Quadratkilometer großen Gebiet.

Die vorhandenen veralteten speicherprogrammierten Steuerungen (SPS) verursachten Probleme. Hinzu kamen ein eingeschränkter Ersatzteilbestand, fehlender Hard- und Softwaresupport seitens des Herstellers, die Unfähigkeit, die Datenerfassung und -berichterstattung zu automatisieren, und mangelnde Transparenz des Betriebes von Umspannwerken, Pumpstationen und anderen dezentralen Anlagen. Oftmals mussten Mitarbeiter der Versorgungsbetriebe zu entfernten Standorten reisen, um Probleme zu diagnostizieren und manuell Daten zu erfassen. Die integrierte Automatisierungsplattform Ovation™ von Emerson mit ihrer Kompaktregelung und den SCADA-Technologien wird dazu beitragen, diese Probleme zu lösen, so dass die Stadt Fremont den damit verbundenen Zeit- und Kostenaufwand reduzieren kann.

„Wir haben die zahlreichen Mängel unserer 20 Jahre alten SPS-Systeme erkannt“, sagte Alan Kaspar, Leiter für Elektrotechnik, Department of Utilities der Stadt Fremont. „Der Austausch der veralteten Regelungen wird die Zuverlässigkeit und Betriebseffizienz erhöhen, um die Bedürfnisse unserer Kunden auch weiterhin erfüllen zu können. Zudem werden wir unsere begrenzten Ressourcen besser nutzen können, was mit unseren veralteten SPS nicht möglich war.“

Emerson wird 68 Ovation™ Kompaktregelungen installieren, um verschiedene Versorgungsprozesse zu regeln und zu überwachen, einschließlich Hochspannungsschalter, Durchfluss und Druck des Gasverteilnetzes, Regelung von Wasseraufbereitungsanlagen, Überwachung des Wasserstands von Brunnen und Überwachung von Abwasserpumpstationen. Emerson liefert zudem Funktechnologie als Teil des SCADA-Netzwerks für das gesamte Versorgungsgebiet des Unternehmens.

Nach seiner Fertigstellung im Jahr 2020 wird das Ovation™ System insgesamt etwa 3.715 E/A verwalten.

Die Ovation Kompaktregelung kombiniert den Formfaktor und die Robustheit einer SPS mit der Leistung und einfachen Integration des Ovation™ Regelungssystems. Es wurde speziell für kleinere bzw. weit verteilte Anlagen entwickelt und ist somit eine ideale Lösung für das Department of Utilities von Fremont.

„Wir haben diese skalierbare Steuerungstechnologie speziell für die steigenden Automatisierungs- und Regelungsanforderungen von Energie- und Wasserversorgern entwickelt“, erklärt Bob Yeager, Emersons Group President des Geschäftsbereichs Energie und Wasser. „Es ist eine kostengünstige Erweiterung unserer Regelungstechnologie Ovation™, die nachweislich Versorgungsunternehmen jeder Größe betriebliche, ökologische und wirtschaftliche Vorteile bietet.“

Dies ist der zweite Auftrag, den Emerson vom Department of Utilities der Stadt Fremont erhalten hat. Im Jahr 2017 ersetzte Emerson das statische Erregungssystem des Dampfturbinengenerators im Block 8 des Kraftwerks Lon D. Wright durch seine Ovation™ Erregungslösung.

Medien:
• Kontakte: Emerson − Weltweite Medienkontakte

Zusätzliche Ressourcen:
• Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
• Kontaktieren Sie Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube

Informationen zu Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die essentiellsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei der Optimierung von Betriebsabläufen, dem Schutz des Personals, der Reduzierung von Emissionen und dem Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.