Emerson stellt neues Location Awareness System zum Schutz von Mitarbeitern und zur Verbesserung der Arbeitssicherheit vor

​​Emerson Location Awareness

Die Plantweb Insight Location Anwendung bietet eine intuitive Benutzeroberfläche mit Funktionen für Geofencing, Sicherheitsappell und Totmann-Alarme. Hochauflösendes Bild


​​Emerson Location Awareness

Daten von Personal-Tags werden von Location Anchors erfasst und über Access Points und Gateways an das Bedieninterface übertragen.
Hochauflösendes Bild


Hintergrundinformationen für die Presse:

downloadable pdf




Technologischer Fortschritt erweitert das digitale Ökosystem Plantweb™ und schafft eine sichere, kosteneffektive Möglichkeit zum Personenschutz in der industriellen Fertigung

ST. LOUIS (3. Oktober 2018)
– Emerson gab heute den Startschuss für Location Awareness bekannt, einer Innovation im Rahmen seines digitalen Ökosystems Plantweb™. Diese Lösung zur Personenortung bietet Personal in Raffinerien, Chemieanlagen sowie Erdöl-/Erdgasförderanlagen umfassenden Arbeitsschutz. Durch dieses Personenortungssystem erhalten Industrieunternehmen basierend auf der sicheren industriellen Wireless-Infrastruktur eine verbesserte Option zum Schutz ihrer wichtigsten Ressource – ihrer Mitarbeiter.

Die Location Awareness Technologie von Emerson verfügt über das Potenzial, mehr als 70 Prozent der häufigsten personenbezogenen meldungspflichtigen Vorfälle zu reduzieren. Die für Sicherheitsappelle und Totmann-Ereignisse einsetzbare Location Awareness-Anwendung verwendet wiederaufladbare, tragbare Tags, um Vorgesetzten einen Überblick über den Aufenthaltsort von Mitarbeitern zu verschaffen. Auf diese Weise können verantwortliche Vorgesetzte in einem Notfall schnell herausfinden, wo sich ihre Mitarbeiter in der Anlage befinden, und Maßnahmen ergreifen, um deren Sicherheit zu gewährleisten. 

„Sicherheit ist einer der zentralen Werte von Emerson, und dieser technologische Fortschritt wird uns dabei unterstützen, Industriearbeitern weltweit ein neues Sicherheitsniveau zu bieten“, sagte Lal Karsanbhai, Executive President von Emerson Automation Solutions. „Wir wissen, dass die Komplexität der Installation für Standorte, die ähnliche Lösungen in Erwägung ziehen, ein großes Hindernis darstellt. Durch eine schnelle, einfache Installation erleichtert Location Awareness die Implementierung eines Best-in-Class-Sicherheitssystems zum Schutz von Personal.“ 

Skalierbare Leistungsmerkmale machen Location Awareness von Emerson zur ersten Arbeitsschutz-Technologie mit WirelessHART-Infrastruktur, einem sicheren Kommunikationsstandard, der bereits in zahlreichen Anlagen weltweit im Einsatz ist. Die Lösung kann im Vergleich zu vorhandenen Systemen innerhalb weniger Tage statt Wochen installiert werden und kostet weniger als die Hälfte herkömmlicher Alternativen. 

Das Location Awareness System kombiniert eine neue Softwareanwendung der Plantweb™ Insight Suite von Emerson mit Gateways, Access Points, Location Anchors und Personal-Tags, die für Ex-Bereiche zugelassen sind. Die Software umfasst eine Funktion für den Sicherheitsappell, die anzeigt, welche Mitarbeiter sich im Notfall an ihren jeweiligen Versammlungsorten gemeldet haben und welche nicht, Totmann-Alarme, die in Gefahrensituationen die Auslösung eines Alarms an Rettungsteams ermöglichen, sowie eine Funktion für Geofencing, die um bestimmte Bereiche herum eine Abgrenzung vornimmt und bei Überschreitung dieser Grenze eine Warnmeldung sendet.

Location Awareness wird ab Juli 2019 verfügbar sein. Weitere Informationen finden Sie unter www.Emerson.com/LocationAwareness

Medien:
• Kontakte: Emerson − Weltweite Medienkontakte

Zusätzliche Ressourcen:
• Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
• Kontaktieren Sie Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube

Informationen zu Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die essentiellsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei der Optimierung von Betriebsabläufen, dem Schutz des Personals, der Reduzierung von Emissionen und dem Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.