Betreiber von LNG-Anlagen verwenden neue Druckentlastungsventile zur Optimierung des Platzbedarfs und Reduzierung von Kosten

​Relief valve, prv valve, pressure regulator, LNG, natural gas storage tank, Anderson Greenwood, pilot operated relief valve

Mittels niedrigem Druck vorgesteuertes Anderson Greenwood 9300H Druckentlastungsventil von Emerson.
High resolution image


Anwender erfüllen Anforderungen an den Überdruckschutz mit einem kleineren Ventil

STAFFORD, TEXAS (25. September 2018) – Die neuen, mittels niedrigem Druck vorgesteuerten Anderson Greenwood™ 9300H Druckentlastungsventile von Emerson unterstützen Kunden im Bereich des Schiffstransports von LNG (Flüssigerdgas) bei der Reduzierung ihrer Investition in Druckentlastungsventile um bis zu 25 Prozent und gleichzeitiger Senkung der Gesamtbetriebskosten. Die patentierte Konstruktion der Anderson Greenwood 9300H Ventile bietet leckagefreien Betrieb bis zum Ansprechdruck mit einem um 10,5 % höheren Durchfluss als andere derzeit auf dem Markt verfügbare Ventile dieser Art. Die zusätzliche Kapazität reduziert die erforderliche Größe der Armatur, wodurch die Anfangsinvestition verringert und zusätzliche Einsparungen bei den zugehörigen Rohrleitungen, Anschlüssen und Expansionsbögen erzielt werden können.

Das speziell für LNG-Tanks auf Schiffen sowie schwimmenden Produktions-, Lager- und Verladeeinrichtungen entwickelte Ventil ermöglicht Eigentümern und Betreibern von Schiffen die effiziente Erfüllung ihrer Anforderungen an den Überdruckschutz in kritischen Anwendungen mithilfe kleinerer Ventile und der zugehörigen Anschlussleitungen. Das 9300H Ventil bietet die überragenden Leistungsmerkmale und Dichtheit des Abschlusses der POPRV-Armaturen (vorgesteuerte Druckentlastungsventile) von Anderson Greenwood. Es basiert auf der bereits 52 Jahre im Einsatz bewährten Anderson Greenwood Vorsteuerung der Serie 93, die frontbündig am Ventil montiert und deren robuste, flache Bauform ideal für Anwendungen auf rauer See geeignet ist. Das Ventil ist vor Ort einstellbar: auf eine Stetigregelung, die Druckverluste bei einer erforderlichen Druckentlastung reduziert, oder eine Zweipunktregelung, die beim Ansprechdruck vollständig öffnet. Die 9300H Ventile können auf einfache Weise mit einer Ventilüberwachungstechnologie ausgestattet werden und sind von allen relevanten Zulassungsbehörden, einschließlich Lloyd’s Register, American Bureau of Shipping, Bureau Veritas und Det Norske Veritas, für Anwendungen beim Transport von Flüssiggas zertifiziert.

Nach dem Bloomberg New Energy Finance’s Global LNG Outlook wird geschätzt, dass die langfristige weltweite Nachfrage nach LNG jährlich „zwischen vier bis sieben Prozent wachsen wird und potenzielle Engpässe nur durch endgültige Investitionsentscheidungen für neue Exportprojekte in den Jahren 2018 bis 2020 vermieden werden können.“ 

„LNG wird auch zukünftig eine wachsende Rolle in der weltweiten Energiewirtschaft spielen“, sagte Brett Bockeloh, Produktmanager für Druckentlastungsventile bei Emerson Automation Solutions. „Während weltweit große Anstrengungen unternommen werden, um mit der wachsenden Nachfrage nach LNG Schritt zu halten, ist der Bedarf an innovativen, zuverlässigen Lösungen für Überdruckschutz größer als je zuvor. Die Kombination der Leistungsmerkmale und Zuverlässigkeit der Anderson Greenwood Serie 9300H bietet unseren Kunden die beste Ausgangsposition zum Erreichen ihrer Ziele, ohne bei der Sicherheit oder beim Budget Abstriche machen zu müssen.“

Medien:
• Kontakte: Emerson − Weltweite Medienkontakte

Zusätzliche Ressourcen:
• Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
• Kontaktieren Sie Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube

Informationen zu Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die essentiellsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei der Optimierung von Betriebsabläufen, dem Schutz des Personals, der Reduzierung von Emissionen und dem Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.

​​​​​​​
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.