Emerson stellt leistungsfähige Diagnosefunktionen für Durchflussmesser-Intelligenz und Messsicherheit vor

Emerson Micro Motion Smart Meter Verification

Die Smart Meter Verification Software ermöglicht Anwendern das Feintuning und Anpassen ihrer Engineering-Prozesse, um absolute Messsicherheit und Topleistung sicherzustellen. Hochauflösendes Bild


Erweiterte Smart Meter Verification Diagnosefunktionen für Echtzeit-Intelligenz und Kalibrierung von Coriolis- und magnetisch-induktiven Durchflussmessgeräten für eine vollständige Prozessübersicht und höhere Betriebssicherheit

BOULDER, COLORADO (14. Juni 2018) – Emerson hat die neueste Version seiner Software Smart Meter Verification für Coriolis- und magnetisch-induktive Durchflussmessgeräte auf den Markt gebracht. Sie bietet die Prüfung von Durchflussmessgeräten auf Anforderung und macht es Verfahrensingenieuren, Technikern und Bedienern möglich, Einblicke weit über das Messgerät hinaus zu erhalten und in Echtzeit Entscheidungen auf Basis der modernsten Messsystem- und Prozessdiagnose zu treffen, die es heute in der Branche gibt.

Neue Tools der Smart Meter Verification Software ermöglicht Anwendern das Feintuning und Anpassen ihrer Engineering-Prozesse, um absolute Messsicherheit und Topleistung in der chemischen Industrie, Lebensmittelbranche, in Bio- und Umweltwissenschaften, Öl- und Gas- sowie in anderen Prozessindustrien sicherzustellen. Zusätzlich zu den Onboard-Diagnosefunktionen beschleunigt die Smart Meter Verification mit leistungsfähiger Ferndiagnose, digitaler Intelligenz und mehrfachen Datenpunkten die Implementierung von IIoT-Unternehmensstrategien (Industrial Internet of Things) und liefert den Anwendern eine vollständige Prozessübersicht und höhere Betriebssicherheit.

Anders als teure und zeitaufwendige Kalibrierungs- und Laborprüfungen, die zu Produktionsunterbrechungen, Abschaltungen und Sicherheitsproblemen führen, bietet die erweiterte Smart Meter Verification eine In-situ-Verifizierung der Kalibrierung auf Anforderung ohne jeglichen Einfluss auf Prozess- oder Messsystemausgänge. Zusätzlich versorgt das neue System Bediener mit wesentlichen Informationen über Durchflussprobleme in der ganzen Anlage.

„Während herkömmliche Diagnosefunktionen oft nur einen Einstiegspunkt in weitere, zeitaufwendige Analysen bietet, liefert das Smart Meter Verification System Intelligenz und Sicherheit für die Durchflussmessung in Echtzeit und Entscheidungshilfen hier und jetzt“, sagt Taylor Scott, Softwareproduktspezialist bei Emerson Automation Solutions. „Für Anlagenbediener und Ingenieure bedeutet dieser Schritt von reaktiver zu prädiktiver Diagnose besseres Wissen, höhere Betriebssicherheit und Produktivität und die Beschleunigung von IIoT-Strategien.“

Hauptmerkmale der erweiterten Smart Meter Verification:

  • Innovative Algorithmen, die Korrosion und Erosion im Messsystem erfassen und unverzügliche Abhilfemaßnahmen liefern können. Emerson ist außerdem das erste Unternehmen, das einen Algorithmus integriert, der statistische Messsystemschäden mit 99-prozentiger Sicherheit erfasst und so die frühe Erkennung ohne Fehlalarme ermöglicht.
  • Neue Prozessdiagnosefähigkeiten mit einer „Durchflussbereich“-Diagnosefunktion, die den Techniker alarmiert, wenn Durchflussraten nicht mehr im spezifizierten Bereich des Messsystems liegen, Instrumentendiagnose, die Gaseinschlüsse im Prozess identifizieren kann und die Messleistung beeinträchtigenden Prozessstörungen, wie z. B. Belüftung, unverzüglich meldet.
  • Diagnosefunktionen für die Röhrenbeschichtung mit Bereitstellung von wesentlichen Datenpunkten und wertvollen Informationen für den Endanwender, der alarmiert wird, wenn sich am Messrohr Beschichtungen durch unerwartete Stoffe aus der Prozessleitung bilden, was vor allem bei Anwendungen in der Lebensmittelbranche und in Bio- und Umweltwissenschaften wichtig ist.
  • Übersichtliche und transparente Prüfprotokolle sowie erweiterte visuelle Analyse- und Berichtssoftware, die ohne Messsystemkalibrierung, Inspektion und Ausbau den Konformitätsanforderungen von Aufsichtsbehörden entsprechen. Durch die Bereitstellung eines Prüfberichts mit Zeitstempel werden Prüftechniken wie die Smart Meter Verification von einer zunehmenden Zahl von Stellen für internationale Standards, wie z. B. ISO, IEC, AGA, API, NMI und andere als Methode für die Prüfung der Instrumentenkalibrierung und Verlängerung von Kalibrierungs- oder Prüfungsintervallen anerkannt.
  • Weniger Wartungsanforderungen für Messsysteme mit unverzichtbaren Variablen, wie z. B. Massendurchfluss, geprüft auf Genauigkeit innerhalb der Werksspezifikation. Die Smart Meter Verification liefert zusätzlich detaillierte Informationen zu allen Sensoren, einschließlich Seriennummern, Ist-Temperatur- und Kalibrierinformationen, und stellt damit einen sicheren Pfad zur Instrumenten- und Prozesskonformität sicher.

Die Diagnosefunktionen der Smart Meter Verification von Emerson sind ein einfach anzuwendenes, automatisches Tool für Micro Motion Coriolis- und Rosemount magnetisch-induktive Messsysteme, die die Gesamtleistung und Integrität von Durchflussmessern überwachen und in einer Vielzahl von Prozessindustriebereichen, wie Öl und Gas, Lebensmittel und Getränke sowie Chemikalien einsetzbar sind.

Medien:
• Kontakte: Emerson − Weltweite Medienkontakte

Zusätzliche Ressourcen:
• Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
• Kontaktieren Sie Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube

Informationen zu Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die essentiellsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei der Optimierung von Betriebsabläufen, dem Schutz des Personals, der Reduzierung von Emissionen und dem Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.