Emersons neuer digitaler Stellungsregler gewinnt die Auszeichnung „Produkt des Jahres 2024“

Auszeichnung „Produkt des Jahres 2024“ von der Zeitschrift Control Engineering

Der Fisher™  FIELDVUE™ DVC7K erhält den Gold Award von Control Engineering in der Kategorie Aktuatoren, Motoren und Antriebe. Hochauflösendes Bild

Der Fisher FIELDVUE DVC7K erhält den Gold Award von Control Engineering in der Kategorie Aktuatoren, Motoren und Antriebe

MARSHALLTOWN, Iowa
(3. Juni 2024) – Emerson gibt stolz bekannt, dass der digitale Stellungsregler Fisher™ FIELDVUE™ DVC7K von der Zeitschrift Control Engineering zum Produkt des Jahres 2024 gekürt wurde. Die neue Ausführung des DVC7K basiert auf 30 Jahren praxiserprobter Innovation. Das DVC7K-Instrument bietet die Advice at the Device™-Technologie mit flexibler Konnektivität, eine benutzerfreundliche Schnittstelle und ermöglicht die Datenanalyse in Echtzeit, um die Leistung und Zuverlässigkeit zu bewerten. So kann Ihre Anlage näher an den Sollwerten betrieben werden und dadurch mit genauerer Regelung die Produktqualität verbessern.

Das Wartungspersonal kann die Daten kabellos auf einem Smartphone, einem Tablet oder einem Computer empfangen, ohne in einer Messwarte der Anlage anwesend sein zu müssen. Die neue Stellungsregler-Technologie verbessert die Performance, Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit sowohl von Auf/Zu- als auch Regelventilen und dadurch die der gesamten Prozessanlage oder -einheit. Die Technologie ist in einer großen Breite von Anwendungen in der Prozessindustrie einsetzbar und stellt die zur Optimierung von Arbeitsverfahren benötigten Informationen bereit. 

Mit zunehmender Remote-Konnektivität und lokalen Diagnosedaten mittels Advice at the Device werden die Flexibilität erhöht und die für schnelle Entscheidungen und Maßnahmen zur Behebung von aufkommenden Problemen benötigten Informationen bereitgestellt. Der DVC7K kann beim Kauf aller neuen Ventile hinzugefügt oder an den meisten vorhandenen Ventilinstallationen nachgerüstet werden. Die Inbetriebnahme erfolgt in beiden Fällen schnell und einfach am lokalen Benutzeroberfläche. Drei Millionen verkaufte FIELDVUE Stellungsregler und mehr als zehn Milliarden Betriebsstunden sind ein Beweis für die langfristige Zuverlässigkeit und Leistung dieser Geräte im Einsatz. Dies ist eine entscheidende Voraussetzung, da Armaturen von Fisher und anderen Geschäftsbereichen von Emerson häufig in kritischen Anwendungen der Prozessindustrie zum Einsatz kommen.

Weitere Informationen zum DVC7K finden Sie unter Emerson.com/FisherDVC7K.

Medien:
• Kontakte: Emerson − Weltweite Medienkontakte

Zusätzliche Ressourcen:
• Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
• Kontaktieren Sie Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube

Informationen zu Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die essentiellsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei der Optimierung von Betriebsabläufen, dem Schutz des Personals, der Reduzierung von Emissionen und dem Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.