Emerson entwickelt die Digital Twin Software für verbesserte Schulung und Leistung weiter

Mimic Synchronize

Mimic Synchronize ermöglicht es den Anwendern von DeltaV Power, DeltaV Simulate und das DeltaV Produktionssystem aufeinander abzustimmen.Hochauflösendes Bild

Neue Funktionen vereinfachen die Wartung und verbessern das Testen im digitalen Zwilling, ferner sorgen sie für eine bessere Schulungserfahrung in einer sicheren, flexiblen Simulationsumgebung

AUSTIN, Texas (8. August 2023) - Der weltweit führende Software- und Engineering-Anbieter Emerson erweitert die Konnektivität, die Modellierungsmöglichkeiten und die Engineering-Tools seiner Software-Suite für die Simulation digitaler Zwillinge. Die neueste Version der Mimic™-Simulationssoftware von Emerson baut auf den Erfolgen der bestehenden Architektur auf und bietet ein Upgrade vieler Tools, um ein leistungsfähigeres Paket von Lösungen für die Projektierung, Bedienerschulung und Leistungsoptimierung zur Verfügung zu stellen.

Einer der Hauptvorteile der Simulation digitaler Zwillinge ist die Möglichkeit, Bediener in einer sicheren Umgebung zu schulen und dabei die Schnittstellen, Aktionen und Reaktionen, die die Anwender in der realen Welt sehen werden, perfekt nachzubilden. Im Rahmen der Mimic-Suite hat Emerson seine Mimic Train-Software mit Wiedergabefunktionen verbessert, die eine echte Wiedergabe der Bedieneraktionen im Simulator und im Leitsystem während einer Bedienerschulung ermöglichen. Die Ausbilder können nicht nur mit dem Bediener die Wiederholung durchgehen, um zu besprechen, wo er gute Entscheidungen getroffen hat oder wo er andere Optionen hätte ausprobieren können, sondern sie haben auch die Möglichkeit, die Simulation bis zu einem bestimmten Zeitpunkt abzuspielen und dann von diesem Punkt aus fortzusetzen, so dass der Auszubildende andere Optionen erkunden kann. Die Betreiber erlangen durch diese Erfahrung ein klares Verständnis dafür, wo sie sich verbessern können, und erhalten nicht nur eine Erklärung, was anders hätte gemacht werden sollen.

Mimic wurde auch dank eines automatisierten Datenbankänderungsmanagements des Leitsystems verbessert. Mimic Synchronize ermöglicht es den Anwendern, ihr Live-Produktionssystem automatisch mit dem digitalen Zwilling zu synchronisieren, was es den Teams erleichtert sicherzustellen, dass die Simulation, an der sie testen und trainieren, genau der Live-Betriebsumgebung entspricht. Darüber hinaus erleichtert die neue Unterstützung der Simulation von Gerätesignalkennzeichen DeltaV™-Prozessleitsysteme die nahtlose Übertragung der Konfiguration von der Produktionsanlage in die Simulationsumgebung und zurück, ohne dass Verkabelung und E/A-Details neu konfiguriert werden müssen.

Medien:
• Kontakte: Emerson − Weltweite Medienkontakte

Zusätzliche Ressourcen:
• Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
• Kontaktieren Sie Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube

Informationen zu Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die essentiellsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei der Optimierung von Betriebsabläufen, dem Schutz des Personals, der Reduzierung von Emissionen und dem Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.


Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.