Nach der Kalzinierung kommt der ungelöschte Kalk in Form von Stücken, Körnern und Pulver aus dem Ofen. Ungelöschter Kalk wird vor dem Versand zur Weiterverarbeitung in unterschiedlichen Anwendungen in Silos gelagert, sowohl in Pulver- als auch in granulierter Form. Sowohl in Pulver- als auch in Granulatform erzeugt ungelöschter Kalk während des Befüllungs- und Entleerungsvorgangs große Mengen an Staub. Er neigt auch zum Verkleben, was zu Gewölbebildung und Ablagerungen an den Silowänden führt. Das Bedienpersonal muss den tatsächlichen Materialfüllstand im Silo überwachen und kontrollieren, um Unterbrechungen des Lieferplans oder des Produktionsprozesses zu vermeiden.