Emerson presenta gli attenuatori per la protezione dei lavoratori dai rumori derivati della lavorazione del gas

Attenuatore Fisher WhisperTube

L' attenuatore WhisperTube è costituito da cavità acustiche di dimensioni diverse che circondano un tubo perforato a passaggio pieno. Ogni cavità genera interferenze distruttive su una gamma di frequenze, per garantire una riduzione significativa del rumore su un ampio spettro. Immagine ad alta risoluzione

L' attenuatore Fisher WhisperTube garantisce la riduzione del rumore nelle applicazioni su fluidi comprimibili per migliorare la sicurezza dei lavoratori, senza alcun impatto sulla portata del processo

MARSHALLTOWN, Iowa (25 gennaio 2022) - Emerson ha presentato L' attenuatore Fisher™ WhisperTube per le applicazioni più rumorose su gas o vapori in un'ampia gamma di settori. L' attenuatore è un dispositivo a passaggio pieno che garantisce un abbattimento del rumore di 15 decibel, riducendo il rumore all'interno dei tubi prodotto da sorgenti a monte, come valvole di controllo o altri dispositivi. Si installa a valle di questi dispositivi al posto di una sezione di tubo, non genera cadute di pressione aggiuntive e non ha alcun impatto sulla portata del processo.

Gli utenti hanno da tempo segnalato l'esigenza di una soluzione per ridurre il rumore delle tubazioni dei processi, ma finora tutte le soluzioni hanno generato cadute di pressione significative, riduzioni della portata e/o ostruzioni. Questo ha portato alcuni utenti a installare l'isolamento acustico sulle sezioni dei tubi per ridurre il rumore, ma questo tipo di soluzione può risultare molto costosa e ingombrante e non ha alcuna efficacia in termini di riduzione del rumore all'interno delle tubazioni. L' attenuatore risolve questi e altri problemi attraverso una soluzione drop-in, migliorando la sicurezza dei lavoratori e la conformità alle normative, riducendo al contempo il rischio di danni alle apparecchiature a valle causati dagli elevati livelli di rumore all'interno delle tubazioni.

L' attenuatore trova il suo ambito di applicazione più comune nei casi in cui i flussi di processo vengono modificati a monte da valvole di controllo, valvole di sfioro, pompe, compressori e altri dispositivi che generano rumore. Molti di questi dispositivi devono essere installati in tratti di tubazioni senza limitazioni della portata a valle. In simili applicazioni, L' attenuatore, che non implica alcuna limitazione, è particolarmente indicato.

A differenza di altre soluzioni per l' eliminazione del rumore, l' attenuatore non introduce ostruzioni nelle tubazioni, pertanto può essere utilizzato in applicazioni in cui è presente del particolato sospeso nei flussi dei processi e/o in cui è necessario un pig per la pulizia e la manutenzione.

I dispositivi WhisperTube sono disponibili in dimensioni da 2" a 12", con flangia ASME (American Society of Mechanical Engineer) di classe 150, 300 e 600. Le pressioni nominali corrispondono alle dimensioni nominali della flangia e la temperatura massima è di 371 gradi Celsius.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito: Emerson.com/FisherWhisperTube.

Media:
• Contatti: Contatti Media di Emerson

Altre risorse:
• Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
• Entra in contatto con Emerson mediante  X Facebook LinkedIn YouTube

Informazioni su Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) è leader mondiale nell'integrazione di tecnologia e software finalizzata alla realizzazione di soluzioni innovative per i settori essenziali nel mondo. Grazie al suo portfolio di prodotti leader per l'automazione, tra cui la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson supporta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere le persone, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Emerson.com.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.