Ulteriori informazioni

Il software per la gestione del parco serbatoi di Emerson ottimizza l'utilizzo e aumenta la sicurezza dei serbatoi di stoccaggio a contenimento totale per gas liquefatto

Software di gestione dell'inventario del parco serbatoi Rosemount di Emerson

Il software di gestione dell'inventario Rosemount TankMaster di Emerson ora offre il supporto esteso per serbatoi criogenici a contenimento totale, come le funzioni di stratificazione e previsione del roll-over. Immagine ad alta risoluzione



Software di gestione dell'inventario del parco serbatoi Rosemount di Emerson

Panoramica sul sistema: il sistema di tank gauging Rosemount include soluzioni complete per applicazioni con serbatoi criogenici a contenimento totale.
Immagine ad alta risoluzione

La previsione del roll-over è stata aggiunta al software Rosemount  TankMaster per la gestione dell'inventario, per aumentare la facilità d'uso per gli operatori

GÖTEBORG, Svezia (25 maggio 2021) - Emerson ha migliorato il software Rosemount™ TankMaster™ per la gestione dell'inventario al fine di ottimizzare l'utilizzo dei serbatoi e aumentare la sicurezza dei serbatoi di stoccaggio a contenimento totale per GNL e altri gas liquefatti. Questi serbatoi sono grandi strutture complesse, con una capacità tipica che raggiunge i 200.000 metri cubi e che impongono esigenze specifiche ai sistemi di tank gauging. Grazie alla possibilità di gestire l'inventario e ottenere previsioni roll-over contemporaneamente con un'unica soluzione software, TankMaster riduce i costi, aumenta la facilità d'uso e riduce il rischio di potenziali incidenti.

I roll-over sono pericolosi rilasci di vapore a temperatura elevata che possono verificarsi quando la stratificazione del GNL non viene tenuta sotto controllo. Le conseguenze possono essere gravi, come danni ingenti al serbatoio e rilascio di grandi quantità di GNL nell'atmosfera. Le aziende devono pertanto adottare misure di previsione del roll-over. Il software TankMaster di Emerson utilizza i dati provenienti dai dispositivi di misurazione di livello, temperatura e densità incorporati nel sistema di tank gauging Rosemount per rilevare la stratificazione e calcolare quando potrebbe verificarsi un roll-over, consentendo agli operatori di intraprendere azioni preventive.

In passato le aziende tenevano i software di previsione del roll-over e di gestione dell'inventario installati su PC diversi. Rosemount TankMaster offre entrambe le funzioni in un'unica soluzione, oltre al monitoraggio della stratificazione, degli allarmi e del raffreddamento, al rilevamento delle perdite, alla panoramica sulla misurazione della temperatura e al supporto remoto per il test di prova. Questa innovazione offre molti vantaggi agli utenti, tra cui costi inferiori, maggiore facilità d'uso ed esigenze di formazione ridotte al minimo, che contribuiscono a ridurre il rischio di incidenti dovuti a errori umani.

"Molti incidenti in ambito industriale sono riconducibili a fattori umani. I fornitori sono quindi sempre più obbligati a fornire software e strumentazioni che riducano il rischio di errori umani grazie a una maggiore facilità di utilizzo", ha dichiarato AnnCharrot Enberg, Global Functional Safety Manager presso Emerson Automation Solutions. "Il fatto che Rosemount TankMaster ora offra un unico software per la gestione dell'inventario e la previsione del roll-over, da installare su un singolo PC, non solo aumenta la facilità d'uso, ma accelera anche la formazione degli operatori e aumenta la sicurezza riducendo i potenziali errori umani".

Rosemount TankMaster è un pacchetto software potente e facile da usare basato su Windows che raccoglie dati in tempo reale grazie alla tecnologia di misura di portata, temperatura, densità e pressione che costituisce una parte fondamentale del sistema di tank gauging Rosemount. Offre alle aziende una panoramica completa sui serbatoi di stoccaggio a contenimento totale, consentendo di aumentare l'efficienza operativa e la sicurezza. Inoltre, grazie alla facilità d'uso, TankMaster offre una configurazione e una guida all'impostazione di semplice applicazione per tutti i dispositivi di misurazione incorporati nel sistema di tank gauging.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.Emerson.com/RosemountTankMaster.

Media:
• Contatti: Contatti Media di Emerson

Altre risorse:
• Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
• Entra in contatto con Emerson mediante  X Facebook LinkedIn YouTube

Informazioni su Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) è leader mondiale nell'integrazione di tecnologia e software finalizzata alla realizzazione di soluzioni innovative per i settori essenziali nel mondo. Grazie al suo portfolio di prodotti leader per l'automazione, tra cui la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson supporta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere le persone, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Emerson.com.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.