Il nuovo strumento può ridurre il tempo di progettazione dei pozzetti termometrici da 50 ore a soli 15 minuti

​Strumento di progettazione Rosemount Thermowell di Emerson

Il nuovo Rosemount Thermowell Design Accelerator di Emerson è caratterizzato da un'immagine in continua evoluzione che conduce in modo intuitivo gli utenti attraverso la progettazione dei pozzetti termometrici. Immagine ad alta risoluzione

Rosemount Thermowell Design Accelerator di Emerson elimina la difficoltà più grande legata alla progettazione dei processi di temperatura, ovvero le iterazioni manuali dei pozzetti termometrici, aumentando in modo significativo l'efficienza operativa e il risparmio sui costi

SHAKOPEE, Minn (11 maggio 2020) – Emerson ha presentato oggi Rosemount™ Thermowell Design Accelerator, uno strumento online gratuito per la progettazione di pozzetti termometrici , che elimina le iterazioni manuali dei pozzetti, che i progettisti di processo devono eseguire durante il dimensionamento. È facile da usare e guida gli utenti in modo intuitivo attraverso i progetti più complessi, riducendo ore di lavoro e spreco di risorse. Gli utenti saranno in grado di iterare automaticamente fino a 1.000 tag di pozzetti termometrici con un solo clic, il tutto ottimizzato per le condizioni del processo.

In media, gli ingegneri possono dedicare 50 ore ai calcoli per i pozzetti termometrici durante un singolo progetto. Per trovare una soluzione sicura ed efficiente si utilizzano quasi 20 variabili relative alle condizioni del processo e alle dimensioni del pozzetto termometrico. Prima di superare gli standard globali per un funzionamento sicuro delineati dall'American Society of Mechanical Engineers (ASME), i punti di temperatura devono essere spesso ricalcolati da tre a quattro volte, se calcolati con metodi tradizionali. Grazie a Thermowell Design Accelerator, i progettisti possono ridurre i tempi di ideazione dei progetti a soli 15 minuti.

Il software utilizza i criteri ASME PTC-19.3 TW (2016) e dispone di controlli di qualità integrati, per confermare risultati sicuri del pozzetto termometrico che proteggano i processi e le persone che li utilizzano. Poiché esegue automaticamente l'iterazione delle modifiche dimensionali del pozzetto termometrico per un uso sicuro, lo strumento tiene traccia anche della cronologia dei calcoli. I tecnici ottengono un'analisi dettagliata per ogni iterazione del pozzetto termometrico e la corrispondente modifica dimensionale fisica del pozzetto durante il calcolo delle soluzioni. I tecnici possono esaminare ogni fase per scoprire in che modo il pozzetto termometrico è riuscito a superare i criteri PTC e ottenere un riferimento per aggiornare il progetto, in caso di cambiamento delle condizioni del processo. È una progettazione reale, non solo il superamento o meno del test da parte di un pozzetto termometrico.

Thermowell Design Accelerator è facile da usare. L'immagine si aggiorna dinamicamente quando vengono inseriti i dati dei tag e la funzione di guida identifica i potenziali problemi di calcolo, come dati mancanti o errati. Inoltre, gli utenti ottengono i codici modello delle specifiche dei pozzetti termometrici e dei sensori corrispondenti, per rivedere, collaborare, acquistare e condividere informazioni in modo semplice e veloce con i team di progetto.

Thermowell Design Accelerator fa parte del portafoglio di strumenti tecnici di Emerson, pensati per aiutare gli ingegneri a progettare soluzioni in modo rapido e sicuro. È possibile accedere allo strumento in qualsiasi momento online all'indirizzo www.emerson.com/ThermowellDesignSoftware e salvare i progetti nell'esperienza digitale personalizzata MyEmerson.

Media:
• Contatti: Contatti Media di Emerson

Altre risorse:
• Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
• Entra in contatto con Emerson mediante  X Facebook LinkedIn YouTube

Informazioni su Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) è leader mondiale nell'integrazione di tecnologia e software finalizzata alla realizzazione di soluzioni innovative per i settori essenziali nel mondo. Grazie al suo portfolio di prodotti leader per l'automazione, tra cui la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson supporta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere le persone, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Emerson.com.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.