Scopri di più

Il sistema joystick di Emerson semplifica le manovre delle imbarcazioni marine

Joystick AVENTICS Marex 3D

AVENTICS Marex 3D offre un controllo intuitivo, un posizionamento dinamico e una facile installazione Immagine ad alta risoluzione

AVENTICS™ Marex 3D offre un controllo intuitivo, un posizionamento dinamico e una facile installazione

LAATZEN, Germania (15 dicembre 2020) - Emerson ha modificato il sistema joystick AVENTICS Marex 3D per una facile integrazione nelle imbarcazioni esistenti. Progettato per consentire di controllare con una mano yacht, motoscafi e imbarcazioni da diporto, il sistema joystick offre all'utente una precisione eccezionale, per manovre sicure e senza stress. Le funzioni di posizionamento dinamico opzionali completano il pacchetto.

L'attracco delle imbarcazioni può diventare complesso e impegnativo, anche per gli skipper più esperti. In spazi ristretti, il volante, e le trasmissioni sia principali che ausiliarie devono essere azionati contemporaneamente, mentre vento e corrente influiscono sulla direzione dell'imbarcazione. Marex 3D consente di eseguire tali manovre con un solo elemento di controllo, il joystick Marex 3D, e di pilotare l'imbarcazione in modo intuitivo e preciso. Il capitano può applicare tutta la sua attenzione alla manovra, mentre Marex 3D prende il controllo delle trasmissioni, un ulteriore vantaggio per la sicurezza.  Un controllo vettoriale integrato gestisce in modo intelligente i motori e i propulsori, per garantire che l'imbarcazione imiti con esattezza il movimento del joystick. La direzione può essere mantenuta implementando l'angolo di inclinazione nel calcolo.

È possibile, come opzione, selezionare più funzioni di comfort premendo un pulsante. "3D Hold" (Mantenimento posizione 3D) consente di tenere l'imbarcazione in un punto definito, eliminando la necessità di agire manualmente durante l'attesa in corrispondenza di chiuse o bocche di porto strette. Marex 3D controlla in modo intelligente i propulsori disponibili, per mantenere la direzione e la posizione dell'imbarcazione. La modalità di ancoraggio virtuale consente di spostare l'imbarcazione intorno a un punto definito, come se fosse legata a una catena di ancoraggio invisibile. I motori principali vengono azionati in modo da ridurre al minimo il consumo di carburante e la rumorosità.

Marex 3D è un'integrazione dei controlli per imbarcazioni AVENTICS Marex OS e Marex ECS di Emerson. Il sistema è idoneo per l'uso con la maggior parte dei marchi di motori e propulsori nelle applicazioni con trasmissione a passo fisso e linea di alberi convenzionali, in combinazione con i propulsori ON/OFF e proporzionali. I joystick Marex 3D si possono adattare facilmente, poiché il lavoro di cablaggio si riduce se a bordo è già presente un sistema Marex OS. Rispetto ad altre offerte, la soluzione unica di controllo remoto e sistema joystick combinati riduce i tempi di installazione e di messa in opera.

"Grazie alla facilità d'uso di Marex 3D, le manovre sono diventate molto semplici", ha spiegato Norbert Volkmer, direttore dello sviluppo aziendale globale, nel settore marino del business Automation Solutions di Emerson. "Che sia integrato in un nuovo progetto o adattato a un'imbarcazione esistente, Marex 3D è facile e veloce da installare e offre a progettisti e armatori di imbarcazioni un modo semplice per migliorare la comodità operativa e la sicurezza".

Per ulteriori informazioni sulla gamma di soluzioni marine AVENTICS, consultare la pagina Web dedicata alla nautica da diporto.

Media:
• Contatti: Contatti Media di Emerson

Altre risorse:
• Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
• Entra in contatto con Emerson mediante  X Facebook LinkedIn YouTube

Informazioni su Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) è leader mondiale nell'integrazione di tecnologia e software finalizzata alla realizzazione di soluzioni innovative per i settori essenziali nel mondo. Grazie al suo portfolio di prodotti leader per l'automazione, tra cui la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson supporta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere le persone, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Emerson.com.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.