Scopri di più

Emerson presenta il primo sistema di valvole pneumatiche del settore con connettività wireless integrata

modulo di recupero automatico (ARM) wireless per piattaforma con elettronica fieldbus G3 AVENTICS™ di Emerson

Il nuovo ARM wireless di Emerson garantisce configurazione e messa in servizio semplici del sistema valvole. Immagine ad alta risoluzione

Il nuovo modulo di recupero automatico garantisce configurazione e messa in servizio semplici del sistema valvole

FLORHAM PARK, N.J. (12 ottobre 2021) — Emerson ha presentato un modulo di recupero automatico (ARM) wireless per la sua piattaforma fieldbus elettronica AVENTICS™ G3 che consente ai tecnici di effettuare messa in servizio e diagnostica dei sistemi di valvole pneumatiche da, uno smartphone un tablet o un computer laptop.

"La piattaforma con elettronica fieldbus AVENTICS G3 è la prima del settore ad esser dotata di tecnologia wireless che mette a disposizione del personale tecnico la configurazione e la diagnostica dei sistemi di valvole ", ha dichiarato Enrico De Carolis, vice presidente delle tecnologie, controllo dei fluidi e pneumatica globali di Emerson. "Questa dotazione favorisce il nostro obiettivo di aiutare a ridurre i fermi di produzione e a semplificare la messa in servizio dei sistemi di valvole, creando al contempo un percorso per l'utilizzo di diagnostica/prognostica per l'analisi e facendo avanzare la nostra offerta di dispositivi intelligenti IIoT".

Il nuovo modulo ARM wireless e la piattaforma con elettronica fieldbus AVENTICS G3 sono ideali per applicazioni con sistemi di valvole pneumatiche nei settori automobilistico, food & beverage, degli pneumatici, del packaging e della lavorazione dei metalli.

Il modulo ARM wireless dispone di facile accesso alle capacità di diagnostica e di messa in servizio della piattaforma con elettronica fieldbus AVENTICS G3 mediante un punto di accesso Wi-Fi interno e un sito Web mobile, anche quando il sistema di valvole è situato all'interno di una macchina o su un soffitto. Offre i vantaggi visivi di un'interfaccia utente (HMI) cablata con costi inferiori e con una maggiore flessibilità. Il modulo ARM wireless trasmette le notifiche di errore relative ad allarmi, livelli di tensione, cortocircuiti, errori di modulo, errori di carico aperto ed errori di distribuzione, al fine di poter ridurre i fermi del sistema.

Il dispositivo ha dimensioni ridotte e può essere collegato facilmente alla piattaforma con elettronica Fieldbus AVENTICS G3 nello spazio di una jumper clip. Dispone di tre impostazioni di potenza per segnali: a breve, media e lunga distanza, per garantire un accesso sicuro ai dati, indipendentemente dal punto di montaggio del sistema di valvole. Tra gli altri vantaggi relativi alla sicurezza troviamo un segnale wireless che può essere disattivato durante la configurazione, opzioni multiple di password e informazioni di diagnostica e messa in servizio.

Il modulo ARM wireless è compatibile con protocolli Ethernet/IP DLR e PROFINET. Sono stati previsti protocolli supplementari per future release.

Il modulo ARM wireless ARM inoltre protegge le informazioni di configurazione della piattaforma con elettronica fieldbus AVENTICS G3 da possibili guasti critici, incluso tutti i parametri impostabili di nodo e del modulo I/O collegato.

Emerson ha presentato inoltre una clip ARM aggiornata per la piattaforma con elettronica fieldbus AVENTICS G3 retrocompatibile con i moduli ARM e i fieldbus G3 esistenti. La clip ARM migliora l'affidabilità del sistema proteggendo le informazioni di configurazione da guasti critici del sistema di valvole.

I parametri e le impostazioni della piattaforma con elettronica fieldbus AVENTICS G3 sono archiviati automaticamente nella memoria non volatile del modulo ARM, quindi il modulo viene scollegato automaticamente dall'alimentazione, per garantire che le informazioni archiviate non vengano cancellate durante un picco di tensione o un guasto critico. "Un ricambio per nodo di comunicazione fieldbus G3 può scaricare automaticamente i parametri necessari dal modulo ARM", ha dichiarato De Carolis. "Ciò consente al sistema di valvole e alla linea di produzione di riprendere rapidamente il funzionamento senza la necessità di una nuova messa in servizio da parte di un tecnico, offrendo funzionalità 'plug and play' reali".

Il modulo ARM compatto, è installabile facilmente nello spazio di una jumper clip di una piattaforma fieldbus AVENTICS G3 senza necessità di cambiare il montaggio.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.Emerson.com/AVENTICS

Media:
• Contatti: Contatti Media di Emerson

Altre risorse:
• Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
• Entra in contatto con Emerson mediante  X Facebook LinkedIn YouTube

Informazioni su Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) è leader mondiale nell'integrazione di tecnologia e software finalizzata alla realizzazione di soluzioni innovative per i settori essenziali nel mondo. Grazie al suo portfolio di prodotti leader per l'automazione, tra cui la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson supporta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere le persone, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Emerson.com.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.