La città di Fremont sceglie Emerson per sostituire i sistemi di controllo esistenti con soluzioni di tecnologia automatizzata, progettati per risorse distribuite su vasta scala.

La tecnologia di controllo Emerson Ovation

Emerson sostituirà i sistemi di controllo esistenti presso le aziende di servizi di pubblica utilità di energia elettrica e acqua della città di Fremont con il suo controller compatto Ovation™ e la tecnologia SCADA, progettati specificamente per risorse distribuite su piccola o ampia scala. Immagine ad alta risoluzione



La tecnologia di controllo Emerson Ovation

Emerson sostituirà i sistemi di controllo esistenti presso le aziende di servizi di pubblica utilità di energia elettrica e acqua della città di Fremont con il suo controller compatto Ovation™ e la tecnologia SCADA, progettati specificamente per risorse distribuite su piccola o ampia scala. Immagine ad alta risoluzione

Controller compatto Ovation™ e tecnologia SCADA per aiutare le aziende di servizi di pubblica utilità di energia elettrica e acqua a ottimizzare l’efficienza e sfruttare meglio le risorse limitate

PITTSBURGH (21 maggio 2019) — Emerson è stata scelta per modernizzare i comandi basati su PLC per gli impianti di energia elettrica e acqua e i siti in remoto azionati dal Reparto Servizi di pubblica utilità della città di Fremont. Una delle più vecchie aziende municipalizzate di servizi di pubblica utilità del Nebraska, l’organizzazione provvede al funzionamento e alla gestione della raccolta, del trattamento e della distribuzione di acqua/acque reflue, oltre che dei sistemi di produzione, trasmissione e distribuzione di energia prodotta da gas naturale e carbone che servono i clienti in un’area di 150 chilometri quadrati.

Ci sono molti problemi con l’insieme esistente di controller a logica programmabile (PLC) datati. Le sfide includevano un inventario molto limitato di parti di ricambio, mancanza di supporto da parte del produttore di soluzioni hardware e software, incapacità di automatizzare la raccolta dei dati e i rapporti, e la mancanza di visibilità nelle operazioni di sottostazioni, stazioni di sollevamento e altre risorse remote. Spesso il personale dei servizi di pubblica utilità aveva bisogno di spostarsi in siti remoti per fare la diagnosi dei problemi e raccogliere manualmente i dati per generare rapporti. La piattaforma di automazione singola integrata Ovation™ di Emerson, inclusi il suo controller compatto e le tecnologie SCADA, aiuteranno a eliminare questi problemi consentendo alla città di Fremont di ridurre il tempo e le spese associati a tali attività vitali.

“Riconosciamo i numerosi difetti dei nostri sistemi PLC di vent’anni fa”, ha affermato Alan Kaspar, direttore di ingegneria elettrica del Reparto Servizi di pubblica utilità della città di Fremont. “Sostituire i comandi vecchi aiuterà ad aumentare l’affidabilità e l’efficienza operativa, il che è fondamentale per consentirci di soddisfare le esigenze dei nostri clienti. Inoltre, non vediamo l’ora di poter fare un uso migliore delle nostre risorse limitate (impossibile con i nostri PLC datati)”.

Emerson installerà 68 controller compatti Ovation™ per controllare e monitorare vari processi di utilità inclusi sezionatori ad alta tensione; portata e pressione della rete di distribuzione del gas; controllo impianto di trattamento acque; monitoraggio livello pozzo acqua; e monitoraggio stazione di sollevamento acque reflue. Emerson sta, inoltre, fornendo la tecnologia radio come parte della rete SCADA nell’intera area di servizio dell’organizzazione.

Una volta completato nel 2020, il sistema Ovation™ gestirà circa 3.715 I/O in totale.

Il controller compatto Ovation combina il fattore di forma e la robustezza di un PLC con la potenza e la facilità di integrazione del sistema di controllo Ovation™. Esso è stato progettato specificamente per applicazioni distribuite su piccola o ampia scala, ed è quindi la soluzione ideale per il Reparto Servizi di pubblica utilità di Fremont.

“Abbiamo sviluppato questa tecnologia di controllo scalabile specificamente per rispondere alle esigenze dell’automazione e del controllo in evoluzione delle aziende di servizi di pubblica utilità di energia elettrica e acqua”, ha spiegato Bob Yeager, presidente del gruppo per il business delle soluzioni di energia elettrica e acqua di Emerson. “È una estensione conveniente della nostra tecnologia di controllo Ovation™, che ha mostrato di aiutare le aziende di servizi di pubblica utilità di tutte le dimensioni a ottenere benefici operativi, ambientali ed economici”.

Questo è il secondo contratto che Emerson ha ricevuto dal Reparto Servizi di pubblica utilità della città di Fremont. Nel 2017 Emerson ha sostituito il sistema di eccitazione della parte statica del generatore della turbina a vapore nella centrale elettrica Lon D. Wright Unit 8 con la sua soluzione di eccitazione Ovation™.

Media:
• Contatti: Contatti Media di Emerson

Altre risorse:
• Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
• Entra in contatto con Emerson mediante  X Facebook LinkedIn YouTube

Informazioni su Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) è leader mondiale nell'integrazione di tecnologia e software finalizzata alla realizzazione di soluzioni innovative per i settori essenziali nel mondo. Grazie al suo portfolio di prodotti leader per l'automazione, tra cui la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson supporta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere le persone, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Emerson.com.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.