Emerson accelera lo sviluppo e la messa a punto dei digital twin degli impianti

Le novità apportate al software Mimic consentono la simulazione di nuove reazioni di processo

Le nuove viste su malfunzionamenti e tempi di registrazione dei punteggi nell’Operator Training Manager di Mimic offrono rappresentazioni visive di scenari di formazione di semplice comprensione. Immagine ad alta risoluzione


Le nuove viste su malfunzionamenti e tempi di registrazione dei punteggi nell’Operator Training Manager di Mimic offrono rappresentazioni visive di scenari di formazione di semplice comprensione. 

AUSTIN, TEXAS (22 aprile 2019) – Con la nuova versione del software di simulazione Mimic™ di Emerson, gli impianti riusciranno a sviluppare in maniera semplice un digital twin più accurato. Grazie a nuove funzionalità di modellazione, migliorie di utilizzo e opzioni di messa a punto, gli ingegneri potranno creare, modificare e integrare con maggiore facilità simulazioni dinamiche, migliorando così il processo dell’intero ciclo vitale dell’impianto.

Lo sviluppo di simulazioni digitali di grandi progetti può diventare molto complesso. Configurare manualmente un impianto, dovendo regolare fattori quali temperatura, pressione e portata su ciascun elemento di processo, trasforma la variazione dei modelli un’operazione partcolarmente lunga. Inoltre, in passato modificare il formato in cui questi dati venivano raccolti significava portare offline il processo simulato. Le nuove viste online sui parametri di processo dell’ultima versione di Mimic velocizzano significativamente le modifiche ingegneristiche. Gli utenti possono osservare rapidamente tutti gli elementi di processo in una singola tabella con parametri modificabili, con la possibilità di visualizzare e mettere a punto interi processi: il tutto mantenendo la simulazione online.

Emerson ha aggiornato Mimic Advanced Modeling Objects con nuovi blocchi e oggetti per migliorare la simulazione, rendendone la progettazione più semplice per un’ampia gamma di settori, tra cui: Oil&Gas, LNG, raffinazione e petrolchimico. Advanced Modeling Objects offre modelli dinamici basati su leggi fisiche che rappresentano operazioni come quelle svolte negli impianti da separatori, compressori, scambiatori di calore, valvole, turbine, evaporatori e altro. Sono ora disponibili nuovi oggetti quali scambiatori di calore a piastre e telaio, scambiatori a equilibrio vapore-liquido-liquido (VLLE) con flash in tre fasi, reattori con flusso a pistone che riducono i tempi ingegneristici e la complessità dello sviluppo del modello per i processi continui nel settore chimico e in quello degli idrocarburi.

Le aziende possono anche utilizzare nuovi e più semplici modelli reattivi, in modo da poter simulare con maggiore facilità le reazioni in un contenitore. Questi nuovi modelli offrono una maggiore flessibilità nell’utilizzo delle reazioni in fase di progettazione per gli ingegneri dell’automazione e per le aziende dei settor chimico e Life Science, che comunemente utilizzano simulazioni a media fedeltà. Per raggiungere i risultati desiderati, come ricavare l’impatto di una reazione sul pH, gli utenti possono creare reazioni semplificate di ingegneria progettuale senza che siano necessari dati di reazione complessi o sensibili, né un background in cinetica e termodinamica. I modelli permettono inoltre un’implementazione più rapida della simulazione, dal momento che la riproduzione di reazioni chimiche complesse non è necessaria.

Per garantire sicurezza e riuscita delle procedure critiche come avvio e spegnimento agli impianti che si affidano a procedure operative standard (SOP), Mimic offre migliori funzionalità di registrazione dei punteggi per le simulazioni della formazione. Gli istruttori possono modificare la registrazione dei punteggi in modo da dare priorità alle azioni critiche di qualsiasi SOP, garantendo che tutte le fasi vengano completate, di volta in volta, a dovere e nell’ordine corretto.

Mimic è adesso integrato con il software di simulazione HYSYS® di AspenTech, offrendo così l’intetazione tra la piattaforma di controllo e le funzionalità formative della simulazione HYSYS; ciò rende la costruzione e la manutenzione di un digital twin operazioni molto più semplici per le migliaia di aziende che usano già il software HYSYS di AspenTech. 

Per maggiori informazioni sul software di simulazione Mimic, visita Emerson.com/mimic

Media:
• Contatti: Contatti Media di Emerson

Altre risorse:
• Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
• Entra in contatto con Emerson mediante  X Facebook LinkedIn YouTube

Informazioni su Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) è leader mondiale nell'integrazione di tecnologia e software finalizzata alla realizzazione di soluzioni innovative per i settori essenziali nel mondo. Grazie al suo portfolio di prodotti leader per l'automazione, tra cui la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson supporta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere le persone, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Emerson.com.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.