Il nuovo sensore di pressione Emerson Aventics PE5 abilitato per l'IIOT è dotato di un display di facile utilizzo con numeri molto evidenti sullo schermo LCD retroilluminato. Immagine ad alta risoluzione
Il nuovo sensore di pressione Emerson Aventics PE5 abilitato per l'IIOT avvisa in caso di perdite di aria compressa eccessive, cadute di pressione e problemi di alimentazione prima che questi diventino problemi gravi
LAATZEN, Germania (1 aprile 2019) - Le cadute di pressione nei sistemi pneumatici possono risultare costose e ridurre l'efficienza delle macchine. Il nuovo sensore di pressione Emerson Aventics PE5 misura le perdite del sistema e avvisa quando queste superano un valore predeterminato. Consente quindi di diagnosticare e risolvere tempestivamente le perdite, prima che diventino problemi gravi. Il sensore è dotato di due uscite digitali oppure di un'uscita digitale e una analogica. Una connessione IO Link semplifica il collegamento a una rete Industrial Internet of Things (IIoT). Il sensore si può integrare nelle nuove installazioni o aggiungere facilmente a una macchina esistente.
“Le perdite dei sistemi pneumatici possono diventare problemi gravi per le aziende che utilizzano grandi quantità di aria compressa”, ha ricordato Dieter Michalkowski, IIoT Specialist del settore Machine Automation di Emerson. “Perdite eccessive possono indurre all'acquisto di compressori più potenti o compromettere le prestazioni delle macchine. Il nuovo sensore risolve questo tipo di problemi in modo semplice e senza problemi di implementazione”.
Quando la macchina viene spenta, il sensore Aventics PE5 misura le cadute di pressione nel tempo. Se la pressione cala in modo più rapido rispetto a quanto previsto, viene emesso un allarme locale e, se necessario, inviato un segnale attraverso l'uscita analogica o digitale. L'allarme locale consiste nel cambiamento del colore del display da verde a rosso. Per avviare un'attività di manutenzione o per generare automaticamente un ordine di lavoro, è possibile inviare i segnali analogici e digitali a un PLC o a un'altra rete. L'uscita analogica può essere commutata in un segnale di corrente o di tensione, l'utente ha pieno controllo sui set poits.
La connessione IO-Link, quindi, offre ulteriori opzioni di impostazione e diagnostica. Sul display locale viene inoltre visualizzato l'eccesso della velocità della caduta di pressione rispetto a quanto previsto.