Il nuovo analizzatore di gas di processo laser ibrido di Emerson riduce i costi per il monitoraggio continuo delle emissioni

 Analizzatore di gas continuo Rosemount CT4400

Il nuovo analizzatore di gas continuo ibrido QCL/TDL Rosemount™ CT4400 di Emerson riduce i costi per la misurazione di NOx e le applicazioni CEMS. Immagine ad alta risoluzione


Progettato appositamente per sostituire i costosi sistemi di misurazione precedenti, l’analizzatore di gas continuo ad alta precisione Rosemount™ CT4400 non richiede materiali di consumo e riduce al minimo la manutenzione

SHAKOPEE, Minn. (18 marzo 2019)
- Nel contesto delle crescenti richieste di conformità relative al monitoraggio di emissioni e alla misurazione di ossido di azoto (NOx) nelle applicazioni industriali, le aziende ora hanno la possibilità di andare oltre il trattamento complesso di campioni di gas e i materiali di consumo costosi, associati ai sistemi di misurazione precedenti e obsoleti.  Il nuovo analizzatore di gas continuo Rosemount™ CT4400 di Emerson rappresenta il primo analizzatore laser a diodi sintonizzabili (Tunable Diode Laser, TDL) e laser a cascata quantica (Quantum Cascade Laser, QCL) al mondo, appositamente progettato per aiutare gli stabilimenti a ridurre i costi di proprietà e a riportare le emissioni in modo preciso nelle applicazioni di monitoraggio ambientale che misurano i componenti standard, quali ossido nitrico (NO), biossido di azoto (NO2), biossido di zolfo (SO2), monossido di carbonio (CO), biossido di carbonio (CO2) e ossigeno (O2).

Ottimizzato per applicazioni a freddo e a secco eseguite a pressione ambiente, l’analizzatore Rosemount CT4400 offre i vantaggi della tecnologia QCL/TDL, tra cui alta sensibilità, precisione, maggiore stabilità e prestazioni a bassa dispersione in una configurazione che consente l’integrazione facile e veloce in infrastrutture di stabilimenti già esistenti.

“I nostri clienti sono alla ricerca di un modo migliore per misurare le emissioni senza i continui costi elevati o la necessità di frequente calibrazione e la complessa preparazione di campioni che richiede convertitori di NOx o generatori di ozono”, ha affermato Paul Miller, direttore generale di Rosemount di Emerson Automation Solutions per il settore analizzatori laser a cascata quantica. “L’analizzatore di gas continuo Rosemount CT4400 offre una risposta ai loro precisi requisiti, in una configurazione che possono semplicemente collegare ai sistemi già esistenti e azionare, a un costo inferiore rispetto alle possibilità precedenti. La complessità del sistema, ridotta rispetto a quella cui è abituata la maggior parte delle aziende, comporta maggiore affidabilità e disponibilità dell’analizzatore con necessità di tempo del personale notevolmente inferiore”.

Poiché il sistema può contenere fino a quattro moduli laser, esso può misurare contemporaneamente fino a sette componenti di gas specifici dell’applicazione, offrendo ampia flessibilità nelle applicazioni dei sistemi di monitoraggio delle emissioni in continuo (CEMS). Questa analisi simultanea, multicomponente, con un unico analizzatore riduce la necessità di più analizzatori, pertanto riduce i costi.

Il fulcro di Rosemount CT4400 è rappresentato dalla tecnologia QCL di Emerson, che rileva le molecole di gas nell'intervallo di lunghezze d'onda dell’infrarosso vicino e medio. Il sistema impiega una tecnica laser chirp brevettata che consente la rilevazione di specie di gas singole, priva degli effetti dell’interferenza incrociata di altri componenti di gas nel flusso, rendendo la misurazione molto precisa e stabile fino a concentrazioni inferiori a ppm. Queste prestazioni elevate assicurano agli operatori di rispettare la crescente richiesta dei requisiti normativi, mentre la segnalazione in tempo reale fornisce indicazioni essenziali sulle prestazioni del processo.

Grazie al design appositamente progettato, che produce prestazioni migliori a costo inferiore, l’analizzatore di gas continuo Rosemount CT4400 assicura rilevazione e monitoraggio affidabili dei gas e consente agli operatori di evitare costose sanzioni normative o arresti imprevisti.

Ulteriori informazioni sull’analizzatore di gas continuo Rosemount CT4400 si possono trovare all’indirizzo www.Emerson.com/RosemountCT4400.

Media:
• Contatti: Contatti Media di Emerson

Altre risorse:
• Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
• Entra in contatto con Emerson mediante  X Facebook LinkedIn YouTube

Informazioni su Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) è leader mondiale nell'integrazione di tecnologia e software finalizzata alla realizzazione di soluzioni innovative per i settori essenziali nel mondo. Grazie al suo portfolio di prodotti leader per l'automazione, tra cui la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson supporta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere le persone, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Emerson.com.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.