I design PlexPower™ sono di più rapida installazione e di più semplice manutenzione e azionamento rispetto ai tradizionali avviatori di motore, comportando una riduzione del 73% del costo totale di possesso
ROSEMONT (9 AGOSTO, 2018) – Oggi Emerson ha presentato un'alternativa economica, facile da installare e semplice da azionare ai tradizionali avviatori di motore imbullonati sotto forma della sua nuova soluzione .
Progettato per aree pericolose, umide o corrosive quali le raffinerie di petrolio e gli impianti chimici, l'avviatore di motore Appleton PlexPower offre protezione per gli apparecchi elettrici unitamente alla convenienza e al risparmio dei componenti già in commercio.
Gli avviatori di motore Appleton PlexPower garantiscono un risparmio fino al 73% rispetto al costo totale di proprietà dei tradizionali avviatori di motore imbullonati. Dato che sono fabbricati in acciaio inossidabile 316L leggero invece che in pesante alluminio, l'installazione degli avviatori di motore PlexPower richiede meno persone e meno tempo di manodopera. Inoltre, non sono necessari i raccordi di tenuta conduit o i pressacavi come con i tradizionali avviatori di motore imbullonati. In aggiunta, gli avviatori non si limitano alla possibilità di montaggio su rack. Ad esempio, posizionando il PlexPower più vicino ai motori e all'apparecchiatura, gli elettricisti possono ridurre il percorso dei cavi per avere costi generali inferiori di manodopera e di materiale. Lo sviluppo modulare della costruzione mediante convenienti interruttori, contractor e avviatori di motore già in commercio, garantisce anche una messa in opera più rapida rendendo le sostituzioni prontamente disponibili presso vari fornitori.
"L'Appleton PlexPower, dietro il saldo impegno di Emerson, fornisce agli elettricisti professionisti un design brevettato che consente di risparmiare tempo e denaro, garantendogli di lavorare in aree pericolose con molta più tranquillità," riferisce Tim Graff, vicepresidente della sezione ingegneristica di Emerson Automation Solutions. "Dato che è più facile da installare, azionare, aggiornare e farne la manutenzione, costituisce l'alternativa perfetta ai tradizionali avviatori di motore."
Gli avviatori di motore Appleton PlexPower offrono una rapida installazione aumentando la flessibilità di montaggio grazie a un ingombro più sottile e al design flessibile e modulare. Possono essere configurati secondo progettazioni singole o multiple per ridurre i requisiti di spazio in sale di controllo affollate pur soddisfacendo determinate specifiche tecniche. Inoltre, gli avviatori possono essere montati autonomamente in varie aree di una struttura, offrendo ulteriore praticità pur risparmiando spazio prezioso e costi di cablaggio.
L'accessibilità alle custodie è una delle maggiori sfide per gli utenti finali che devono installare, azionare ed eseguire la manutenzione degli avviatori di motore in aree pericolose. Per accedere ai componenti interni delle tradizionali custodie imbullonate, è necessario allentare fino a 70 bulloni e poi riserrarli, comportando tempi di fermo della produzione prolungati e potenzialmente maggiori rischi di incidenti da effetto Rocky-Point. In aggiunta, un serraggio inadeguato o la perdita di bulloni possono essere pericolosi e comportare incidenti o rischi per la sicurezza. Per combattere questa situazione dispendiosa e potenzialmente pericolosa, il PlexPower è progettato per un'accessibilità semplificata che ne consente un'apertura rapida mediante pochi quarti di giro di levette invece che di molti bulloni. Per aprire e chiudere la custodia sono necessari solo strumenti standard, il che significa che le linee di produzione possono tornare operative e in funzione in meno tempo e con una maggiore redditività.
Lo sviluppo modulare dell'avviatore di motore Appleton PlexPower migliora la sicurezza dell'operatore limitandone l'esposizione a elevati livelli di energia incidente se installato vicino all'applicazione. Protezione a livello di componenti significa che ogni componente ha il proprio modulo con il relativo percorso di fiamma. Il risultato è una riduzione degli incidenti sul lavoro, dei rischi di danni al percorso di fiamma, e una maggiore flessibilità e comodità per l'utente finale.
Gli avviatori di motore Appleton PlexPower sono disponibili con avviatori di dimensione fino a NEMA 1 e sono dotati di certificazione NEC e CEC per Classe I, Divisione 2 o Classe I, Zona 1 e applicazioni di tipo 4X.
Per ulteriori informazioni, visitare la pagina
Media:
• Contatti: Contatti Media di Emerson
Altre risorse:
• Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
• Entra in contatto con Emerson mediante X Facebook LinkedIn YouTube
Informazioni su Emerson
Emerson (NYSE: EMR) è leader mondiale nell'integrazione di tecnologia e software finalizzata alla realizzazione di soluzioni innovative per i settori essenziali nel mondo. Grazie al suo portfolio di prodotti leader per l'automazione, tra cui la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson supporta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere le persone, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Emerson.com.