L'AMS 6500 è un tipico sistema montato in armadio, ma il modello AMS 2600 è disponibile in un telaio portatile per risolvere i problemi delle risorse critiche senza cablaggio elettrico durevole e permanente. Immagine ad alta risoluzione
I nuovi sistemi AMS di gestione dello stato dei macchinari sono dotati di hardware migliorato che soddisfa rigidi standard per la sicurezza per una protezione affidabile nelle condizioni più estreme
Per aiutare gli utenti a migliorare ulteriormente l'affidabilità degli asset rotanti, Emerson ha aggiornato questa gamma di sistemi di monitoraggio dello stato dei macchinari leader nel settore per offrire protezione delle risorse e previsione dei guasti in più luoghi e con una risposta più rapida che mai.
Sia il Monitor dello stato dei macchinari AMS 6500 sia i sistemi AMS 2600 Machinery Health Expert sono stati riprogettati per migliorarne le prestazioni e soddisfare pienamente i requisiti della Direttiva europea sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose (RoHS) e della Normativa in materia di registrazione, valutazione e autorizzazione dei prodotti chimici (REACH). Inoltre, il sistema di protezione AMS 6500 ATG è stato certificato conforme ai requisiti dell'International Electronical Commission (IEC) sulla riduzione dei rischi per il livello di sicurezza (SIL) 2, offrendo agli utenti una garanzia aggiuntiva che fornirà in modo affidabile analisi adeguate dello stato delle risorse critiche.
I nuovi sistemi riprogettati comprenderanno come caratteristiche standard la compatibilità ModbusTM e la tecnologia PeakVueTM brevettata da Emerson. Efficace ed affidabile indicatore della criticità dei danni meccanici collaudato sul campo, PeakVue classifica la maggior parte dei segnali di vibrazione per focalizzarne l'incidenza, fornendo più indicatori efficaci ed affidabili dello stato generale della risorsa.
“Il monitoraggio online aiuta le organizzazioni ad essere costantemente al corrente dello stato della risorsa, in particolare delle loro risorse più critiche”, ha riferito John Turner, responsabile di prodotto per le previsioni online di Emerson Automation Solutions. “Le nuove caratteristiche nella gamma di prodotti AMS forniranno agli utenti dati di monitoraggio online essenziali e tempestivi e contribuiranno a migliorare la conformità, anche nelle condizioni più restrittive.”
I sistemi AMS 6500 e AMS 2600, che aiutano gli utenti a pianificare efficacemente la manutenzione, adesso soddisfano gli standard IEC 60068 di resistenza agli urti e alle vibrazioni, consentendo agli utenti di utilizzarli in ambienti difficili in cui le vibrazioni ambientali e le eventuali scosse elettriche comportano il rischio di danni, ad esempio alle turbine eoliche. Il nuovo processore si avvia più rapidamente, e la tecnologia dell'unità a stato solido (SSD) è in grado di gestire il trasferimento dei file temporanei 10 volte più rapidamente, comportando una previsione per le risorse e un'analisi dello stato del processo migliorate e più reattive.
Il nuovo processore richiede la versione 5.61 di AMS Machinery Manager con una patch del firmware, o qualsiasi altra versione successiva di AMS Machinery Manager. L'applicazione di previsione avanzata AMS 6500 ATG è compatibile con la versione 5.7 di AMS Machinery Manager o successive. Le schede del sistema di monitoraggio di previsione AMS 6500 sono compatibili con le versioni precedenti di tutti i sistemi hardware AMS 6500.
Il sistema AMS 6500 ATG, dotato di capacità integrate di diagnostica predittiva e previsione avanzata opzionale, ha ottenuto la certificazione SIL 2. Che le organizzazioni necessitino di apparecchiatura certificata per soddisfare le linee guida aziendali o per soddisfare i requisiti legali, le certificazioni SIL aiutano gli utenti a valutare se una determinata tecnologia rispetta la tolleranza di rischio selezionata per l'apparecchiatura essenziale quali le turbine a vapore e a gas nelle centrali elettriche o le risorse nel settore della raffinazione e del nucleare.
“Sempre più organizzazioni scoprono di aver bisogno di prodotti certificati SIL per soddisfare gli standard internazionali e le direttive relative ai macchinari", ha riferito Björn Müller, responsabile di prodotto dei sistemi online e dei sensori di Emerson Automation Solutions. “La certificazione SIL è un ulteriore modo con cui possiamo aiutare i clienti a raggiungere la conformità dimostrando al contempo il nostro impegno per la riduzione dei rischi.”