Il nuovo controllore digitale per valvole di Emerson vince il premio "Product of the Year 2024"

Premio Product of the Year 2024 assegnato dalla rivista Control Engineering

Fisher™  FIELDVUE™ DVC7K si aggiudica il Gold Award della rivista Control Engineering nella categoria Attuatori, motori e azionamenti. Immagine ad alta risoluzione

Fisher FIELDVUE DVC7K si aggiudica il Gold Award della rivista Control Engineering nella categoria Attuatori, motori e azionamenti

MARSHALLTOWN, Iowa
(3 giugno 2024) - Emerson è orgogliosa di annunciare che il suo controllore per valvole digitale Fisher™ FIELDVUE™ DVC7K si è aggiudicato il premio Product of the Year 2024 assegnato dalla rivista Control Engineering. Il nuovo design del controllore DVC7K è basato su 30 anni di innovazioni collaudate sul campo. Lo strumento DVC7K è dotato della tecnologia Advice at the Device™ che utilizza una connettività flessibile e un'interfaccia di facile utilizzo e consente di analizzare i dati in tempo reale per valutare prestazioni e affidabilità, per avvicinare le operazioni al set point e migliorare la qualità del prodotto con un controllo più accurato. 

Questo significa che il personale addetto alla manutenzione può ricevere i dati su telefono, tablet o computer in modalità wireless, senza essere necessariamente presente nella sala controllo dell'impianto. La nuova tecnologia dei controllori per valvole migliora le prestazioni, l'affidabilità e i tempi di attività delle valvole on-off e di controllo e, di conseguenza, di un intero impianto o struttura di produzione in un'ampia gamma di applicazioni industriali, fornendo le informazioni necessarie per creare processi di lavorazione più semplici. 

Grazie a una maggiore connettività in remoto e alla diagnostica locale Advice at the Device, la flessibilità aumenta e vengono fornite tutte le informazioni necessarie per prendere decisioni rapide e intervenire, risolvendo i problemi che si presentano. Il DVC7K può essere richiesto con tutti i nuovi acquisti di valvole e si può installare in un secondo momento sulla maggior parte delle valvole esistenti, in entrambi i casi con una messa in opera rapida e semplice tramite l'interfaccia utente locale. Con oltre tre milioni di unità FIELDVUE vendute e dieci miliardi di ore di funzionamento sul campo, l'affidabilità e le prestazioni a lungo termine sono comprovate dall'uso, un requisito fondamentale poiché le valvole Fisher e le altre valvole Emerson sono spesso utilizzate in applicazioni fondamentali dell'industria di processo.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Emerson.com/FisherDVC7K.

Media:
• Contatti: Contatti Media di Emerson

Altre risorse:
• Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
• Entra in contatto con Emerson mediante  X Facebook LinkedIn YouTube

Informazioni su Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) è leader mondiale nell'integrazione di tecnologia e software finalizzata alla realizzazione di soluzioni innovative per i settori essenziali nel mondo. Grazie al suo portfolio di prodotti leader per l'automazione, tra cui la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson supporta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere le persone, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Emerson.com.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.