Man walking next to wall of screens

La technologie émergente favorise une prise de décision éclairée

Jumeau numérique

Ce simulateur haute-fidélité, appelé « jumeau numérique », fonctionne en parallèle avec le système de contrôle-commande réel, ce qui permet de réaliser des tests avancés afin de s’assurer qu’aucune modification n’aura d’incidence sur l’alimentation en électricité. En savoir plus



Lorsqu'il s'agit d'innovation, il est essentiel d'essayer quelque chose de nouveau afin de déterminer si une démarche différente est la solution qui fournira des résultats changeant la donne. Mais pour les entreprises du secteur énergétique fournissant de l'électricité au réseau, il n'y a pas de place pour l'erreur, ce qui rend l'innovation plus complexe.

Une nouvelle technologie d'Emerson fournit une plate-forme virtuelle permettant aux entreprises de tester les ajustements proposés aux opérations sans risque et en temps réel, avant qu'ils ne soient appliqués à l'usine réelle. En utilisant la première plate-forme intégrée de contrôle et de simulation du secteur, Emerson peut créer une réplique numérique exacte de l'usine en direct. Ce simulateur haute fidélité, connu sous le nom de « jumeau numérique », fonctionne en parallèle avec le système de contrôle-commande réel, rendant possible des tests avancés pour s'assurer que les changements n'auront pas d'impact sur l'approvisionnement en électricité. 

Technologie de pointe

 
Selon le groupe de recherche technologique de calibre mondial Gartner, les jumeaux numériques font partie du « top 10 des tendances technologiques stratégiques de 2018 ». Il prédit que les jumeaux numériques existeront pour des milliards de choses dans un avenir proche et estime qu'il y aura 21 milliards de capteurs et de terminaux connectés utilisés d'ici 2020.

La technologie du « jumeau numérique » ne consiste pas simplement à tester un produit ou un composant. En utilisant des données de recherche sur la manière dont les parties d'un système fonctionnent et réagissent à l'environnement, soutenues par des données fournies par des capteurs dans le monde physique, un jumeau numérique peut à la fois analyser et simuler les conditions réelles et réagir aux changements opérationnels. Le jumeau numérique agit essentiellement comme un proxy pour la combinaison réelle de spécialistes et de dispositifs de commande et de surveillance, tels que les capteurs.

Transformation d'un secteur

 
Cette simulation avancée peut être exploitée à l'échelle la plus large et la plus complexe, en travaillant en temps réel pour gérer les impacts potentiels sur les opérations industrielles et de fabrication à grande échelle. La technologie de pointe a déjà un impact sur le secteur énergétique.

La nécessité de test virtuel en temps réel est plus importante que jamais auparavant. La demande mondiale d'électricité devrait augmenter de 69 % d'ici 2040, selon un rapport publié en 2016 par l'Energy Information Administration des États-Unis. Cette augmentation de la demande, qui exerce une pression supplémentaire sur la production fiable, accompagnera un virage croissant vers les sources d'énergie renouvelables, lesquelles sont traitées différemment des sources traditionnelles.

Alors que la tendance vers les énergies renouvelables offre une diversité des ressources énergétiques à long terme, les démarrages et arrêts fréquents des centrales traditionnelles qui exploitent des sources d'énergie fossile à la hausse ou à la baisse et les activent/désactivent de façon répétée, accentuent les contraintes sur l'équipement, ce qui augmente les coûts de maintenance et le risque de pannes de courant imprévues.

La technologie de jumeau numérique permet aux entreprises de tester des méthodes pour fusionner plus efficacement ces sources d'énergie sans compromettre les opérations. Grâce aux autres technologies d'Emerson telles que la reconnaissance de formes, Pervasive Sensing ™ et les outils analytiques, les clients disposeront de la toute dernière série de ressources disponibles pour atteindre réellement le plus haut niveau en termes de performances.

Par le biais de notre technologie de jumeau numérique, nous observons les clients transcender les opérations actuelles, travaillant au présent et au futur pour maximiser l'efficacité et la sécurité.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.