Débitmètres électromagnétiques Rosemount

Principe des débitmètres électromagnétiques

Débitmètres électromagnétiques qui garantissent des mesures de haute précision pour un grand nombre d'applications de fluides conducteurs.

Débitmètres magnétiques Rosemount

Les avantages des débitmètres magnétiques

Les débitmètres magnétiques, aussi appelés débitmètres électromagnétiques, sont souvent sélectionnés car ils ne sont pas sujets aux obstructions, ils sont rentables, bidirectionnels et ils permettent une mesure du débit volumétrique très précise. Un éventail de matériaux de revêtement, d’options d’électrodes et de diamètres de conduites permet de répondre aux exigences d’un grand nombre d’applications de procédé. Pour des applications agressives très bruyantes, considérez notre plate-forme pour liquides chargés pour obtenir des performances optimales.  Découvrez si un débitmètre électromagnétique répond à vos besoins, rendez-vous ici.

Voir les produits
En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Les avantages des débitmètres magnétiques

Fonctionnement

Mesure de débit

Les débitmètres électromagnétiques sont composés d'un transmetteur et d'un capteur qui, associés, mesurent le débit. Le capteur du débitmètre magnétique est placé en ligne et mesure une tension induite générée par le fluide lors de son passage dans une conduite. Le transmetteur enregistre la tension générée par le capteur, la convertit en mesure de débit et transmet cette mesure à un système de régulation.

Tension induite

Un débitmètre électromagnétique utilise un ensemble de bobines et une paire d'électrodes pour mesurer le débit. Les bobines du débitmètre sont entraînées par le transmetteur avec un courant appliqué. Une fois alimentées, un champ magnétique se forme entre les deux bobines. Lorsque le tuyau est rempli et que le fluide commence à s'écouler, la force du champ magnétique sépare les particules chargées négativement et positivement du fluide lorsqu'elles traversent le champ magnétique. Cette séparation provoque une tension induite entre les électrodes et le capteur.

Loi de Faraday

Le principe d'écoulement des débitmètres magnétiques est connu sous le nom de Loi de Faraday, définie mathématiquement par E = k*B*D*V. La tension induite (E) est directement proportionnelle à la vitesse (V) du fluide circulant dans le champ magnétique (B). La tension induite est transmise au transmetteur par le circuit d'électrodes. Le transmetteur convertit ensuite cette tension en vitesse d'écoulement quantifiable. Le débit volumique du fluide est calculé à l'aide de cette vitesse connue et de la superficie de la conduite.

Utilisations courantes

Les débitmètres magnétiques conviennent à diverses applications dans divers secteurs : industrie papetière, mines et métallurgie, eau et eaux usées, agro-alimentaire, chimie et pétrochimie, pétrole et gaz. Étant donné que le débitmètre magnétique ne crée aucune obstruction dans la tuyauterie, il peut s'adapter à un large éventail d'applications, allant des liquides propres aux boues, en passant par les fluides hautement corrosifs ou abrasifs.

Masse volumique et viscosité Micro Motion

The Current : un blog sur les solutions de mesure de débit

Découvrez différentes solutions de mesure de débit pour relever vos défis les plus complexes en matière de procédé.

En savoir plus
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.