Soluciones de válvulas de control para reducir las emisiones fugitivas en el sector upstream del petróleo y el gas

Reduzca las emisiones fugitivas en el sector upstream del petróleo y el gas

Mitigue las emisiones fugitivas con los instrumentos y actuadores de las válvulas Fisher. 

Reduzca al mínimo las emisiones fugitivas

Muchos sitios de Upstream de petróleo y gas están situados en zonas muy remotas. Los requisitos de control en las cabezas de pozo y en los sitios de separación temprana son relativamente simples, pero requieren una fuente de energía neumática o eléctrica para operar válvulas y otros instrumentos. Debido a que el aire comprimido o la energía a menudo no están disponibles, muchas compañías utilizan gas natural presurizado para operar sus instrumentos neumáticos y válvulas de control. Esta solución funciona bien pero crea un problema.


Los instrumentos neumáticos están diseñados para constantemente purgar aire y ventilan aún más aire a medida que operan las válvulas. Cuando se utiliza gas natural, se emite continuamente en cantidades considerables. Cuando se combina con las emisiones fugitivas de metano asociadas a las fugas de los sellos de las válvulas y las bombas, la cantidad total de metano liberada en un sitio de pozo remoto puede ser significativa.


La elección de los productos Fisher puede ayudarlo a mitigar las emisiones fugitivas.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Reduzca al mínimo las emisiones fugitivas

Soluciones de Emerson para mitigar las emisiones fugitivas

¿Por qué es importante?

La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero es uno de los principales objetivos de todas las empresas energéticas y químicas. De especial interés mundial es la reducción del metano porque es 25-30 veces más perjudicial para el medio ambiente que el dióxido de carbono. Hay una manera de cumplir las leyes medioambientales, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y ahorrar dinero en el proceso.

Instrumentos neumáticos de purga baja

Un método para eliminar las pérdidas de gas natural es la actualización de los componentes neumáticos a componentes neumáticos de purga baja. Todos los controladores Fisher, los pilotos de presión y los controladores de nivel mostrados ofrecen tasas de purga inferiores a 6 scfh (pies cúbicos estándar por hora). 

Transmisor y controlador neumático C1 de Fisher™

Controlador eléctrico de nivel L2e de Fisher™

Controlador indicador de la presión manométrica 4195K de Fisher™

Controladores de nivel de líquido L2 y L2sj de Fisher™

En muchos casos, la mejora de estos componentes reducirá el metano ventilado en un factor de ocho a diez. Si se sustituyera un controlador de presión neumática típico por un controlador de purga baja, como el C1 de Fisher, el sitio ahorraría anualmente en gas recuperado. Tenga en cuenta que existen kits de adaptación de menor costo para algunos modelos que los convierte en modelos de purga baja.


Instrumentos eléctricos y electroneumáticos de purga baja

Recupere el gas natural al sustituir los componentes neumáticos existentes por componentes eléctricos y/o electroneumáticos de purga baja. Las mejoras en los paneles de energía solar y los sistemas de almacenamiento de baterías han permitido que los dispositivos electroneumáticos de baja potencia funcionen en zonas remotas, lo que antes no era posible en muchos casos.

Estos dispositivos combinan un componente electrónico de purga cero con una neumática de purga baja para reducir aún más la ventilación de metano y ahorrar gas combustible. Todos los transductores, posicionadores y controladores de nivel mostrados ofrecen tasas de purga inferiores a 6 scfh, y se ofrecen económicos kits de adaptación de baja purga para algunos instrumentos. 

Transductor electroneumático i2P-100 de Fisher™

C006-FISH-Fisher-Control Valves -DVC6200

C006-FISH-Fisher-Control Valves -DVC2000

Controlador eléctrico de nivel L2e de Fisher™

Controlador digital de nivel DLC3100 FIELDVUE™ de Fisher™

Actuadores eléctricos de válvulas de control de ventilación cero

Si se dispone de suficiente energía, los actuadores neumáticos de las válvulas de control pueden sustituirse por actuadores totalmente eléctricos, como el actuador eléctrico easy-Drive de Fisher que se muestra. El actuador easy-Drive puede adaptarse a diferentes válvulas instaladas y ofrece un medio para conseguir una purga de metano cero en todo el sitio.

Actuador eléctrico easy-Drive™ de Fisher™

Recursos

RESULTADOS COMPROBADOS

RESULTADOS COMPROBADOS

Un importante productor canadiense logra el cumplimiento de los gases de efecto invernadero con los transductores i2P-100 de Fisher.

DESCARGAR EL CASO DE ESTUDIO
Habilite JavaScript para usar este sitio web.